Pular para o conteúdo principal
Qual é o dispositivo servo de feedback de posição correto para a sua aplicação?

A precisão e a responsividade de um sistema de servo de circuito fechado dependem da qualidade do dispositivo de feedback de posição. Este informe técnico explora os princípios operacionais, as vantagens e limitações de cada tipo de dispositivo, os recursos adicionais que podem fazer a diferença no desempenho e na eficiência de sua aplicação e como aproveitar todas as vantagens de um encoder rotativo, absoluto e multivoltas de alto desempenho.

download inciation

Qual é o dispositivo servo de feedback de posição correto para a sua aplicação?

Servomotores da série AKME

A série AKME é produzida sobre a plataforma AKM e projetada para uso em ambientes de Zona 2 e Zona 22, com certificação global ATEX e IECEx.
Learn More

A diferença entre classificações contínuas e retenção estacionária de cargas contínuas

Este artigo explora como dimensionar servomotores e resolver os problemas frequentes de comunicação em aplicações onde a carga é retida predominantemente com pouco movimento, além de analisar o termo Stall, como tipicamente usado na indústria de servomotores. Em seguida, essas informações são utilizadas no cálculo de força/torque RMS efetivo do eixo para o dimensionamento adequado do motor.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Impressoras industriais — um exemplo de uso dos servomotores Kollmorgen Essentials em substituição a motores de passo

Quando converter um motor de passo em um servomotor? >

Está em dúvida sobre quando trocar motores de passo por servomotores? Explore os seis sinais, os limites dos motores de passo e como os servomotores acessíveis simplificam a atualização do seu sistema de controle de movimento.
Máquina automática de manipulação instalando componentes em placas de circuito impresso

Como o projeto mecatrônico melhora o desempenho do sistema de movimento >

Descubra como o projeto mecatrônico aprimora o desempenho do sistema de movimento, integrando sistemas servo e de controle para uma implementação mais rápida e movimento integrado.
Kollmorgen HV Essentials

A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials >

A linha Kollmorgen Essentials adiciona um novo controlador de oito eixos e capacidade de acionamento de alta tensão para dimensionar corretamente os sistemas de movimento para aplicações industriais.
Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22

Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22 >

Apresentamos os servomotores AKME da Kollmorgen: certificados conforme a ATEX/IECEx e projetados para um desempenho compacto e versátil em ambientes perigosos, onde as opções eram limitadas — até agora.
Kollmorgen Essentials™: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos

Kollmorgen Essentials: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos >

Descubra como o Kollmorgen Essentials oferece movimento de alta precisão e confiabilidade comprovada. Agora, ainda mais rápido de especificar, mais simples de integrar e mais viável financeiramente para escalonar. A nova linha Kollmorgen Essentials…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Dispositivos de feedback: exploração de sensores de efeito Hall e resolvers

Dispositivos de feedback: exploração de sensores de efeito Hall e resolvers >

Tanto os sensores de efeito Hall quanto os resolvers são escolhas populares para fornecer feedback sobre o posicionamento de servomotores. Cada um tem seus pontos fortes e limitações. Saiba como funcionam e como escolher o dispositivo de feedback…
Dispositivos de feedback: explorando encoders lineares, rotativos e senoidais

Dispositivos de feedback: explorando encoders lineares, rotativos e senoidais >

Encoders lineares, rotativos e senoidais fornecem o feedback de posição de maior resolução para sistemas servo que exigem precisão absoluta. Mas eles não são necessariamente a melhor escolha para todas as aplicações. Saiba como os encoders funcionam…
Dispositivos de feedback: uma visão geral da localização do dispositivo, tipos de feedback e tecnologias disponíveis

Dispositivos de feedback: uma visão geral da localização do dispositivo, tipos de feedback e tecnologias disponíveis  >

Sua escolha de dispositivo de feedback é essencial para alcançar a precisão e confiabilidade do sistema de servos. Conheça as opções de feedback e os principais critérios de seleção.