Pular para o conteúdo principal
blog | Frequência de acomodação, margem de ganho e margem de fase em sistemas de servo: o que é margem de fase? |
|
Leitura de 2 minutos

A margem de fase é uma medida no domínio da frequência, tomada a partir de um diagrama de Bode, que calcula a quantidade de atrasos de fase acima de -180 graus no ponto no diagrama de amplitude que cruza 0 dB (ganho de frequência cruzada). Quanto maior a diferença, melhor a estabilidade. A margem de fase refere-se à quantidade de atrasos de fase disponível antes que o sistema fique instável.

Margens de fase mais altas permitem maior flexibilidade na utilização de várias técnicas de filtragem enquanto ajustam o sistema para otimizar o desempenho geral.

Tanto a margem de ganho de amplitude quanto a margem de fase permitem que o técnico de servo decida sobre a filtragem e outros ganhos de circuito para ajustar e otimizar o desempenho do sistema de servo.

Mais sobre este tópico

O que é frequência de acomodação?

O que é margem de ganho de amplitude?

Quatro valores-chave para determinar a estabilidade do sistema de servo

5 Itens Críticos Revelados no Bode Plot (English)

Consulte um especialista

Servomotores da série AKME

A série AKME é produzida sobre a plataforma AKM e projetada para uso em ambientes de Zona 2 e Zona 22, com certificação global ATEX e IECEx.
Descubra Mais

Sistema de movimento 1G

Descubra o movimento feito para a sua máquina. O sistema de movimento 1G da Kollmorgen oferece uma ampla gama de opções, recursos e a confiança de poder criar sem fazer concessões.
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

instalações de fabricação com controle de movimento multieixo

Como dominar o controle de movimento multieixo em células de produção modernas >

Quando os sistemas de movimento escalam, a sincronização se torna mais difícil. Saiba como as células de produção modernas mantêm a precisão, a estabilidade e a produtividade em alta velocidade.
Kollmorgen HV Essentials

A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials >

A linha Kollmorgen Essentials adiciona um novo controlador de oito eixos e capacidade de acionamento de alta tensão para dimensionar corretamente os sistemas de movimento para aplicações industriais.
Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22

Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22 >

Apresentamos os servomotores AKME da Kollmorgen: certificados conforme a ATEX/IECEx e projetados para um desempenho compacto e versátil em ambientes perigosos, onde as opções eram limitadas — até agora.
A Kollmorgen melhora a segurança e o desempenho do motor linear com a atualização do firmware do SafeMotion™ Monitor

A Kollmorgen melhora a segurança e o desempenho do motor linear com a atualização do firmware do SafeMotion Monitor >

O firmware melhorado acrescenta suporte de feedback seguro EnDat 2.2 para aplicações de motores lineares, alargando as capacidades de segurança funcional e permitindo a conformidade com SIL 3
Kollmorgen Essentials™: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos

Kollmorgen Essentials: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos >

Descubra como o Kollmorgen Essentials oferece movimento de alta precisão e confiabilidade comprovada. Agora, ainda mais rápido de especificar, mais simples de integrar e mais viável financeiramente para escalonar. A nova linha Kollmorgen Essentials…
Família Kollmorgen Essentials

Apresentando o sistema Kollmorgen Essentials™ para movimentos de precisão de alto desempenho e acessíveis para cada eixo industrial  >

Simplifique a engenharia de movimento, acelere a configuração e minimize os custos. Os sistemas de movimento Kollmorgen Essentials™ são otimizados para proporcionar desempenho e valor pelo servo de precisão.
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor >

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas…
Quais são as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA?

Quais são as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA? >

Entenda as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA. Selecionar o tipo certo para a sua aplicação é crítico para obter o desempenho, a eficiência e a longevidade ideais.