Pular para o conteúdo principal
press_release | Apresentando o sistema Kollmorgen Essentials™ para movimentos de precisão de alto desempenho e acessíveis para cada eixo industrial |
|
minute read

RADFORD, VA. — A Kollmorgen, líder mundial em soluções de automação e controle de movimento, apresentou hoje o sistema de movimento Kollmorgen Essentials™, uma nova linha de soluções de servo-movimento que torna o controle de movimento de alto desempenho mais fácil e mais acessível para praticamente qualquer eixo de movimento. Estes sistemas cuidadosamente pré-configurados permitem um dimensionamento e uma seleção simples, enquanto vários protocolos de comunicação integrados asseguram uma integração perfeita nos ambientes de controladores mais comuns. Com uma facilidade inigualável de instalação e comissionamento, o Kollmorgen Essentials garante um desempenho confiável em aplicações industriais importantes, desde a automação de embalagens e armazéns até o manuseio e a formação de materiais. Isto é alcançado reduzindo significativamente o tempo de engenharia e os custos globais do sistema.

Cada sistema de movimento Kollmorgen Essentials combina um servo drive otimizado, um servo motor com feedback absoluto multi-turn integrado e um cabo de alimentação/dados combinado.

Família Kollmorgen Essentials

Um servodrive versátil e optimizado em termos de caraterísticas

O drive Kollmorgen Essentials inclui várias opções de protocolo de comunicação, permitindo ao usuário escolher entre os tipos de fieldbus: EtherCAT®, EtherNet/IP™ ou PROFINET® no momento da instalação. As capacidades de sincronização multieixos permitem aos projetistas ter um controle preciso de sistemas multieixos através de uma escolha de CIP Sync™, PROFINET IRT ou EtherCAT. Essa flexibilidade de fieldbus dá a todos os clientes acesso ao movimento de alto desempenho da Kollmorgen em seus ambientes existentes, sem o custo de sistema mais alto normalmente associado. Também simplifica os processos de encomenda e a gestão de inventário para os construtores de máquinas que suportam diferentes tipos de protocolos de comunicação para uma base de clientes global. As capacidades de segurança funcional são fornecidas através de STO de canal duplo integrado, SIL2/Cat 3 PLd.

Esses drives compactos e com recursos otimizados são fáceis de instalar e comissionar com o recurso Express Setup no software Kollmorgen WorkBench. A instalação, configuração e ajuste do acionamento foram simplificadas, mesmo para engenheiros com pouca experiência de movimento, com a ferramenta de configuração gráfica simples que os apoia durante todo o processo de comissionamento. E o pacote completo de ferramentas do WorkBench também está incluído para tarefas mais avançadas de programação e ajuste de movimento.

O servo drive Kollmorgen Essentials está disponível para tensões de alimentação de 120-240 ou 240-480 VCA e fornece potência contínua de até 4.000 watts a 3, 6 ou 12 amperes.

Um servomotor potente e preciso com feedback avançado e integrado

Os servomotores Kollmorgen Essentials são classificados em 120, 240, 400 ou 480 VCA e são projetados para os requisitos de potência mais comuns, de 200 a 4.000 watts. Cada enrolamento fornece uma velocidade nominal de 3.000 rpm, com o desempenho máximo a atingir as 6.000 rpm. Opcionalmente, está disponível um travão integrado de 24 VCC. A montagem padrão da indústria reduz a necessidade de inventário em excesso e melhora a flexibilidade no terreno. Com um simples e inovador kit de chaves de veio, os utilizadores podem adaptar a configuração do veio a qualquer tipo de acoplamento - pronto a usar, para qualquer aplicação.

Para além de esta flexibilidade e a excecional densidade de torque, qualidade e fiabilidade que os clientes da Kollmorgen esperam, cada servomotor inclui o nosso inovador codificador absoluto multi-voltas SFD-M. O SFD-M oferece uma resolução de uma volta de 24 bits e uma resolução de várias voltas de 16 bits. Utilizando a tecnologia de captação de energia para eliminar a necessidade de manutenção da bateria ou o risco de falha da bateria, mantém a informação de posicionamento absoluto mesmo quando o sistema está desligado ou durante uma falha de energia.

Com o dispositivo SFD-M integrado que fornece feedback absoluto multivoltas ao acionamento de elevada capacidade de resposta, os clientes podem esperar um desempenho de posicionamento comparável ao feedback Hiperface® ou EnDat®. Este dispositivo de elevado desempenho está incluído sem qualquer custo adicional em relação a um motor equivalente com feedback de resolver.

Tecnologia de cabo único e acessórios opcionais

A Kollmorgen foi pioneira no desenvolvimento da tecnologia de cabo único que combina energia e dados, uma inovação que é oferecida como um recurso padrão com o sistema de movimento Kollmorgen Essentials. Esta tecnologia permite uma instalação mais rápida; apenas um cabo para passar e uma ligação no acionamento e no motor. Também aumenta a fiabilidade com uma forte imunidade ao ruído eletromagnético e menos erros de conectividade. O sistema de movimento Kollmorgen Essentials oferece cabos combinados de energia/dados em uma variedade de comprimentos em estoque, com comprimentos de até 25 m disponíveis.

O sistema também está disponível opcionalmente com resistências de regeneração, filtros de linha e conectores sobresselentes do lado da transmissão. O sistema de movimento Kollmorgen Essentials suporta o compartilhamento de barramento DC, que equilibra a potência entre os drives interligados, contribuindo para a economia de energia e uma tensão de ligação DC mais constante para um melhor desempenho de controle.

Desempenho, caraterísticas e valor essenciais, num sistema completo

"A Kollmorgen sempre foi líder de movimento em termos de densidade de binário, capacidade de resposta e controle em sistemas compactos que oferecem a flexibilidade e as caraterísticas necessárias para se adaptarem a praticamente qualquer aplicação", afirmou Chris Cooper, Diretor Global, Gestão de Produtos. "Temos o prazer de oferecer agora todas essas vantagens em sistemas completos e otimizados que permitem que os engenheiros de projeto integrem o movimento de alto desempenho da Kollmorgen de forma mais fácil e acessível em todos os eixos de suas máquinas, com fácil conectividade com seus ambientes PLC existentes. O novo sistema de movimento Kollmorgen Essentials é verdadeiramente um divisor de águas para o nosso negócio e para as indústrias essenciais que servimos."

Sobre a Kollmorgen

A Kollmorgen, uma marca da Regal Rexnord™, tem mais de 100 anos de experiência em movimento, comprovada nos motores, acionamentos, soluções de controle de AGVs e plataformas de controle de automação mais confiáveis e de mais alto desempenho do setor. Oferecemos soluções inovadoras que combinam desempenho, confiabilidade e facilidade de uso excepcionais, dando aos fabricantes de máquinas uma vantagem inquestionável no mercado.

Fale conosco

Sistema de movimento 1G

Descubra o movimento feito para a sua máquina. O sistema de movimento 1G da Kollmorgen oferece uma ampla gama de opções, recursos e a confiança de poder criar sem fazer concessões.
Learn More

Sistemas de Movimento Kollmorgen Essentials

Desempenho compatível. Orientados a gerar valor. Confiança faz parte do pacote. Os Sistemas de Movimento Kollmorgen Essentials™ estão prontos para conectar, ligar e trabalhar.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Impressoras industriais — um exemplo de uso dos servomotores Kollmorgen Essentials em substituição a motores de passo

Quando converter um motor de passo em um servomotor? >

Está em dúvida sobre quando trocar motores de passo por servomotores? Explore os seis sinais, os limites dos motores de passo e como os servomotores acessíveis simplificam a atualização do seu sistema de controle de movimento.
instalações de fabricação com controle de movimento multieixo

Como dominar o controle de movimento multieixo em células de produção modernas >

Quando os sistemas de movimento escalam, a sincronização se torna mais difícil. Saiba como as células de produção modernas mantêm a precisão, a estabilidade e a produtividade em alta velocidade.
Kollmorgen Essentials™: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos

Kollmorgen Essentials: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos >

Descubra como o Kollmorgen Essentials oferece movimento de alta precisão e confiabilidade comprovada. Agora, ainda mais rápido de especificar, mais simples de integrar e mais viável financeiramente para escalonar. A nova linha Kollmorgen Essentials…
Segurança funcional 101 WP

Segurança funcional 101: o que? por que? e como?  >

Mesmo para empresas com sede nos países em que não haja exigência de normas de segurança funcional, é provável que vários de seus clientes exijam equipamentos que estejam em conformidade. Desde proteger funcionários e reputações até melhorar a…
A Kollmorgen ajuda o fornecedor de soluções de automação de embalagens  a atender à necessidade de embalagens sob demanda “com o tamanho certo”

A Kollmorgen ajuda o fornecedor de soluções de automação de embalagens a atender à necessidade de embalagens sob demanda “com o tamanho certo” >

A experiência da Kollmorgen em componentes de controle de movimento para linhas de embalagem ajudou a Packsize a enfrentar desafios exigentes para criar soluções de automação de embalagens revolucionárias.

Frequência de acomodação, margem de ganho e margem de fase em sistemas de servo: o que é margem de fase? >

A margem de fase é uma medida no domínio da frequência, tomada a partir de um diagrama de Bode, que calcula a quantidade de atrasos de fase acima de -180 graus no ponto no diagrama de amplitude que cruza 0 dB (ganho de frequência cruzada).

5 dicas de Motion para melhor desempenho de corte de metal em alta definição >

Máquinas de corte a laser, jato de água e plasma têm uma coisa em comum: clientes que buscam desempenho de última geração. O motion faz toda a diferença. As cinco dicas de design de motion a seguir podem ajudá-lo a diferenciar sua máquina como uma…