Salta al contenuto principale
blog | Costruire un umanoide migliore con un motion leggero, ad alta densità di coppia e pronto per il robot |
|
2 minuti di lettura

Costruire un umanoide migliore con un motion leggero, ad alta densità di coppia e pronto per il robot

Nella serie televisiva di successo degli anni Settanta "L'uomo da sei milioni di dollari", la tecnologia del futuro avrebbe trasformato Steve Austin in un essere umano "più forte, più veloce, migliore". Ma quella era fantascienza. Oggi i robot umanoidi promettono di svolgere il lavoro umano come o meglio di quanto possano fare le persone, senza la necessità di riposare o mangiare, il rischio di infortuni o la paura di potenziali pericoli. Inoltre, perché un umanoide abbia successo, deve costare molto meno dell'uomo da sei milioni di dollari.

Le sfide ingegneristiche per la progettazione di un robot umanoide veramente capace a un costo accessibile sono notevoli. Nemmeno 10 anni fa, i video virali di umanoidi che cadevano durante la DARPA Robotics Challenge offrivano al grande pubblico uno sguardo divertente sulle difficoltà che si incontrano. Solo per rimanere in piedi gli umanoidi richiedono sistemi di rilevamento, elaborazione e motion che vanno ben oltre le capacità della maggior parte dei robot industriali. Ma queste sfide si stanno rapidamente risolvendo grazie ai progressi esponenziali dell'intelligenza artificiale, della velocità delle CPU, della miniaturizzazione dei circuiti integrati e di altre tecnologie.

Ogni tecnologia utilizzata in un robot, tuttavia, è al servizio del movimento. L'umanoide è utile solo nella misura in cui è in grado di muoversi con l'equilibrio, la precisione e la destrezza di un essere umano, o addirittura "più forte, più veloce e migliore".

La più grande opportunità per i robot umanoidi è quella di svolgere compiti a misura d'uomo in ambienti costruiti per l'essere umano. Ciò può significare qualsiasi attività dallo spostamento di scatole in un magazzino alla sostituzione di manodopera umana in ambienti pericolosi, all'assistenza agli anziani o persino alle faccende domestiche di routine. La crescente carenza di manodopera sta incentivando lo sviluppo di questi robot: Goldman Sachs Research prevede un mercato da oltre 6 miliardi di dollari raggiungibile in soli 10-15 anni.

Per realizzare questa opportunità, i team di progettazione devono affrontare i due requisiti di motion più importanti per un robot umanoide di successo:

1. Ridurre al minimo il consumo energetico per prolungare la durata della batteria.

2. Massimizzare la densità di coppia in modo che i robot possano sostenere il proprio peso e allo stesso tempo manipolare carichi dinamici esterni significativi.

Questi due requisiti sono strettamente correlati e devono essere risolti contemporaneamente nello stesso motore. Ecco perché Kollmorgen ritiene che i motori e gli attuatori debbano essere progettati per essere pronti per i robot, piuttosto che prendere in prestito i requisiti di motion dei droni o di altre applicazioni non robotiche.

Comprendere le sfide della coppia, della velocità, del peso e dell'efficienza

Il limite massimo di peso raccomandato per gli operatori umani secondo l'equazione di sollevamento del National Institute for Occupational Safety and Health è di 23 kg (51 lb). UPS richiede l'etichettatura e procedure speciali quando si spediscono pacchi di peso superiore a 31,5 kg (70 lb). L'attuazione della direttiva sulla movimentazione manuale nell'Unione Europea varia a seconda degli Stati membri, ma molti Paesi specificano un limite di 25 kg per gli uomini e di 15 kg per le donne.

Questi limiti di peso forniscono una linea guida generale per i carichi dinamici che la maggior parte dei robot umanoidi dovrebbe trasportare, ma i robot devono anche sostenere e muovere il proprio peso che, potrebbe essere da due a tre volte il peso del carico.

I robot fissi e collaborativi che operano negli ambienti di produzione, raggiungono da anni queste e altre capacità di movimentazione dei carichi. Tuttavia, si consideri che anche i robot industriali più sofisticati e flessibili offrono in genere 6-7 gradi di libertà. I robot umanoidi, invece, possono avere 30-40 o anche più assi di motion. Questi assi danno all'umanoide la libertà di muoversi, manipolare il suo ambiente ed eseguire compiti sofisticati, simili a quelli umani.

Ciascuno di questi assi aggiunge peso e ingombro al robot e consuma energia. I progressi nell'intelligenza artificiale, nei sistemi di visione, nei sensori cinestesici e nella velocità di elaborazione dei dati sono tutti importanti. Ma per progettare una nuova generazione di robot umanoidi di successo non c'è niente di più importante che massimizzare la densità di coppia, minimizzare le dimensioni e il peso e ridurre il consumo di energia in ogni giunto robotico.

Comprensione dei requisiti dei servomotori

Le dimensioni, il peso e la coppia del motore sono specifiche fondamentali per i giunti robotici umanoidi. Il calcolo dei valori ottimali di carico-coppia-velocità è relativamente semplice per un robot industriale collaborativo, ma gli umanoidi presentano una serie di sfide diverse.

I giunti degli umanoidi non funzionano nell'intervallo di velocità relativamente ristretto di un cobot. Per navigare e lavorare in un ambiente imprevedibile, ogni giunto umanoide deve essere in grado di effettuare accelerazioni bidirezionali molto rapide - da zero ad alte velocità e viceversa - in un connubio continuo e dinamico di equilibrio, precisione e potenza.

Considerati questi requisiti, le misure convenzionali delle prestazioni del motore, come i valori nominali di coppia e velocità continue, sono di scarsa utilità nella scelta dei motori. I parametri di riferimento dovrebbero invece basarsi sulla costante del motore, o Km, calcolata dividendo la costante di coppia (Kt) per la radice quadrata della resistenza fase-fase degli avvolgimenti del motore (Km = Kt / radq Rm). Il valore di Km è essenzialmente una misura dell'efficienza del motore quando si confrontano motori di dimensioni simili.

Un motore altamente efficiente può funzionare con un aumento termico minimo, contribuendo ad assicurare prestazioni affidabili per il motore e i componenti sensibili al calore, come i lubrificanti e l'elettronica, all'interno degli stretti confini di un giunto robotico. Il calcolo di Km per grammo di peso del motore fornisce anche dati utili per scegliere i motori più leggeri in grado di fornire le prestazioni richieste.

Un altro modo per ottimizzare la coppia in un giunto robotico leggero e compatto consiste nell'utilizzare motori che sfruttano la regola D2L, che afferma essenzialmente che il raddoppio della lunghezza del braccio comporta un aumento quadruplo della coppia senza influire sulla lunghezza assiale del motore. In altre parole, la regola D2L consente di costruire un giunto più potente con un semplice aumento del diametro del motore, mantenendo al minimo l'importantissima larghezza del giunto.

Scegliere i motori giusti e Robot-Ready

I servomotori progettati specificamente per le dimensioni, il peso e i requisiti prestazionali dei robot possono aiutare i team di progettazione a progettare e costruire un robot umanoide più capace e maggiormente commerciabile. Il primo esempio di motore robot-ready è la serie TBM2G di servomotori frameless di Kollmorgen.

I motori TBM2G sono disponibili in sette dimensioni di flange, ciascuna delle quali può essere ottimizzata in base a tre diverse lunghezze di stack. Si tratta di un enorme vantaggio rispetto ai motori della concorrenza, che in genere sono disponibili solo in un numero di dimensioni di flange da tre a cinque. Con così tante opzioni, i motori TBM2G possono essere utilizzati per ottenere l'equilibrio ideale di dimensioni/peso e coppia per ogni giunto di ogni robot, in base all'uso previsto del robot stesso.

Se si sommano i numerosi giunti robotici che compongono un umanoide, il risparmio di peso e di dimensioni di ciascun giunto può consentire di ottenere un robot sostanzialmente più leggero, che richiede molta energia in meno per sostenere e spostare il proprio peso. I motori TBM2G, compatti, leggeri e di dimensioni adeguate, sono ideali per raggiungere questo obiettivo ingegneristico.

Questi innovativi motori frameless incorporano anche materiali avanzati e molteplici opzioni di avvolgimento per aiutare gli ingegneri a realizzare soluzioni meccatroniche ottimizzate per le esigenze di velocità e coppia dei giunti robotici umanoidi. I servomotori frameless TBM2G offrono:

  • Accelerazione rapida con coppia costante per tutte le esigenze di giunti robotici ad alte prestazioni.
  • Maggiore coppia continua in dimensioni ridotte, con fattori di forma che sfruttano la regola D2L.
  • Risposta affidabile e precisione per i motion altamente dinamici richiesti da braccia e gambe umanoidi.
  • Efficienza energetica superiore in tutto l'intervallo di funzionamento nelle applicazioni mobili alimentate a 48 VCC o meno.
  • Basso aumento termico per prolungare la durata dei lubrificanti, dell'elettronica e di altri componenti dei giunti robotici.
  • Un foro passante di grande diametro interno per ospitare encoder, cavi, alberi, utensili e altro ancora.

La serie TBM2G si aggiunge a una gamma completa di soluzioni di motori frameless di Kollmorgen. Scopri di più sull'esperienza di Kollmorgen nel campo della robotica e degli umanoidi; contattaci per consultare uno specialista di robotica di Kollmorgen. Insieme, possiamo collaborare per dare vita ai robot umanoidi del futuro.

Consulta un esperto

Motori Frameless

Scoprite la gamma di motori frameless di Kollmorgen, progettati per una facile integrazione nelle vostre applicazioni, migliorando le prestazioni, l'efficienza e le soluzioni di motion affidabili.
Scopri di più

Serie frameless TBM2G

Questi motori frameless di nuova generazione erogano un'elevata densità di coppia in un pacchetto elettromagnetico estremamente compatto e leggero, con dimensioni standard per ingranaggi armonici e progettazione scalabile per permetterti di stare sempre al passo con le esigenze di produzione a livello globale.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.

Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine >

Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili

Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili >

Questa sessione esplora come le tecnologie innovative di Kollmorgen e l’ampio portafoglio di soluzioni per il controllo del motion di Regal Rexnord possano aiutare gli ingegneri a soddisfare le rigorose esigenze della robotica da campo.
Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile

Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile >

Con la diffusione sempre più ampia della robotica umanoide in settori come logistica, produzione, sanità e sicurezza pubblica, aumenta anche la domanda di soluzioni di motion control precise, efficienti e scalabili. Gli ingegneri devono affrontare…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.