Salta al contenuto principale
Robot in grado di risolvere il Cubo di Rubik

Cosa serve per progettare il robot più veloce al mondo nella risoluzione del cubo rompicapo multicolore? Un team di studenti di ingegneria ha stabilito il record di 0,103 secondi nella risoluzione, grazie a un sistema realizzato interamente con componenti di motion standard Kollmorgen. Scopri come hanno dato priorità al motion fin dalle prime fasi del progetto, selezionando e ottimizzando l’hardware più adatto e perfezionando il design per massimizzare velocità e stabilità anche nelle condizioni più critiche.

download inciation

Le soluzioni di motion standard di Kollmorgen potenziano il robot più veloce di sempre nella risoluzione del Cubo

Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori

I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare a risolvere i problemi legati alla fasatura del motore.

Scopri di più

Sicurezza funzionale I: il Cosa, il Perché e il Come

Anche per le aziende situate in paesi che non richiedono standard di sicurezza funzionale, è probabile che un certo numero dei loro clienti chieda apparecchiature conformi. Dalla tutela dei dipendenti e dell’immagine aziendale al miglioramento della produttività e dei risultati economici, ci sono diversi fattori che motivano le organizzazioni a richiedere apparecchiature sicure dal punto di vista funzionale.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Apparecchiature di saldatura per batterie al litio

Motori lineari e sicurezza funzionale per una maggiore sicurezza e produttività nelle apparecchiature di saldatura per batterie al litio >

La sicurezza funzionale SMM di Kollmorgen garantisce un movimento stabile e controllato, supportando la conformità ai requisiti globali e migliorando la competitività nella produzione di batterie al litio.
stabilimento produttivo con controllo del motion multiasse

Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione >

Quando i sistemi di motion aumentano di scala, mantenere la sincronizzazione diventa sempre più difficile. Scopri come le moderne celle di produzione mantengono precisione, stabilità e produttività anche a velocità più elevate.
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori

Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori >

I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare…
Mentor Session AKD2G: Guida rapida alla configurazione di AKD2G

Mentor Session AKD2G: Guida rapida alla configurazione di AKD2G & Configurazione avanzata per AKD2G a doppio asse >

Inizia a sfruttare il tuo nuovo sistema 2G Iniziamo dal software Workbench per AKD2G. In questa sessione ti forniremo le basi per creare rapidamente motion task, acquisire sicurezza e dare una spinta alla tua produttività.
Sicurezza funzionale I: il Cosa, il Perché e il Come

Sicurezza funzionale I: il Cosa, il Perché e il Come >

Anche per le aziende situate in paesi che non richiedono standard di sicurezza funzionale, è probabile che un certo numero dei loro clienti chieda apparecchiature conformi. Dalla tutela dei dipendenti e dell’immagine aziendale al miglioramento della…
Kollmorgen aiuta un fornitore di soluzioni nel settore del packaging automation a soddisfare la domanda di imballaggi personalizzati su richiesta.

Kollmorgen aiuta un fornitore di soluzioni nel settore del packaging automation a soddisfare la domanda di imballaggi personalizzati su richiesta. >

L'esperienza di Kollmorgen nei componenti di controllo del motion per i macchinari di confezionamento ha aiutato Packsize ad affrontare sfide impegnative per creare soluzioni innovative di packaging automation.
PCMM2G Scheda Tecnic

PCMM2G Scheda Tecnic >

Il controller PCMM2G di nuova generazione di Kollmorgen offre prestazioni e flessibilità ai vertici del settore e supporta tutti gli standard richiesti dalla maggior parte dei sistemi di automazione di terze parti. Per gli utilizzatori già in…
Kollmorgen annuncia il suo controllore PCMM2G di nuova generazione

Kollmorgen annuncia il suo controllore PCMM2G di nuova generazione  >

Il controllore PCMM2G è compatibile con i controllori Kollmorgen PDMM e PCMM di precedente generazione, offrendo un semplice tool di porting e consentendo una maggiore flessibilità e una velocità di bus di 1,5-3,5 volte superiore rispetto a PCMM e…