Lors de la recherche d'options de moteur pour une application, un terme revient souvent : « servomoteur ». De nombreux fabricants développent et ajoutent des descriptions telles que « CA » et « sans balais ». Que signifient ces termes? Qu'est-ce qu’un servomoteur au juste? Dans ce webinaire, nous allons découvrir :
- Qu'est-ce qu'un servomoteur?
- Qu'est-ce qu'un système en boucle fermée?
- Pourquoi un servomoteur est-il si important pour les fabricants?
- Comment les fabricants catégorisent-ils leurs offres de servomoteurs?
À propos du/des présentateur(s)
Gordon Ritchie a plus de 31 ans d'expérience de partenariat avec des constructeurs de machines pour concevoir des solutions de contrôle de mouvement dans un large éventail d'applications. Il donne plus de 60 cours par an dans le domaine du mouvement technique et encadre également des équipes d'assistance technique et en matière d'applications. Avide de connaissances, Gordon apprécie les randonnées dans le massif des Blue Ridge Mountains, aux États-Unis, et est également un grand amateur de photographie et de vidéographie.