Skip to main content
Anwenderberichte | 2 Minuten Lesezeit

Kuka and Kollmorgen Collaboratively Engineer  Optimized Motors for Compact Robots

Die kompakten Roboter der KR Agilus Serie von Kuka sind präzise, wendig und schnell. Als agile Systeme zeichnen sich die fünf- und sechsachsigen Handlingeinheiten durch kurze Zykluszeiten und hohe Wiederholgenauigkeit aus, insbesondere bei Pick-and-Place-Aufgaben. Die Synchron-Servomotoren der Baureihe AKM von Kollmorgen spielen eine entscheidende Rolle bei der Erreichung dieser hohen Dynamik und Präzision. Durch gemeinsames Engineering konnten die beiden Unternehmen das Einbauvolumen der Motoren im Vergleich zu Standardmodellen reduzieren, roboterspezifische Anwendungen realisieren und die gesamte Lieferkette optimieren.

Als schnelle Allrounder lassen sich die Roboter der KR Agilus Serie hervorragend für allgemeine industrielle Anwendungen einsetzen. Das Basismodell hat ein Eigengewicht von 51 kg und ist bis zu 6 kg balastbar. Somit eignen sich die kompakten Roboter ideal für die Prozessautomatisierung in der Verpackungs-, Elektronik-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Der Erfolg der Roboter basiert auf kurzen Zykluszeiten und höchster Präzision, die durch die Anpassung der Kollmorgen Hochleistungsservomotoren an die spezifischen Anforderungen von Kuka ermöglicht werden. Kollmorgen änderte die Bauform seiner AKM-Synchronservomotoren, um sie perfekt auf die Gelenke der KR Agilus Roboter abzustimmen.

Kuka benötigte einen Motorenhersteller, der kundenspezifische Motoren mit einer sehr hohen Leistungsdichte bereitstellen konnte. Die AKM-Motoren sind für ihr äußerst hohes Drehmoment-Volumen-Verhältnis bekannt. Durch die Anpassung dieser Best-in-Class-Technologie an die hohen Anforderungen von Kuka konnte Kollmorgen die Leistungsdichte der Lösung weiter erhöhen und eine produktive Partnerschaft festigen.

Das Projekt entwickelte sich schnell in Richtung Collaborative Engineering. Ziel war es, Wege zur Implementierung kundenspezifischer Leistungsverbesserungen und struktureller Baugruppenanpassungen zu finden, ohne auf die Vorteile der industriellen Serienfertigung zu verzichten.

Auch wenn die Anforderungen von Kuka nicht mit Standardmotoren erfüllt werden konnten, wollte das Team ein groß angelegtes Entwicklungsprojekt mit all den damit verbundenen Risiken vermeiden. Die Aufrechterhaltung von Standardisierung, Verfügbarkeit und Qualität war von entscheidender Bedeutung.

Ziel war die Optimierung von Standardmotoren durch kontrollierte Modifikationen. Dank kundenspezifischer Anpassungen wie Kabelzugentlastungen, modifizierter Lagerschalen, Kuka-spezifischer Steckerkonfigurationen oder spezieller Bohrungen in der Abtriebswelle konnte ein Motorenhersteller den Großteil seiner Standardisierungen zuverlässig beibehalten. Aber ist dies überhaupt noch möglich, wenn die Geometrie der gesamten Bauform grundlegend geändert wurde?

Gut versteckt im Handgelenk

Genau das ist Kollmorgen mit dem kleinsten Servomotor der AKM-Serie gelungen. Der Motor war bereits zu Beginn äußerst klein, musste jedoch noch schmaler konstruiert werden, um kompakt in das Handgelenk des Roboters zu passen.

Der gemeinschaftliche Engineering-Prozess begann mit 3D-Modellen und Außenkonturen. Am Ende wurde schließlich mit detaillierten Designdaten gearbeitet. Nun ist nur das Innere des AKM1-Motors im KR Agilus Roboter identisch mit seinem Gegenstück der Standard-Produktreihe.

Darüber hinaus fertigt der Antriebssystemspezialist Motoren für die in Augsburg ansässige Roboter-schmiede in optimierten Produktionszellen mit kundenspezifischen Test- und Qualitätskontrollverfahren sowie spezifischer Verpackung, damit die Motoren von der Fertigungslinie direkt zu Kuka transportiert werden können.

Um das Qualitätsmanagement zu vervollständigen, führte Kollmorgens Niederlassung im tschechischen Brünn eine FMEA (Fehlermöglichkeits- und Einfluss-analyse) für die beiden koordinierten Verfahren durch.

Kuka and Kollmorgen Collaboratively Engineer  Optimized Motors for Compact Robots

Engineering mit einem gemeinsamen Ziel

Kollmorgen sieht die Optimierung der Lieferkette als Teil seiner Strategie, Antriebslösungen zu entwickeln, die nicht nur die erforderliche Leistung erbringen, sondern sich auch gut in das Lieferkettenmanagement des Kunden einfügen.

Der KR Agilus ist beispielsweise der einzige Roboter seiner Klasse, der über die Kuka eigene Safe-Operation-Funktionalität verfügt, die die Interaktion zwischen Mensch und Roboter erheblich vereinfacht. Um dies zu ermöglichen, arbeitete Kollmorgen mit seinem Bremsenlieferanten zusammen, um eine speziell angepasste Motorbremse anzubieten, die sowohl als Halte- als auch als Notbremse fungiert.

Kollmorgen nutzte das technische Know-how seines eigenen Lieferanten, um eine optimale Antriebslösung für die jeweilige Aufgabe zu entwickeln und gleichzeitig die Lieferkette für seinen Kunden zu vereinfachen.

Kuka and Kollmorgen Collaboratively Engineer  Optimized Motors for Compact Robots

AKM-Servomotoren: Hohe Beschleunigung, Steuerung und Genauigkeit

Der speziell angepasste Servomotor, der für die AR Agilus Roboter von Kuka eingesetzt wird, basiert auf der AKM-Serie von Kollmorgen. Diese Permanentmagnet-Servomotoren mit hoher Beschleunigung sind in 28 Standard-Gehäuse- und Montagekombinationen erhältlich, um kompakte Maschinenkonstruktionen zu ermöglichen. Sie zeichnen sich außerdem durch einen reduzierten Energieverbrauch, eine extrem hohe Regelgenauigkeit und eine hohe Verfügbarkeit aus und sind dank speziell angepasster Statorwicklungen mit allen gängigen Versorgungsspannungen kompatibel.

Für eine wirklich individuelle Konfiguration dieser Synchron-Servomotoren bietet Kollmorgen eine modulare Reihe von Größen und Leistungsklassen sowie weitere Sonderoptionen an. Daher sind innerhalb der AKM-Serie eine Vielzahl unterschiedlicher Permanentmagnet-Motorkonfigurationen unter Verwendung bewährter Standardkomponenten möglich.

Kollmorgen AKM Servomotoren
Download PDF

1G Motion System

Entdecken Sie Antriebstechnik, die wie gemacht ist für Ihre Maschine. Das Kollmorgen 1G Motion System bietet eine breite Palette an Optionen und Funktionen und überzeugt durch seine hohe Zuverlässigkeit.
Erfahren Sie Mehr

Erste Schritte bei der Dimensionierung und Auswahl von Servomotoren: Gründe für eine Systemlösung

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Redundantes Servofeedback: Wenn eine ausfallsichere Positionierung ein Muss ist

Redundantes Servofeedback: Wenn eine ausfallsichere Positionierung ein Muss ist >

Bei medizinischen Geräten, Verteidigungssystemen und vielen industriellen Anwendungen ist ein Ausfall des Antriebssystems keine Option. Erfahren Sie, wie Servomotoren mit integrierten, redundanten Feedbacksystemen eine umfassende Zuverlässigkeit der…

Erste Schritte bei der Dimensionierung und Auswahl von Servomotoren: Gründe für eine Systemlösung >

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.

Prothesen und Exoskelette der nächsten Generation in kürzester Zeit entwickeln >

Bei der Gründung von Humotech im Jahr 2015 stand folgende Überlegung im Mittelpunkt: Es ist bekannt, dass es ineffizient ist, einen Prototyp nach dem anderen herzustellen. Gibt es also eine Möglichkeit, Prothesen, Orthesen, Exoskelette und andere…

Kollmorgen und Stereotaxis sorgen für mehr Präzision und Sicherheit bei chirurgischen Robotern >

Stereotaxis treibt den Wandel in der chirurgischen Robotertechnologie voran. In einem Bereich, der von wenigen etablierten Anbietern beherrscht wird, gilt Stereotaxis als Pionier. Das Unternehmen geht auf die Bedürfnisse von Krankenhäusern und…
 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

Der Unterschied zwischen Dauerleistung und Dauerbelastung >

Bei der richtigen Dimensionierung von AC-Servomotoren ist es wichtig, Missverständnisse zu vermeiden. Erfahren Sie die entscheidenden Fachbegriffe rund um die Dimensionierung, die zu einer sicheren und zuverlässigen Betriebsweise führen.
Kollmorgens Niedertemperatur-Servotechnologie vereinfacht die Reinigung von Heliostaten für die Solarenergie

Kollmorgens Niedertemperatur-Servotechnologie vereinfacht die Reinigung von Heliostaten für die Solarenergie >

Die Entwicklung der photovoltaischen und thermischen Solarenergie – zusammen mit Chinas schnell wachsenden Kapazitäten zu ihrer Herstellung – hat viele neue Möglichkeiten für die nachhaltige Energieerzeugung auf internationalen Märkten…

Was sind die fünf wichtigsten Komponenten eines bürstenlosen Servomotors? >

Servomotoren werden in zahlreichen Märkten für den Antrieb von Maschinen, Geräten, Robotern und anderen Anwendungen der industriellen Automatisierung eingesetzt. In diesem Blog geht es um die fünf Hauptelemente eines herkömmlichen bürstenlosen…
Was ist ein geschlossenes Regelkreissystem?

Was ist ein geschlossenes Regelkreissystem? >

Wenn Sie sich über Servomotoren und Servosysteme informieren, werden Sie wahrscheinlich auf den Begriff „geschlossener Regelkreis“ stoßen. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, was das bedeutet und wie es funktioniert, sind Sie hier genau richtig.…