Skip to main content
blog | Wie FTS in Ihrer Anlage zum Erfolg werden |
|
2 Minuten Lesezeit

Making AGVs thrive in your plant

Bei der Installation und Integration von FTS (fahrerlosen Transportsystemen) in Produktionsanlagen und Warenlagern geht es darum, ein starkes Projektteam zu organisieren und intelligente Fahrtrouten zu definieren. Die Infragestellung bestehender Arbeitsweisen ist Teil des Prozesses und oft eine wertvolle Quelle der Einsicht und Inspiration für weitere Verbesserungen in Ihrer Anlage.

Echte Teamarbeit

An einem typischen FTS-Projekt sind Personen aus den Bereichen Produktion, IT und Management beteiligt. Wenn Sie Erfolg haben wollen, müssen Sie die Arbeitsabläufe, die digitale Infrastruktur und den Business Case verstehen.

„Es ist viel einfacher, FTS-Systeme zu installieren und zu integrieren, als die meisten Leute denken“, sagt Jürgen Kammer, APM-Spezialist bei Jungheinrich. „Sicher, FTF sind automatisierte Maschinen, aber das System ist relativ klein und benötigt keine Gigabytes an Datenbankspeicher. Beginnen Sie mit der Zusammenstellung eines internen Teams, um sicherzustellen, dass das Projekt die richtige Aufmerksamkeit erhält.“

Das wichtigste Teammitglied ist die Person, die langfristig für die FTS verantwortlich ist. Diese Person ist oft der Produktions- oder Lagerleiter.

Entwurf der Fahrtroute

Jedes Projekt beinhaltet die Analyse der aktuellen Prozessabläufe. Wo und wie werden die FTF Lasten aufnehmen und absetzen?

„FTF fahren diszipliniert und reduzieren so Verschwendung und Unfallrisiken“, so Peter Ekelund, Director Services bei Kollmorgen. „Das Ausarbeiten der intelligentesten Fahrtrouten dauert seine Zeit, ist jedoch eine gute Übung. Wenn sich die Effizienzsteigerungen eines strukturierteren Workflows zeigen, ist „Das hätten wir schon vor vielen Jahren machen sollen.“ eine typische Kundenreaktion.

Bei der Vorbereitung auf das neue FTS werden Simulationen empfohlen. Die meisten Teile können installiert werden, während Ihre Produktion läuft, und mit etwas Planung können Sie den Rest an Wochenenden und in der Urlaubszeit erledigen. Entscheidend ist das Änderungsmanagement, um sicherzustellen, dass sich die Mitarbeiter mit der neuen Arbeitsweise wohlfühlen – insbesondere, wenn in einigen Bereichen noch fahrergeführte Fahrzeuge eingesetzt werden.

Systemanbindung

Das FTS muss Daten von anderen Systemen wie ERP-, WMS- und Sprachsystemen beziehen und an diese weitergeben. FTS auf Basis einer offenen Plattform vereinfachen die Systemintegration genauso wie zukünftige Änderungen und Upgrades.

„Manchmal müssen bestehende Systeme aufgrund des neuen FTS aufgerüstet werden, aber das ist etwas, was man früher oder später sowieso tun muss“, erläutert Per Hansson. „Mit FTS erhalten Sie einen besseren und präziseren Input in Ihre bestehende Systeminfrastruktur, was bei der Berechnung der Rendite für FTS-bezogene Investitionen zu berücksichtigen ist.“

Die Digitalisierung der Branche basiert auf der Erfassung, Analyse und Nutzung großer Mengen an strukturierten Daten. FTS können zu Ihrer Zukunftsvision beitragen.

Zusammenfassung

Zeit für eine Zusammenfassung. Hier die wichtigsten Punkte für die Installation und Integration von FTS:

  • Starten Sie ein internes Projekt – mit Produktion, IT und Management
  • Definieren Sie die erforderliche Systemleistung – erstellen Sie die besten Fahrtrouten
  • Klären Sie, wer für das FTS verantwortlich ist (wichtigstes Teammitglied)
  • Nutzen Sie den verbesserten Datenfluss, um Ihr Unternehmen zu stärken

Kontaktieren Sie uns

NDC Layout Assistent

Der NDC Layout Assistant ist eine benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie sofortiges Feedback zu Ihrem Layout-Entwurf erhalten, noch bevor Sie eine Simulation im NDC8-System durchführen.
Erfahren Sie Mehr

NDC Flex

NDC Flex ist ein bahnbrechendes System, das die Effizienz fahrerloser Transportfahrzeuge (FTF) mit der Anpassungsfähigkeit autonomer mobiler Roboter (AMR) verbindet. Dieser hybride Ansatz maximiert die Produktivität am Standort und reduziert die mit möglichen Störungen verbundenen Risiken.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer >

Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.
DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein

DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein >

DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit…
Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla

Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla >

Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen…

Stapeln von 3-Tonnen-Paletten mit Soft-Bags: Für FTS von Heli mit der Technologie von Kollmorgen keine Herausforderung >

Jedes Projekt ist anders. Daher ist es wichtig, eine modulare Lösung anbieten zu können, die an die Anforderungen der Kunden angepasst werden kann. Erfahren Sie, wie Heli spezialisierte FTS mit einem großen Aktionsradius entwickelt und mit der…

5G-fähige FTF und AMR: ein Meilenstein für die Intralogistik >

In Fabriken und Lagern kommen intelligente Systeme zum Einsatz, die als fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und autonome mobile Roboter (AMR) bezeichnet werden. Sie verändern die Materialwirtschaft, indem sie selbstständig Aufgaben erledigen und…

Hangcha Intelligent ermöglicht intelligente Keramikproduktion: Transformation der New Pearl Group durch fortschrittliche Fertigung >

In der sich ständig weiterentwickelnden Fertigungsindustrie ist Innovation die Grundlage für Fortschritt. Die New Pearl Group ist ein Pionier in der Keramikbranche und hat durch die Einführung intelligenter Produktionstechniken einen großen Sprung…

Vertiefen Sie Ihre FTS-Kenntnisse mit dem umfassenden Schulungsangebot von Kollmorgen >

Da sich fahrerlose Transportsysteme (FTS) rasant weiterentwickeln, können sich Unternehmen durch kontinuierliche Weiterbildung und Kompetenzentwicklung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.
ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden

ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden >

Könnte Prompt-basierte KI wie ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot die FTF-Branche revolutionieren? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer bei Kollmorgen, hat sich die Vor- und Nachteile dieser Technologie angesehen – und…
Kollmorgen Innovation Day, Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik

Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik >

Bei Kollmorgen dreht sich alles um Innovation. Wir investieren ständig in Kooperationen und Forschungsprojekte, um Wissen und Know-how mit Partnern und Universitäten in aller Welt auszutauschen. Erfahren Sie von einem Experten auf dem Gebiet mehr…