Salta al contenuto principale
blog | Realizza il massimo per il tuo stabilimento con gli AGV |
|
2 minuti di lettura

Realizza il massimo per il tuo stabilimento con gli AGV

Installare e integrare AGV (veicoli a guida automatica) in stabilimenti di produzione e in magazzini significa organizzare un valido team progettuale e definire percorsi intelligenti. Le problematiche modalità di lavoro esistenti fanno parte del processo e sono spesso un valido motivo di approfondimento e di ispirazione per attuare ulteriori miglioramenti nel proprio stabilimento.

Reale lavoro di squadra

Un tipico progetto di AGV è formato da persone della produzione, del settore informatico e dell’amministrazione. Per riuscire al meglio è necessario comprendere i flussi di lavoro, l’infrastruttura digitale e il tipo di attività.

“È molto più facile installare e integrare sistemi di AGV di quanto pensi la maggior parte della gente”, afferma Jürgen Kammer, APM Specialist presso Jungheinrich. “Certo, gli AGV sono macchine automatiche, ma il sistema è relativamente ridotto, senza esigenze di gigabyte nello spazio del database. Inizia creando un team interno, per far sì che il progetto riceva la giusta attenzione”.

Il componente più importante del team è quello che sarà responsabile degli AGV a lungo termine. Questa persona è spesso il responsabile della produzione o del magazzino.

Progettazione dei percorsi

Ogni progetto comprende un percorso lungo i flussi correnti del processo. Dove e quando gli AGV preleveranno e metteranno i i carichi?

“Gli AGV guidano in modo disciplinato e quindi riducono gli sprechi e il rischio di incidenti”, afferma Peter Ekelund, Services Director presso Kollmorgen. “È necessario dedicare tempo a immaginare i percorsi più intelligenti. È un buon esercizio. Quando risultano evidenti i vantaggi sull’efficienza di un flusso di lavoro più strutturato, la reazione tipica del cliente è: ‘Avremmo dovuto farlo molti anni fa’.”

Quando si prepara un nuovo sistema AGV si consigliano delle simulazioni. È spesso possibile installare la maggior parte dei componenti senza interrompere la produzione e, con un minimo di programmazione, è possibile fare il resto durante i weekend e le vacanze. La gestione del cambiamento è essenziale per garantire che il personale si senta a suo agio con il nuovo modo di lavorare, in particolare se i carrelli manuali vengono ancora utilizzati in alcune aree.

Connessione del sistema

Il sistema AGV ha bisogno di ricevere dati da altri sistemi come ERP, WMS e sistemi vocali, e di inviarne. Gli AGV basati su una piattaforma aperta semplificano l’integrazione del sistema, oltre che le modifiche e le integrazioni future.

“A volte è necessario aggiornare i sistemi esistenti, in virtù del nuovo sistema AGV, ma questo è qualcosa che si deve fare comunque, presto o tardi”, afferma Per Hansson. “Con gli AGV, l’input dall’infrastruttura del tuo sistema esistente è migliore e più preciso; un fattore importante da prendere in considerazione quando si calcola il ritorno sugli investimenti collegati agli AGV”.

La digitalizzazione dell’industria si basa sulla raccolta, l’analisi e l’utilizzo di grandi quantità di dati strutturati. Gli AGV possono contribuire alla tua visione futura.

In sintesi

Ecco i punti da considerare per l’installazione e l’integrazione di AGV:

  • Avviare un progetto interno, coinvolgendo produzione, informatica e amministrazione
  • Definire le performance necessarie del sistema, tracciando i migliori percorsi
  • Chiarire chi avrà l’incarico del sistema AGV (il componente chiave del team)
  • Utilizzare il migliore flusso di dati per potenziare la tua attività

Il prossimo articolo tratterà dell'assistenza e del supporto dei sistemi AGV. Iscriviti alla nostra newsletter per essere sicuro di riceverla. E, come sempre, non esitare a contattare uno dei nostri partner.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.