Skip to main content
blog | Warum vorhersehbare Arbeitstage wirklich spannend sind |
|
2 Minuten Lesezeit

Why predictable working days are really exciting

Fahrerlose Fahrzeuge haben kein Problem mit wiederkehrenden Tätigkeiten, werden nie müde, und machen es Ihren Mitarbeitern leicht, sich an sie zu gewöhnen. Ein großer Schritt nach vorne für jedes Unternehmen, das die Arbeitssicherheit verbessern und obendrein seine Produktivität steigern will.

Sehr präzise

In vielen Fabriken und Lagern hat Sicherheit heute oberste Priorität. Statistiken des US-Arbeitsministeriums OSHA (Occupational Safety & Health Administration) zeigen, dass jedes Jahr 85 tödliche Unfälle und fast 100.000 Verletzungen durch Handhubwagen verursacht werden. (Diese Zahlen beziehen sich nur auf den US-Markt.) Mit der Automatisierung beseitigen Sie das unvermeidliche Risiko menschlichen Versagens.

Fahrerlose Fahrzeuge arbeiten nach klar definierten Mustern und können sich an jede Infrastruktur anpassen. Zu den Fahrzeugtypen gehören ULDs, Plattformwagen, Montageplattformen und Hubwagen. Jedes Fahrzeug verfügt über Sicherheitssensoren, die 60 ms nach dem Erkennen eines Objekts reagieren. Obwohl die natürliche Navigation weiter an Bedeutung gewinnt, ist die Lasernavigation nach wie vor die häufigste Methode zur Steuerung automatisierter Fahrzeuge in einer Fabrik oder einem Verteilzentrum.

Und was ist mit den Mitarbeitern? Werden sie ihre neuen automatisierten Kollegen zu schätzen wissen? Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Menschen, sofort oder nach kurzer Zeit die Vorteile erkennen und den Wandel akzeptieren. Alle Mitarbeiter legen größten Wert auf Sicherheit, und das vorhersehbare Verhalten von fahrerlosen Transportsystemen trägt wesentlich zu einem höheren Sicherheitsniveau bei.

Sehr produktiv

Es heißt zwar immer: „Safety first!“ – aber fahrerlose Fahrzeuge tragen durch wiederholte und zuverlässige Abläufe auch zu höherer Produktivität bei. Weniger Schäden an Waren, Paletten und Regalen führen zu einem Rückgang kostspieliger Produktionsausfälle, und weniger Unfälle aufgrund von Fahrfehlern bedeuten einen geringeren Krankenstand. Automatisch gesteuerte Fahrzeuge bieten Ihnen das Beste aus zwei Welten: Verbesserte Sicherheit und mehr Produktivität.

Kontaktieren Sie uns

NDC Layout Assistent

Der NDC Layout Assistant ist eine benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie sofortiges Feedback zu Ihrem Layout-Entwurf erhalten, noch bevor Sie eine Simulation im NDC8-System durchführen.
Erfahren Sie Mehr

NDC Flex

NDC Flex ist ein bahnbrechendes System, das die Effizienz fahrerloser Transportfahrzeuge (FTF) mit der Anpassungsfähigkeit autonomer mobiler Roboter (AMR) verbindet. Dieser hybride Ansatz maximiert die Produktivität am Standort und reduziert die mit möglichen Störungen verbundenen Risiken.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer >

Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.
DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein

DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein >

DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit…
Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla

Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla >

Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen…

Stapeln von 3-Tonnen-Paletten mit Soft-Bags: Für FTS von Heli mit der Technologie von Kollmorgen keine Herausforderung >

Jedes Projekt ist anders. Daher ist es wichtig, eine modulare Lösung anbieten zu können, die an die Anforderungen der Kunden angepasst werden kann. Erfahren Sie, wie Heli spezialisierte FTS mit einem großen Aktionsradius entwickelt und mit der…

5G-fähige FTF und AMR: ein Meilenstein für die Intralogistik >

In Fabriken und Lagern kommen intelligente Systeme zum Einsatz, die als fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und autonome mobile Roboter (AMR) bezeichnet werden. Sie verändern die Materialwirtschaft, indem sie selbstständig Aufgaben erledigen und…

Hangcha Intelligent ermöglicht intelligente Keramikproduktion: Transformation der New Pearl Group durch fortschrittliche Fertigung >

In der sich ständig weiterentwickelnden Fertigungsindustrie ist Innovation die Grundlage für Fortschritt. Die New Pearl Group ist ein Pionier in der Keramikbranche und hat durch die Einführung intelligenter Produktionstechniken einen großen Sprung…

Vertiefen Sie Ihre FTS-Kenntnisse mit dem umfassenden Schulungsangebot von Kollmorgen >

Da sich fahrerlose Transportsysteme (FTS) rasant weiterentwickeln, können sich Unternehmen durch kontinuierliche Weiterbildung und Kompetenzentwicklung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.
ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden

ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden >

Könnte Prompt-basierte KI wie ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot die FTF-Branche revolutionieren? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer bei Kollmorgen, hat sich die Vor- und Nachteile dieser Technologie angesehen – und…
Kollmorgen Innovation Day, Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik

Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik >

Bei Kollmorgen dreht sich alles um Innovation. Wir investieren ständig in Kooperationen und Forschungsprojekte, um Wissen und Know-how mit Partnern und Universitäten in aller Welt auszutauschen. Erfahren Sie von einem Experten auf dem Gebiet mehr…