Skip to main content
blog | So machen wir die Welt zu einem besseren Ort |
|
2 Minuten Lesezeit

Bei einer erfolgreichen sozialen Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) steht das Handeln im Mittelpunkt. Eine oft übersehene Maßnahme zur Verbesserung des CSR ist die industrielle Automatisierung bei automatisierten Transportfahrzeugen (Automated Guided Vehicles, AGVs). AGVs sind vor allem für schnelle Produktivitätssteigerungen in der Industrie und in Lagern bekannt. Zusätzlich tragen AGVs wie mobile Roboter und Kräne zur Verbesserung der Umweltbilanz und der sozialen Leistung bei.

AGVs ermöglichen eine Verbesserung der sozialen Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR)Höhere Qualität und mehr Sicherheit

Fahren Sie vorsichtig und passen Sie die Geschwindigkeit an die Situation an. Was sich anhört wie ein Rat an Autofahrer beschreibt tatsächlich ein Grundprinzip für AGVs – kontrolliertes Fahren. Jede Bewegung ist sanft und die Sicherheitssensoren reagieren in Millisekunden (Fahrzeug auf Basis der Automatisierungslösung von Kollmorgen), falls ein Hindernis erkannt wird. So sinkt die Gefahr einer Beschädigung von Waren, Paletten und Regalen, wodurch weniger Abfall entsteht und sich somit direkt auf die Nachhaltigkeit auswirkt. Mindestens genauso wichtig für Ihre CSR ist, dass Sie auf diese Weise die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter am Arbeitsplatz erhöhen.

Erhöhung der Fahrzeuglebensdauer

Manuell gesteuerte Fahrzeuge wie Gabelstapler unterliegen oft einem starken Verschleiß. Sie werden von vielen verschiedenen Mitarbeitern gefahren, die alle einen anderen Fahrstil haben. Ein Grund für den Verschleiß sind die vielen verschiedenen Brems- und Beschleunigungsvorgänge durch die Fahrweise des menschlichen Bedieners. Automatisierte Gabelstapler und automatisierte Fahrzeuge im Allgemeinen sind für das konstante Fahren mit niedrigen Geschwindigkeiten konzipiert, um so kontinuierliche Verbesserungen zu ermöglichen. Dies hat einen geringeren Wartungsaufwand und eine erhöhte Lebensdauer Ihrer Fahrzeuge zur Folge – wodurch sich Ihre CSR verbessert.

Niedrigerer Energieverbrauch

Für den Transport von Waren im Lager benötigen AGVs kein Licht. Der niedrigere Energieverbrauch ist ein weiterer CSR-Vorteil, den AGVs Ihrem Unternehmen bieten. Zudem lassen sich AGVs in nahezu jeder industriellen Umgebung einsetzen und verringern so die Gefahr für Ihre Mitarbeiter. Diese müssen nicht länger in verschmutzten und gefährlichen Bereichen arbeiten, was die soziale Leistung des Unternehmens weiter verbessert.

Zeit für CRS mit AGVs?

Ein guter Ausgangspunkt für weitere Informationen sind unserer früheren Artikel zum Thema automatisierte Fahrzeuge und ein Abonnement unseres Newsletters. Sie können sich auch gerne mit einem unserer Partner oder direkt mit Kollmorgen in Verbindung setzen.

Kontaktieren Sie uns

NDC Layout Assistent

Der NDC Layout Assistant ist eine benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie sofortiges Feedback zu Ihrem Layout-Entwurf erhalten, noch bevor Sie eine Simulation im NDC8-System durchführen.
Erfahren Sie Mehr

NDC Flex

NDC Flex ist ein bahnbrechendes System, das die Effizienz fahrerloser Transportfahrzeuge (FTF) mit der Anpassungsfähigkeit autonomer mobiler Roboter (AMR) verbindet. Dieser hybride Ansatz maximiert die Produktivität am Standort und reduziert die mit möglichen Störungen verbundenen Risiken.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer >

Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.
DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein

DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein >

DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit…
Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla

Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla >

Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen…

Stapeln von 3-Tonnen-Paletten mit Soft-Bags: Für FTS von Heli mit der Technologie von Kollmorgen keine Herausforderung >

Jedes Projekt ist anders. Daher ist es wichtig, eine modulare Lösung anbieten zu können, die an die Anforderungen der Kunden angepasst werden kann. Erfahren Sie, wie Heli spezialisierte FTS mit einem großen Aktionsradius entwickelt und mit der…

5G-fähige FTF und AMR: ein Meilenstein für die Intralogistik >

In Fabriken und Lagern kommen intelligente Systeme zum Einsatz, die als fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und autonome mobile Roboter (AMR) bezeichnet werden. Sie verändern die Materialwirtschaft, indem sie selbstständig Aufgaben erledigen und…

Hangcha Intelligent ermöglicht intelligente Keramikproduktion: Transformation der New Pearl Group durch fortschrittliche Fertigung >

In der sich ständig weiterentwickelnden Fertigungsindustrie ist Innovation die Grundlage für Fortschritt. Die New Pearl Group ist ein Pionier in der Keramikbranche und hat durch die Einführung intelligenter Produktionstechniken einen großen Sprung…

Vertiefen Sie Ihre FTS-Kenntnisse mit dem umfassenden Schulungsangebot von Kollmorgen >

Da sich fahrerlose Transportsysteme (FTS) rasant weiterentwickeln, können sich Unternehmen durch kontinuierliche Weiterbildung und Kompetenzentwicklung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.
ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden

ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden >

Könnte Prompt-basierte KI wie ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot die FTF-Branche revolutionieren? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer bei Kollmorgen, hat sich die Vor- und Nachteile dieser Technologie angesehen – und…
Kollmorgen Innovation Day, Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik

Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik >

Bei Kollmorgen dreht sich alles um Innovation. Wir investieren ständig in Kooperationen und Forschungsprojekte, um Wissen und Know-how mit Partnern und Universitäten in aller Welt auszutauschen. Erfahren Sie von einem Experten auf dem Gebiet mehr…