Skip to main content
blog | FTS in der neuen Industrielandschaft |
|
2 Minuten Lesezeit

AGVs in the new industrial landscape

In der Fertigungsindustrie und in den Lagern vollzieht sich eine Veränderung. Die Nachfrage nach Automatisierung, zum Beispiel mit FTS, wächst, aber auch die Nachfrage nach einer neuen Art von Mitarbeitern, die dabei helfen können, aus der Automatisierung das Beste herauszuholen.

Neue Wahrheiten

Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group zeigt in einer aktuellen Studie, welche Auswirkungen Industrie 4.0 auf die Belegschaften haben wird. Selbstfahrende Logistikfahrzeuge oder FTF sind eine von zehn ausgewählten Basistechnologien, die von einem allgemeinen Automatisierungsbedarf getrieben werden, um Kosten zu senken und Produktivität und Wachstum zu steigern.

Eine Schlussfolgerung der Studie ist, dass die Gesamtzahl der Arbeitsplätze trotz des erhöhten Automatisierungsgrades steigen wird. In Deutschland, dem Land, das für die Studie ausgewählt wurde, ist das wahrscheinlichste Szenario, dass bis 2025 350.000 neue Arbeitsplätze in der Fertigungsindustrie entstehen werden. Diese Situation unterscheidet sich sehr von früheren Szenarien. Zwischen 1997 und 2013 führten Automatisierung und Standortverlagerungen zu einem Rückgang der Mitarbeiterzahl um 18 Prozent bei gleichzeitig gestiegenen Produktionsmengen./p>

Beginnen Sie mit FTS

Die Studie kommt auch zu dem Schluss, dass sich die Arbeitsrollen ändern werden. Kurz gesagt: Maschinen übernehmen die routinemäßige Arbeit, während qualifizierte Bediener sicherstellen, dass alle Maschinen ihre volle Leistung erbringen. Einige mögliche zukünftige Arbeitsplätze sind Industriedatenwissenschaftler und Roboterkoordinatoren.

Veränderungen brauchen jedoch Zeit; dies darf niemals unterschätzt werden. Aus diesem Grund sind FTS ein guter Weg, um Ihre eigene vierte industrielle Revolution ins Rollen zu bringen. Seit Jahren werden FTS in der Fertigungsindustrie und in Lagern zur Unterstützung von Mitarbeitern eingesetzt. Da die Technologie erprobt und der Automatisierungsgrad relativ einfach zu verstehen ist, können die meisten Menschen weiterhin neue Rollen übernehmen und sich dabei wohl fühlen.

Kontaktieren Sie uns

NDC Layout Assistent

Der NDC Layout Assistant ist eine benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie sofortiges Feedback zu Ihrem Layout-Entwurf erhalten, noch bevor Sie eine Simulation im NDC8-System durchführen.
Erfahren Sie Mehr

NDC Flex

NDC Flex ist ein bahnbrechendes System, das die Effizienz fahrerloser Transportfahrzeuge (FTF) mit der Anpassungsfähigkeit autonomer mobiler Roboter (AMR) verbindet. Dieser hybride Ansatz maximiert die Produktivität am Standort und reduziert die mit möglichen Störungen verbundenen Risiken.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer >

Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.
DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein

DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein >

DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit…
Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla

Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla >

Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen…

Stapeln von 3-Tonnen-Paletten mit Soft-Bags: Für FTS von Heli mit der Technologie von Kollmorgen keine Herausforderung >

Jedes Projekt ist anders. Daher ist es wichtig, eine modulare Lösung anbieten zu können, die an die Anforderungen der Kunden angepasst werden kann. Erfahren Sie, wie Heli spezialisierte FTS mit einem großen Aktionsradius entwickelt und mit der…

5G-fähige FTF und AMR: ein Meilenstein für die Intralogistik >

In Fabriken und Lagern kommen intelligente Systeme zum Einsatz, die als fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und autonome mobile Roboter (AMR) bezeichnet werden. Sie verändern die Materialwirtschaft, indem sie selbstständig Aufgaben erledigen und…

Hangcha Intelligent ermöglicht intelligente Keramikproduktion: Transformation der New Pearl Group durch fortschrittliche Fertigung >

In der sich ständig weiterentwickelnden Fertigungsindustrie ist Innovation die Grundlage für Fortschritt. Die New Pearl Group ist ein Pionier in der Keramikbranche und hat durch die Einführung intelligenter Produktionstechniken einen großen Sprung…

Vertiefen Sie Ihre FTS-Kenntnisse mit dem umfassenden Schulungsangebot von Kollmorgen >

Da sich fahrerlose Transportsysteme (FTS) rasant weiterentwickeln, können sich Unternehmen durch kontinuierliche Weiterbildung und Kompetenzentwicklung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.
ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden

ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden >

Könnte Prompt-basierte KI wie ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot die FTF-Branche revolutionieren? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer bei Kollmorgen, hat sich die Vor- und Nachteile dieser Technologie angesehen – und…
Kollmorgen Innovation Day, Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik

Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik >

Bei Kollmorgen dreht sich alles um Innovation. Wir investieren ständig in Kooperationen und Forschungsprojekte, um Wissen und Know-how mit Partnern und Universitäten in aller Welt auszutauschen. Erfahren Sie von einem Experten auf dem Gebiet mehr…