Salta al contenuto principale
blog | Gli AGV nel nuovo panorama industriale |
|
2 minuti di lettura

Gli AGV nel nuovo panorama industriale

Le industrie manifatturiere e i magazzini stanno vivendo un cambiamento. La richiesta di automazione, ad esempio con veicoli a guida automatica (AGV) sta crescendo, come pure la richiesta di un nuovo tipo di forza lavoro, che può aiutarti a sfruttare la potenza dell’automazione.

Nuove verità

In uno studio recente, la ditta di consulenza Boston Consulting Group indica gli effetti che l’Industria 4.0 avrà sulla forza lavoro. I veicoli logistici a guida autonoma, o AGV, sono una delle dieci tecnologie selezionate derivate da una generale esigenza di automazione per la riduzione dei costi e per potenziare la produttività e la crescita.

L’unica conclusione dello studio è che l’importo totale dei lavori aumenterà, nonostante l’aumento del livello di automazione. In Germania, il Paese scelto per lo studio, lo scenario più probabile è che per il 2025 verranno creati 350.000 nuovi posti di lavoro nell’industria manifatturiera. Questo scenario è molto diverso da quello che si è verificato in passato. Tra il 1997 e il 2013, l’automazione e la de-localizzazione ha causato una diminuzione del 18 per cento della forza lavoro, pur con l’aumento dei volumi di produzione.

Inizia con gli AGV

Lo studio conclude delineando un cambiamento dei ruoli lavorativi. In breve, le macchine si occuperanno del lavoro di routine, mentre i lavoratori specializzati si accerteranno che le macchine diano le migliori performance. Alcuni possibili ruoli del futuro saranno gli scienziati di dati industriali e i coordinatori di robot.

Tuttavia, per i cambiamenti ci vuole tempo e non devono mai essere sottovalutati. Ecco perché gli AGV rappresentano una buona modalità per dare il calcio d’inizio alla tua personale quarta rivoluzione industriale. Per anni, gli AGV sono stati utilizzati a sostegno del personale di stabilimenti manifatturieri e di magazzini. Dal momento che la tecnologia è collaudata e il livello di automazione relativamente facile da comprendere, la maggior parte delle persone possono continuare a intraprendere nuovi ruoli senza particolari problemi.

Puoi trovare preziosi approfondimenti nei nostri precedenti articoli sull’Industria 4.0 e sugli AGV.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.