Skip to main content
blog | Das Multitalent in der Automation |
|
2 Minuten Lesezeit

Der Elektronikingenieur A. Herr Barrett Jr. hat in den 1950er Jahren das erste fahrerlose Transportfahrzeug erfunden. Heutzutage stellen fahrerlose Transportfahrzeuge für fast alle Arbeiten, bei denen Materialien bewegt werden, einen Mehrwert dar.

Intralogistische Zwecke

Fahrerlose Transportfahrzeuge verbessern die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Qualität bei Fertigungs- und Lagerprozessen. Typische Anwendungen in der Fertigung sind zum Beispiel der Transport von der Fertigungslinie zum Lager, der Transport von Material zur Fertigungslinie, Warentransporte, der Transport zur Fertigungslinie und der Materialtransport zwischen Fertigungszellen. In Lagern werden fahrerlose Transportfahrzeuge für Warenentnahmen, Versand und Warenannahmen, Warenauffüllung, Abfertigung und Crossdocking verwendet.

In der Keramik- und Fliesenindustrie oder in der Papier- und Druckindustrie werden bereits seit Jahrzehnten fahrerlose Transportfahrzeuge zum Bewegen von schweren Waren eingesetzt. Auch in anderen Bereichen (Elektronik, Lebensmittel, Metall, Bergbau, Reifen) kommen fahrerlose Transportfahrzeuge zum Einsatz. Auch in Krankenhäusern und in der pharmazeutischen Produktion sind sie häufig anzutreffen. Dank präziser und sicherer Bewegungen tragen diese Fahrzeuge auch dazu bei, Schäden und Verletzungen an Personen zu reduzieren.

Der perfekte Kickstart

Industrie 4.0 ist momentan in aller Munde – und das aus gutem Grund. Die digitale Verknüpfung der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht ein schnelleres, sichereres und qualitativ hochwertigeres Produzieren und Bewegen von Waren/Materialien. Es gibt nur einen Haken: Wo fange ich an?  

The multi-talent in automationFahrerlose Transportfahrzeuge (Automated guided vehicles) auf Basis der NDC Solutions Plattform von Kollmorgen ermöglichen Kunden einen Sofortstart in die Industrie 4.0. Die Plattform ist flexibel, präsentiert sich in bewährter Qualität und die Amortisationszeit beträgt lediglich 1 bis 2 Jahre. Eine erschwingliche Anfangsinvestition erleichtert dem Management die Kaufentscheidung.

In den letzten Jahren ist die Jahresproduktion von fahrerlosen Transportfahrzeugen stark gestiegen. Dank der Industrierevolution 4.0 und einer boomenden E-Commerce-Branche, nicht zuletzt in China, steht unserer NDC Solutions Plattform eine vielversprechende Zukunft bevor. 

Kontaktieren Sie uns

NDC Layout Assistent

Der NDC Layout Assistant ist eine benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie sofortiges Feedback zu Ihrem Layout-Entwurf erhalten, noch bevor Sie eine Simulation im NDC8-System durchführen.
Erfahren Sie Mehr

NDC Flex

NDC Flex ist ein bahnbrechendes System, das die Effizienz fahrerloser Transportfahrzeuge (FTF) mit der Anpassungsfähigkeit autonomer mobiler Roboter (AMR) verbindet. Dieser hybride Ansatz maximiert die Produktivität am Standort und reduziert die mit möglichen Störungen verbundenen Risiken.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer >

Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.
DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein

DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein >

DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit…
Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla

Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla >

Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen…

Stapeln von 3-Tonnen-Paletten mit Soft-Bags: Für FTS von Heli mit der Technologie von Kollmorgen keine Herausforderung >

Jedes Projekt ist anders. Daher ist es wichtig, eine modulare Lösung anbieten zu können, die an die Anforderungen der Kunden angepasst werden kann. Erfahren Sie, wie Heli spezialisierte FTS mit einem großen Aktionsradius entwickelt und mit der…

5G-fähige FTF und AMR: ein Meilenstein für die Intralogistik >

In Fabriken und Lagern kommen intelligente Systeme zum Einsatz, die als fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und autonome mobile Roboter (AMR) bezeichnet werden. Sie verändern die Materialwirtschaft, indem sie selbstständig Aufgaben erledigen und…

Hangcha Intelligent ermöglicht intelligente Keramikproduktion: Transformation der New Pearl Group durch fortschrittliche Fertigung >

In der sich ständig weiterentwickelnden Fertigungsindustrie ist Innovation die Grundlage für Fortschritt. Die New Pearl Group ist ein Pionier in der Keramikbranche und hat durch die Einführung intelligenter Produktionstechniken einen großen Sprung…

Vertiefen Sie Ihre FTS-Kenntnisse mit dem umfassenden Schulungsangebot von Kollmorgen >

Da sich fahrerlose Transportsysteme (FTS) rasant weiterentwickeln, können sich Unternehmen durch kontinuierliche Weiterbildung und Kompetenzentwicklung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.
ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden

ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden >

Könnte Prompt-basierte KI wie ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot die FTF-Branche revolutionieren? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer bei Kollmorgen, hat sich die Vor- und Nachteile dieser Technologie angesehen – und…
Kollmorgen Innovation Day, Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik

Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik >

Bei Kollmorgen dreht sich alles um Innovation. Wir investieren ständig in Kooperationen und Forschungsprojekte, um Wissen und Know-how mit Partnern und Universitäten in aller Welt auszutauschen. Erfahren Sie von einem Experten auf dem Gebiet mehr…