Ana içeriğe atla

Search Articles

Water Cooled AKD-N12 with Heat SinkIn order to use the AKD-N12 continuously with a full load, it is needed to ensure a RTHgesamt ≤ 0,2 K/W for the complete system ([1]). The AKD-N without a heat sink provides an RTH of 0,05 K/W. Therefore an additional RTH ≤ 0.15 K/W needs to be ensured in order to provide sufficient heat… İngilizce
Sicherheitskonzept AKDFunktion Safe Torque Off (STO) Bei der STO Funktion wird die Energiezufuhr zum Motor direkt im Antrieb sicher unterbrochen. Dies entspricht einem ungesteuerten Stillsetzen nach IEC 60204-1, Kategorie 0. Almanca
AKD DRV.MOTIONSTAT Bits 11 and 15Bits 11 “Motion task target position reached” and Bit 15 “Drive actual position is within the motion task target position window MT.POSWND” in the DRV.MOTIONSTAT are very similar. İngilizce
Servoverstärker Almanca
KAS FFLD Ladder Programming EditorThree embedded videos showing different features of the FFLD or Free Form Ladder Diagram editor in the KAS IDE software that can be used to write PLC code. İngilizce
PrüfimpulsGültig für S300, S700 Prüfimpulse werden z.B. von Sicherheitssteuerungen, Funktionsdiagnosegeräten und EMV-Simulatoren verwendet, um zerstörungsfrei verschiedene Eigenschaften zu prüfen. Almanca
SensorlosÜber geeignete Verfahren können Motoren ohne Rückführung geregelt werden. Für Asynchron- und Synchronmotoren werden unterschiedliche Verfahren genutzt: Almanca
Resolver+SFD Stecker Washdown Motor Ansicht  Einsatz Kontakte Schirmanschluss Maße Almanca
S700 Safety: Sicher begrenzte Geschwindigkeit Table of Contents Allgemeines Anwendu Almanca