Ana içeriğe atla
blog | Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? |
|
2 dakikalık okuma

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step motorlar, hareket kontrol alanında önemli bir yere sahiptir. Güvenilir, uygun maliyetli ve çok farklı makine eksenleri için uygun çözümler sunarlar. Öngörülebilir yükler altında gerçekleştirilen noktadan noktaya hareketlerde, step motorlar hâlâ doğru bir mühendislik çözümü olmaya devam etmektedir

Peki, step motordan servo motora ne zaman geçmelisiniz? Cevap, uygulamanızın bir step motorun güvenilir bir şekilde sunabildiği sınırlarını aşmaya başladığı noktadır. Modern makinelerden beklenen performans önemli ölçüde değişti. Robotik ve intralojistik uygulamaları artık her eksenden daha kısa çevrim süreleri, daha hassas senkronizasyon ve değişken yükler altında tutarlı performans bekliyor. Bu gereksinimler arttıkça, birçok makine tasarımcısı servo motora geçişi değerlendirmeye başlıyor.

Step motordan servo motora geçişin hangi durumlarda anlamlı olduğunu ve bu geçiş sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini birlikte inceleyelim.

Step motorunuzun sınırlarını mı zorluyorsunuz?

Bir step motorun nasıl çalıştığını ve hangi noktada performans sınırına ulaştığını anlamak, üretim sürekliliğini veya tekrarlanabilirliği etkilemeden önce geçiş zamanını belirlemenize yardımcı olur. Performans gereksinimleri arttığında genellikle üç temel sınırlama ortaya çıkar.

  1. Yüksek hızlarda tork azalır.
    Bir step motor, sargı indüktansı ve manyetik çekirdek kayıpları nedeniyle genellikle 1.000 dev./dk. civarında kullanılabilir torkunu hızla kaybetmeye başlar. Bu seviyelerin altında step motorlar, kompakt boyutlarına rağmen yüksek tork üretir. Ancak daha yüksek hızlarda mevcut tork hızla düşer. Üstelik bu düşüş, birçok uygulamanın en fazla torka ihtiyaç duyduğu noktada gerçekleşir.
  2. Sabit akım sürücüleri, yükten bağımsız olarak ısı üretir.
    Bir step motor, uygulamanın ihtiyacı olsun ya da olmasın sürekli tam akım çeker. Bu durum iki farklı verimsizliğe yol açar. İlki termal kayıptır; çünkü boşa harcanan enerji ısıya dönüşür. İkincisi ise elektriksel verimsizliktir; çünkü yapılan işin gerektirdiğinden daha fazla enerji tüketilir. Servo motor ise yalnızca ihtiyaç duyduğu kadar akım çeker.
  3. Açık çevrim kontrol yapısı, adım kayıplarını algılayamaz.
    Geleneksel açık çevrim step motor sistemlerinde kontrolör darbe gönderir ve motorun komutları doğru şekilde yerine getirdiği kabul edilir. Değişken veya dinamik yüklerde oluşan adım kayıpları tespit edilmez ya da düzeltilmez. Günümüzde konum doğrulaması yapmak ve kaçırılan adımları düzeltmek amacıyla enkoder eklenen kapalı döngü step motorlar da bulunmaktadır. Ancak bunlar bile gerçek bir kapalı döngü servo motorun sunduğu dinamik tepki performansına ulaşamaz.

Uygun maliyetli servo motorlar fiyat farkını nasıl kapatıyor?

Servo motorların orta segment eksenler için gereğinden fazla gelişmiş ve maliyet açısından ulaşılmaz olduğu yönündeki eski varsayım artık geçerliliğini yitirdi. Hareket kontrolünün ekonomisi değişti. İhtiyaca uygun boyutlandırılmış servo platformları artık daha yüksek değer sunabiliyor. Rekabetçi fiyat avantajını korurken daha yüksek performans sunar, entegrasyonu kolaylaştırır ve standart montaj yapılarıyla modern endüstriyel iletişim olanaklarını bir araya getirir. Servo motorların orta segment eksenler için gereğinden fazla gelişmiş ve maliyet açısından ulaşılmaz olduğu yönündeki eski varsayım artık geçerliliğini yitirdi. Hareket kontrolünün ekonomisi değişti. İhtiyaca uygun boyutlandırılmış servo platformları artık daha yüksek değer sunabiliyor. Rekabetçi fiyat avantajını korurken daha yüksek performans sunar, entegrasyonu kolaylaştırır ve standart montaj yapılarıyla modern endüstriyel iletişim olanaklarını bir araya getirir.

Satın alma maliyetinin ötesine bakın

İlk bakışta step motor daha ekonomik görünebilir. Ancak en yüksek torku elde etmek için motorun büyük seçilmesi, daha yüksek çalışma sıcaklıkları, enerji kayıpları ve uzun vadeli işletme maliyetleri dikkate alındığında iki teknoloji arasındaki maliyet farkı önemli ölçüde azalır. Özellikle servo seviyesinde performans hedefleniyorsa bu durum daha da belirgin hale gelir.

Kollmorgen Essentials™ servo motorlar neden tüm beklentileri karşılıyor?

Kollmorgen Essentials™ Hareket Sistemi, maliyet hassasiyetine sahip eksenlerde kapalı çevrim performansına ihtiyaç duyan uygulamalar için ideal ve pratik bir geçiş çözümüdür. Essentials servo motorlar; yüksek çözünürlüklü mutlak geri besleme, çok eksenli senkronizasyon yeteneği ve gerçek kapalı döngü servo performansı sunarken servo teknolojisinin yaygınlaşmasını bugüne kadar sınırlayan maliyet ve karmaşıklık engellerinin büyük bölümünü ortadan kaldırır.

  • Step motor bütçesine yakın maliyetle servo performansı. Kollmorgen Essentials, gerçek bir servo sistemin hassasiyetini, tepki hızını ve güvenilirliğini sunarken yüksek kaliteli servo serilerine kıyasla yaklaşık %30 maliyet avantajı sağlar. Bu sayede step motor ile servo çözümleri arasındaki maliyet farkı önemli ölçüde azalır.
  • Kolay kurulum ve devreye alma. Birbiriyle uyumlu olarak sunulan motor, sürücü ve tek kablolu bağlantı yapısı, kablolama ihtiyacını ve devreye alma karmaşıklığını azaltır. Kollmorgen WorkBench yazılımındaki otomatik motor tanıma ve Express Setup iş akışı sayesinde, sınırlı servo deneyimine sahip ekipler dahi makinelerini 20 dakikadan kısa sürede çalışır duruma getirebilir.
  • Standart olarak mutlak geri besleme. Her motor, entegre SFD-M çok turlu mutlak geri besleme sistemiyle gelir. Bu sayede pil bakımına ihtiyaç duyulmaz ve elektrik kesintilerinde konum bilgisi korunur.
  • İhtiyaç duyduğunuz anda hazır. Step motor sistemlerinin en güçlü avantajlarından biri her zaman ürün bulunabilirliği ve kısa teslim süreleri olmuştur. Kollmorgen Essentials da aynı standardı sunar. Stoktan teslim avantajı, kısa teslim süreleri ve EtherCAT®, EtherNet/IP™ ile PROFINET® desteği sayesinde farklı makine tasarımlarında servo teknolojisini standartlaştırmayı kolaylaştırır.

Servo motora geçişi ekonomik gerekçelerle bugüne kadar erteleyen OEM makine üreticileri için Kollmorgen Essentials oyunun kurallarını değiştiriyor..

Step motordan servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren 5 işaret

Tek başına hiçbir belirti geçişi zorunlu kılmaz. Ancak aşağıdaki işaretlerden birkaçının birlikte görülmesi genellikle aynı sonuca işaret eder.

1. İşaret: Hız ve tork gereksinimleriniz artıyor

Servo motorlar, step motorlara göre 2 ila 4 kat daha yüksek hızlara ulaşabilirken çok daha geniş bir hız aralığında torklarını koruyabilir. Hız ve tork ihtiyacı arttıkça step motorun kullanılabilir performans aralığı daralır. Bunu telafi etmek için makine üreticileri çoğu zaman daha büyük motor seçmek zorunda kalır. Bu ise daha fazla ısı oluşmasına ve enerji tüketiminin artmasına neden olur. Performans hedeflerinize ulaşmak için motoru büyütmek zorunda kalıyorsanız gerekli hız ve torku daha verimli şekilde sağlayabilecek bir servo motoru değerlendirme zamanı gelmiş olabilir.

2. İşaret: Gerçek kapalı çevrim geri beslemeye ihtiyaç duyuyorsunuz

Kalite, hassasiyet veya proses kontrolü, eksenin gerçek konumunun bilinmesini gerektiriyorsa açık çevrim çalışma artık yeterli değildir. Eğer içinizin rahat etmesi amacıyla step motora zaten bir enkoder eklediyseniz sistem mimariniz size aslında gerçek bir kapalı çevrim servo sistemini değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor demektir.

3. İşaret: Yüksek görev çevrimlerinde veya tepe (peak) çalışma noktalarında çalışıyorsunuz

Bir step motor sürekli tork sınırları içinde çalışmak zorundadır. Kısa süreli yüksek tork rezervi bulunmadığından, bu durum termal yıpranmayı hızlandırabilir ve sürekli çalışan uygulamalarda makinenin çalışma süresini sınırlandırabilir.

Servo motor ise 1 ila 5 saniyelik kısa süreler boyunca yüksek tork sağlayabilir ve ardından termal sınırları aşmadan sürekli çalışmaya devam edebilir. Step motorla aynı performansı elde etmek için motorun sürekli tork değerinin tepe ihtiyacı karşılayacak şekilde büyük seçilmesi gerekir. Buna karşılık servo motor, gerçek yük profiline göre boyutlandırılabildiğinden daha kompakt ve hafif çözümler sunar; ayrıca makine içinde alanın sınırlı olduğu durumlarda daha fazla tasarım esnekliği sağlar.

4. İşaret: Atalet oranları ve değişken yükler

Step motorlar, öngörülebilir yükler ve düşük atalet oranlarında en iyi performansı gösterir. Yön değiştirmeler, değişen yükler veya daha yüksek atalet gibi yük değişkenliğinin arttığı durumlarda açık çevrim sistemlerin tekrarlanabilirliği azalır ve hareket kayıpları yaşanabilir. Servo motorlar ise doğru ayar ve uygun mekanik bağlantıyla rotor ataletinin yaklaşık 100 katına kadar atalet oranlarını yönetebilir ve çalışma koşulları değiştikçe gerçek zamanlı düzeltme yapabilir.

5. İşaret: Çok eksenli senkronize hareket ihtiyacınız artıyor

Bir makinede birden fazla step motoru senkronize etmek, koordinasyon yükünü ve olası hata noktalarını artırır. Step motorlar yalnızca noktadan noktaya hareketlerde ve eksenler arasında sınırlı düzeyde koordinasyon sağlayabilir. Birden fazla eksende hassas ve senkronize hareket gerektiğinde ise servo odaklı mimariler ve modern endüstriyel haberleşme protokolleri bunu çok daha az entegrasyon çabasıyla gerçekleştirir.

Servo teknolojisine güvenle geçin

Step motordan servo motora geçiş genellikle tek bir sorun nedeniyle gerçekleşmez. Bu karar; hız arttıkça torkun düşmesi, tepe performansını karşılamak için motorun büyük seçilmesi ve değişken yüklerde tekrarlanabilirliğin azalması gibi belirtilerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Bu işaretler üst üste gelmeye başladığında servo teknolojisi daha doğru bir tercih halini alır. Uygun maliyetli servo motorlar ise bu geçiş için ideal çözümü sunar.

Servo sistemine geçişi değerlendirmeye hazırsanız hareket kontrolü uzmanlarımız makineniz için en uygun çözümü belirlemenize yardımcı olmaya hazır.

Kollmorgen ile iletişime geçin

 

BONUS: Sıkça sorulan sorular

Step motor ile servo motor arasındaki temel fark nedir?

Step veya servo motor mu? Bu, hareket kontrolü dünyasında uzun yıllardır süren bir tartışmadır. Kısaca özetlemek gerekirse step motor genellikle açık çevrim çalışır, belirli adımlarla hareket eder ve komut verilen konuma ulaştığını varsayar. Servo motor ise kapalı çevrim çalışır, hareket sırasında konumu, hızı ve torku sürekli izler ve gerektiğinde anlık düzeltmeler yapar. Bu geri besleme sayesinde servo motorlar çok daha dinamik tepkiler verir ve step motorların sahip olmadığı kısa süreli yüksek performans bölgesinde çalışabilirler.

Servo motorlar step motorlardan daha mı pahalıdır?

İlk satın alma maliyeti açısından step motorlar genellikle daha ekonomik görünür. Ancak motorun büyük seçilmesi, enerji verimsizlikleri ve duruş maliyetleri de hesaba katıldığında aradaki fark önemli ölçüde azalır. Uygun maliyetli servo sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, zorlu uygulamalarda toplam sahip olma maliyeti çoğu zaman servo motorlar lehine olmaktadır.

Step motorlar hangi uygulamalarda hala doğru tercihtir?

Step motorlar; basit, aç-kapa tipi noktadan noktaya hareketler ve öngörülebilir yükler için hala mükemmel bir seçimdir. Pompalar ve vanalar bunun en tipik örnekleridir. Bu tür uygulamalarda step motorlar güvenilir, hassas ve sundukları fiyat/performans açısından hala en güçlü çözümler arasında yer almaktadır.

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

1G Hareket Sistemi

Makineniz için tasarlanmış hareketi keşfedin. Kollmorgen 1G Hareket Sistemi, taviz vermeden tasarlamanız için çok çeşitli seçenekler ve özelliklerle birlikte güven sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Çok eksenli hareket kontrolüne sahip üretim tesisi

Modern Üretim Hücrelerinde Çok Eksenli Hareket Kontrolünde Uzmanlaşma >

Hareket sistemlerinin ölçeği arttığında senkronizasyon zorlaşır. Modern üretim hücrelerinin yüksek hızlarda hassasiyeti, istikrarı ve verimi nasıl koruduğunu öğrenin.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi

Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi >

Kollmorgen Essentials’ın yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirlik sunduğunu keşfedin-artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklendirmesi daha uygun maliyetli.
Türkçe
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
Kollmorgen Essentials™ Hareket Sistemleri Broşürü

Kollmorgen Essentials™ Hareket Sistemleri Broşürü >

Değer, kolaylık, ölçeklendirme ve performans için tasarlanan yeni Kollmorgen Essentials Hareket Sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin.