Ana içeriğe atla
blog | Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörlerinin Optimizasyonu |
|
2 dakikalık okuma

Eklemli hareket için robotik kol aktüatörleri

İmalat, malzeme taşıma, tıp ve havacılık-uzay sektörlerinde yüksek hassasiyetli robotlara olan talep hızlanıyor. Hassas insizyonlar yapan cerrahi robotlardan montaj hattında şasileri kaynaklayan endüstriyel kollara kadar, hata payı pratikte sıfır olmalıdır.

Bu uygulamaların merkezinde, insan kolunun karmaşık kinematiğini taklit eden ancak çok daha üstün dayanım ve tekrarlanabilirlik sağlayan eklemli bir hareket kontrolü yer alır. Bu düzeyde bir eklem tasarlamak, mühendislik açısından önemli bir zorluğu beraberinde getirir.

Bu, yalnızca A Noktasından B Noktasına gitmek için güzergahları hesaplamaktan ibaret değildir. Robotik kol aktüatörlerinin tasarlanması, torkun titizlikle kontrol edilmesini, termal dinamiklerin hassas bir şekilde yönetilmesini ve çeşitli yükler altında mutlak tekrarlanabilirliğin güvence altına alınmasını gerektirir. Buradaki zorluk, tüm bu sorunları aynı anda dengelemektir.

Sistem Düzeyinde Bir Yaklaşım Neden Gereklidir?

Aktüatör performansının tek bir bileşene bağlı olduğu durumlar nadirdir. Bu, motor yoğunluğu, aktarım mekaniği ve termal yönetimin birlikte çalıştığı sistem düzeyinde tasarımın bir sonucudur. Bir katmandaki kararlar, diğer tüm katmanları da etkileyebilir.

Eklemli hareketin arkasındaki fizik, bu durumu özellikle belirgin hale getirir. Çok eksenli bir robotik kolda birden fazla serbestlik derecesi bir araya getirilir. Uç efektörü yerleştirmek ve yönlendirmek için döner eklemlerin ve bazen de lineer eksenlerin sürekli olarak koordineli çalışması gerekir. Küçük tasarım değişiklikleri bile sistem genelinde dalga dalga yayılan bir etkiye yol açarak zincir boyunca tork-hız talebini değiştirebilir.

Bu nedenle robotik eklemlerde yüksek tork yoğunluğu, kompakt ambalaj ve maksimum hızlanma kapasitesi talep edilir. Performansın çok çeşitli çalışma alanı ve çalışma koşullarında istikrarlı ve duyarlı kalması gerekir. Bu karşılıklı bağımlılıklar ayrıca aktüatör tasarımı kararlarının bağımsız olarak optimize edilememesinin de nedenidir.  

Bunun yerine, tasarım sürekli yinelemeler gerektirir. Aktüatör, elektromekanik bir sistemin içinde çalıştığı için her karar genel performansı etkiler. Motor performansı, dişli kutusu gereksinimlerini belirler ve bu da termal yönetim stratejinizi şekillendirir. İnsansı ve ortak çalışmaya dayalı robotik uygulamalarında, estetik ve tasarım hususları da eklem form faktörü kararlarını giderek daha fazla etkilemekte ve ekiplerin görünüm ile performansı dengelemesini gerektirmektedir.

Regal Rexnord'da bu karşılıklı bağlantıdan yola çıkıyoruz. Etkili robotik aktüatör tasarımı, bileşenleri sırayla optimize etmek yerine tüm aktarma organlarını bütünleşik bir ünite olarak tasarlamak anlamına gelir.

Doğru Form Faktörünü ve Mimariyi Bulma

Mühendislerin motor türünü seçmeden önce mevcut alanın şeklini belirlemesi gerekir. Eklem ne kadar alan bırakıyor? Bu alanın geometrisi nasıldır? Uygulama, ince ve uzun bir motor mu yoksa dış çapı daha büyük olan düz ve geniş bir motor mu gerektiriyor? Kabloların yönlendirilmesi için oluklu bir mil mi gerekiyor? Bu alansal kısıtlamalar, başka herhangi bir karar verilmeden önce aktüatör mimarisini belirler.

Robotik eklemler, motor seçimini, aktarım düzenini ve entegrasyonu etkileyen katı mekansal kısıtlamaları beraberinde getirir. Doğru mimari, mevcut fiziksel alan içinde hareket sorununu çözen mimaridir.

Hassas Dişlilere Sahip Döner Mimari

Döner mimariler, kompakt bir eklem alanı içinde yüksek tork sunmaları nedeniyle eklemli robotik kollarda yaygın olarak kullanılır. Hassas dişliler, tork çoğaltımına olanak tanır ancak boşluklar, rijitlik ve verimlilik alanlarında dezavantajları beraberinde getirir ve bu da konumlandırma doğruluğunu ve kontrol yanıtını doğrudan etkiler.

Direct-Drive

Doğrudan tahrik, rijitlik ve duyarlılığın öncelikli olduğu alanlarda kullanılır. Dişli kutusunun ortadan kaldırılması, boşlukları giderip kontrol yanıtını iyileştirirken son derece kompakt bir aktüatör engegrasyonuna da olanak tanır. Dezavantajı ise motorun, dişlilerin sunduğu mekanik avantaj olmaksızın doğrudan daha fazla tork üretmesinin gerekmesidir. Bunun sonucunda tork yoğunluğu, termal yönetim ve sürekli çıkış kapasitesine yönelik talep artar. "Doğrudan tahrik" ifadesinin tamamen dişlisiz anlamına gelebileceğini veya doğrudan gömülü ancak yine de bir dişli kutusuna bağlı gövdesiz bir motoru ifade edebileceğini unutmayın.

Lineer Aktüasyon

Lineer aktüasyon, dönme yerine öteleme hareketinin gerekli olduğu durumlarda geçerlidir. Kaldırma eksenleri, bacak uzatma mekanizmalarında kullanılanlara benzer iç bağlantılar veya insansı ellerde uygulanan, kasnakla tahrik edilen sistemler buna örnek gösterilebilir. Bilyalı vidalar ve benzeri mekanizmalar, daha düşük mekanik oranlar sayesinde yüksek kuvvet ve sağlamlık sağlar; bu nedenle atalet eşleştirme, sistem performansında daha büyük bir rol oynar.

Gövdesiz Entegrasyon

Paketleme ve entegrasyonun tasarımı yönlendirdiği durumlarda gövdesiz motorlar tercih edilir. Motorun doğrudan eklem yapısına entegre edilmesi, tork yoğunluğunu artırır ve ikili gövde ve bağlantı bileşenlerini ortadan kaldırarak genel boyutu küçültür. Bu yaklaşım; hizalama, termal yollar ve mekanik toleranslara ilişkin sorumluluğu sistem düzeyine taşır. Başta göz korkutucu olsa da doğru montaj rehberliği ve gövde toleransı önerileri, gövdesiz entegrasyonu çok daha erişilebilir hale getirebilir. Ayrıca robotik kol hacimlerinin ölçeği arttıkça, çok çeşitli eklem konfigürasyonları için portföy derinliğini kanıtlarken talebi karşılayabilen gövdesiz motorlar giderek daha önemli hale gelmektedir.

Kompakt ve Minyatür Tasarımlar

Minyatür aktüatörler; uç efektörler ve eller gibi ağırlığın ve alanın katı bir şekilde kısıtlandığı uygulamalarda kullanılır. Bu tasarımlarda küçültülmüş boyut ile tork çıkışının ve ısı yayılımının dengelenmesi gerekir. Bununla birlikte, termal yönetimin dikkatli bir şekilde ele alınmadığı durumlarda sürekli performans genellikle sınırlanır.

Tork ve Hareket Gereksinimleri

Robotik uygulamalarda tork genellikle birincil kısıtlamadır. Bir eklemin yük altında hızlanmasının, yavaşlamasının ve konumunu korumasının mümkün olup olmadığını belirler. Atalet, hareketin sorunsuzluğunu ve eğrisini etkileyerek destekleyici bir rol oynar. Ancak yüksek oranlı dişli kutularına sahip çoğu robotik sistemde boyutlandırma kararlarını yalnızca tork belirler.

Bu ayrım, uygulama bağlamı açısından önemlidir. Hızlı hareket eden bir üretim hattındaki ayırma kolları gibi yüksek hızlı endüstriyel robotlar, önemli hızlandırma kuvvetlerine maruz kalır ve tork kapasitesinin yanı sıra dikkatli atalet yönetimi gerektirir. Cerrahi veya hassas sistemler ise bir operasyonun büyük bir bölümünde konumu koruyabilir. Bu durumda, sürekli tutma torku ve uzun süreli konum sabitliği, dinamik yanıttan çok daha önemlidir.

Her iki ortam için de tasarım, sistem düzeyinde bir yaklaşım gerektirir. Yük kapasitesinin veya erişim mesafesinin artırılması, yukarı akış yönündeki eklemlerde tork gereksinimlerini artırır. Dişli oranları hem duyarlılığı hem de ısı üretimini etkiler. Bu ilişkiler birbirine sıkıca bağlı olduğundan yineleme süreklidir. Tüm parametreleri aynı anda göz önünde bulunduran sağlam hesaplama araçlarına sahip olmak, bu yinelemeyi yönetilebilir hale getirir.

Aktarım ve Hassas Dişliler

Aktarım sistemi tasarımı, robotik aktüatörlerde performans kazanımlarının elde edildiği veya kaybedildiği noktadır. Hassas bir motorun esnek veya kötü eşleştirilmiş bir aktarım sistemiyle birlikte kullanılması, uç efektörde salınıma sebep olarak, sistemin geri kalanının sunması amaçlanan doğruluğa ve tekrarlanabilirliğe zarar verir. Hareket zinciri ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür.

Döner eklemlerde, aktarım sisteminin çabuk hızlanma ve yavaşlama sırasında yüksek dinamik yüklerin üstesinden gelmesi gerekir. Esnekliğe yol açarak konumlandırma doğruluğunu azaltmadan torku iletmek için yüksek rijitliğe sahip dişliler gerekir. Katı toleranslar ve ön yükleme stratejileri de boşlukları en aza indirmeye ve görev döngüsü boyunca kontrol yanıtını korumaya yardımcı olur. Lineer hareket gerektiren uygulamalarda, bilyalı vidalar, dönme enerjisinin yüksek sağlamlıkla lineer kuvvete verimli bir şekilde dönüştürülmesini sağlar. Bilyalı vidanın hassasiyeti, hareketin sorunsuzluğunu ve doğruluğunu belirler.

Dişli ve bilyalı vida bileşenlerinde malzeme seçimi, statik ve dinamik yük kapasitesini doğrudan etkiler. Sertlik, alaşım bileşimi ve yüzey kaplamasındaki değişiklikler, şoka karşı direnci iyileştirebilir ve sistemin dayanabileceği kuvvet miktarını artırabilir. Uyumlu termal özelliklere sahip malzemelerin seçilmesi ayrıca boşlukların korunmasına ve sistem ısındıkça boşlıların artmasının önlenmesine de yardımcı olabilir. Tüm bunlar, hizmet ömrünü uzatmaya yardımcı olur.  

Bu özelleştirmelerin faydaları zamanla katlanabilir. Doğru malzeme seçimi, çalışma ömrünü uzatabilir ve bu da yüksek performanslı robotik uygulamalarda çok önemlidir. Regal Rexnord, daha uzun yaşam döngüsüne sahip programlarda, standart konfigürasyonlar yeterli olmadığında daha kapsamlı özelleştirme imkanı sunmaktadır.

Termal Yönetim ve Isı Kontrolü

Isı üretimi, sürekli aktüatör performansını sınırlayan başlıca unsurlardan biridir. Bunun nedeni, motor tarafından üretilen ısının, sürekli tork kapasitesini, mekanik stabiliteyi ve sistem verimliliğini etkilemesidir. Bileşenler ısındıkça genleşir. Farklı malzemeler farklı hızlarda genleştiğinden, aktüatör çalışma sıcaklığına ulaştığında, oda sıcaklığında ayarlanan mesafeler değişir. Bu mesafeler tamamen kapanırsa mekanizma durabilir veya aşırı sürtünmeye maruz kalabilir ve bu da motorun yanmasına neden olabilir. Mesafeler genişlerse verimlilik ve mekanik stabilite zamanla azalabilir.

Motor verimliliği, termal savunmanızın temelinde yer alır. Regal Rexnord'da motorlarımız, aşırı ısı üretmeden doğru sıcaklıkta çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun nedeni, serin çalışan motorların konumlandırma toleranslarını koruması, yağlama ömrünü uzatması ve görev döngüsü boyunca ısıya bağlı arıza riskini azaltmasıdır.

Motorun dışında, ısı yayılımı stratejisi, sistemin ne kadar yoğun çalıştığına bağlıdır. Çoğu uygulamada pasif soğutma veya gövdenin ısıl kütlesinden ve kanatçık tasarımından yararlanılması yeterlidir. Ancak yüksek performanslı endüstriyel robotlar, güvenli çalışma sınırları içinde kalabilmek için genellikle basınçlı hava veya sıvıyla soğutma gibi aktif soğutma yöntemlerine ihtiyaç duyar. Her iki durumda da termal sensörlerin entegre edilmesi, kontrol sistemlerinin sıcaklık trendlerini arızalara dönüşmeden tespit etmesine olanak tanıyarak reaktif bakımı öngörücü bakıma dönüştürür.

Güvenilirlik ve Yaşam Döngüsü Performansı

Robotik aktüatörler genellikle kapalı sistemlerdir. Büyük endüstriyel ekipmanlarda olduğu gibi planlı yeniden yağlama işlemleri yapılmaz. Sistemin devreye alınması sırasında sistemde bulunan yağlamanın dayanması gerekir; yani termal yönetim, sistemin ömrü boyunca yağlamanın etkili kalmasını sağlayan koşulların korunmasıyla ilgilidir.

Yağlama, yüksek sıcaklıklarda bozulan ilk unsurlardan biridir. Viskozite çok fazla düştüğünde, dişli ve rulman yüzeylerini koruyan hidrodinamik film bozulur ve bu da aşınmayı hızlandırır. Soğuk ilk çalışma sırasında çok yüksek olduğunda, motor sıvı direncine karşı daha yoğun bir şekilde çalışır ve bu da verimliliği azaltır. Isı ortamını yönetmek, büyük ölçüde yağlamanın durumunu yönetmek anlamına gelir.

Bir sistemin çalışma ömrü boyunca boşluk, termal etkiler ve yağlama bozulması birbirleriyle etkileşim halindedir. Küçük boşluklar zamanla genişler. Aşınma birikir ve termal döngü, malzeme yorgunluğuna yol açar. Güvenilirliğe yönelik tasarım, sistemin başlatılmasından görev ömrünün sonuna kadar nasıl davrandığının göz önünde bulundurulması anlamına gelir.

Malzeme seçimi, sızdırmazlık, termal tasarım ve bileşen toleransları, bir sistemin performans aralığını zaman içinde koruyup koruyamayacağına katkıda bulunan unsurlardır.

Sistemi Sentezlemek İçin Ortaklık Kurmak

Robotik kol aktüatörlerinin optimizasyonu, birbirine bağlantılı bir çalışmadır. Güçlü ve yüksek torklu bir motor, aşırı esneklik sağlayan bir aktarım sistemiyle birlikte kullanılması durumunda verimsiz hale gelir. Hassas bir dişli seti, uygun yağlama ve termal yönetim olmadığında erken arızalanır. Elektromekanik aktarma organlarının tamamının bütünleşik bir ünite olarak tasarlanması gerekir. Programlar prototipten üretime geçerken aktüatör gereksinimleri değişir ve bu da tedarikçi ilişkisini tasarımın kendisi kadar önemli hale getirir.

Regal Rexnord; motorları, dişlileri, bilyalı vidaları, mekanik bileşenleri ve frenler ile rulmanlar gibi hassas ürünleri kapsayan geniş bir marka ailesini, bunlar arasındaki etkileşimin anlaşılmasını sağlayan mühendislik derinliğiyle bir araya getiriyor. Bu geniş kapsam, müşterilerin sorunlarına bütünsel bir bakış açısı sağlıyor ve tasarım, malzemeler ve küresel imalat alanlarındaki deneyimimiz, eksikliklerin erken tespit edilmesine yardımcı oluyor. Robotik programların ölçeğinin artmasıyla birlikte bu husus da her zamankinden önemli hale geliyor. Ayrı ayrı bileşenlerden entegre robotik kol aktüatör tasarımlarına kadar çeşitli çözümleri birlikte tasarlayabilir veya gereksinimlerinizi karşılamak için belirlenmiş parametreler dahilinde hizmet sunabiliriz.

Regal Rexnord'un robotik aktüatör programınızı konseptten üretime kadar nasıl destekleyebileceğini keşfetmek için mühendislik ekibimize danışın.

Bir uzmana danışın

Gövdesiz Motorlar

Kollmorgen’ın performansı, verimliliği ve güvenilir hareket çözümlerini geliştiren, uygulamanıza kolay entegrasyon için tasarlanmış gövdesiz motor yelpazesini keşfedin.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Derin deniz motoru teknolojisinin karşı karşıya olduğu zorlu su altı koşullarını temsil eden, derin okyanus sularında yüzen bir tüplü dalgıç.

4.000 Metrede Güvenilir Hareket: IKM ve Kollmorgen Derin Deniz Motoru Tasarımını Geliştiriyor >

IKM ve Kollmorgen'ın aşırı zorlu koşullar altında 4.000 metre derinlikte güvenilir bir şekilde çalışan yeni nesil bir su altı sistemini nasıl birlikte geliştirdiğini keşfedin.
Robotik kol uygulaması

Yeni Nesil Robotik İnovasyonu İçin Gövdesiz BLDC Motor Entegrasyonu >

RobCo, robot eklemlerinde TBM2G gövdesiz tork motorlarını kullanarak modüler robotik platformunun ölçeğini artırdı ve böylece kompakt bir tasarımda yüksek tork ve hız sağladı.
Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur

Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur >

The AKME servo motor series with ATEX certification enables heavy-duty AGV development for hazardous locations in chemical, painting, polishing and specialized facilities.
Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme

Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme >

HEBI Robotics, Kollmorgen TBM2G gövdesiz servo motorlarıyla endüstriyel kontrol ve bakım uygulamaları için kompakt aktüatörlerin tork ve doğruluğunu artırıyor.
Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Aracı (İKA)

Askeri Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Araçları (İKA'lar) İçin Gövdesiz Motorlar: Güç, Boyut ve Güvenilirlik >

Mayın temizleme operasyonlarında kullanılan paletli insansız kara araçları (İKA'lar) için gövdesiz motorlar, tork yoğunluğunu en üst düzeye çıkarır, boyutu küçültür ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar.
Zorlu ve Öngörülemeyen Ortamlar İçin Saha Robotları Tasarımı

Zorlu ve Öngörülemeyen Ortamlar İçin Saha Robotları Tasarımı >

Bu oturumda, Kollmorgen ve Regal Rexnord'un geniş hareket portföyündeki yenilikçi teknolojilerin mühendislerin saha robotlarının zorlu taleplerini karşılamalarına nasıl yardımcı olabileceği incelenmektedir.
Ölçeklenebilir İnsansı Robotlar için Hareket Kontrol İlkeleri

Ölçeklenebilir İnsansı Robotlar için Hareket Kontrol İlkeleri >

İnsansı robotlar lojistik ve imalattan sağlık ve kamu güvenliğine kadar birçok sektörde ivme kazandıkça hassas, verimli ve ölçeklenebilir hareket kontrol çözümlerine olan talep de artıyor. Mühendisler, insan benzeri hareketi taklit eden sistemler…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.
Robotik Uygulamalarda Maliyeti ve Pazara Sunma Süresini Azaltmak İçin Doğru Motor Nasıl Seçilir?

Robotik Uygulamalarda Maliyeti ve Pazara Sunma Süresini Azaltmak İçin Doğru Motor Nasıl Seçilir? >

Elektrik motorlarının arkasındaki fiziği ve optimizasyon tekniklerini (oluklu, oluksuz ve gövdesiz tasarımlar dâhil) anlamak, değeri ve performansı artırmak açısından önemlidir. Bu web seminerinde kutup sayısının, sarım modifikasyonlarının ve…