Pular para o conteúdo principal

Kollmorgen Direct Drive Technology Increases Accuracy and Productivity of Coating Systems in Battery Cell Production

Como os veículos elétricos prometem um transporte mais limpo e sustentável, a necessidade de baterias de íon-lítio confiáveis está aumentando vertiginosamente. Os fabricantes de baterias estão procurando maneiras inovadoras de maximizar a qualidade e a velocidade da produção.

O processo de revestimento do eletrodo é crucial para o sucesso, exigindo a máxima precisão para atingir a meta de 99% de rendimento e, ao mesmo tempo, maximizar a produtividade. A espessura do revestimento deve permanecer dentro de uma tolerância de mais ou menos 1 mícron. Saiba como a tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen está ajudando os fabricantes de baterias a mudar o mundo, alcançando o grau de perfeição necessário.

Preencha este breve formulário

para ver este Informe Técnico

OU...

Faça login/cadastre-se

para obter acesso ao conteúdo da Kollmorgen

Declaração de privacidade. Ao enviar os seus dados de contato, você concorda que os dados pessoais ou de comportamento de usuário podem ser armazenados e processados eletronicamente. Caso não deseje mais receber a newsletter eletrônica, você pode cancelar a assinatura em qualquer momento.

CAPTCHA

A Tecnologia de Direct Drive da Kollmorgen melhora a precisão e a produtividade de máquinas de revestimento de baterias de íons de lítio

A Tecnologia de Direct Drive melhora a qualidade de fabricação e a produtividade de baterias de íons de lítio usadas em veículos elétricos e outros produtos que estão mudando o mundo.
Learn More

A Tecnologia de Direct Drive da Kollmorgen aumenta a velocidade e a qualidade da produção de baterias de íons de lítio para veículos elétricos

Uma etapa importante na fabricação de baterias de íons de lítio para veículos elétricos é a soldagem estanque da tampa superior do terminal positivo à carcaça da bateria. A soldagem a laser é a tecnologia ideal para essa finalidade, mas requer controle preciso de movimento, de velocidade e de aceleração para garantir uma solda de alta qualidade e, ao mesmo tempo, maximizar o rendimento da produção.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Mergulhador flutuando nas águas profundas do oceano, ilustrando as condições subaquáticas extremas relevantes da tecnologia de motores para águas profundas

Movimento confiável a 4.000 metros: IKM e Kollmorgen avançam no projeto de motores para águas profundas >

Descubra como a IKM e a Kollmorgen desenvolveram juntas um sistema submarino de última geração que opera com confiabilidade a profundidades de 4.000 metros em condições extremas.
instalações de fabricação com controle de movimento multieixo

Como dominar o controle de movimento multieixo em células de produção modernas >

Quando os sistemas de movimento escalam, a sincronização se torna mais difícil. Saiba como as células de produção modernas mantêm a precisão, a estabilidade e a produtividade em alta velocidade.

Como a Cosmopack passou de especialista para soluções de embalagem flexíveis >

Saiba como a Cosmopack aprimorou a integração da linha de embalagem automatizada com uma arquitetura de movimento descentralizada para soluções de embalagem mais flexíveis.
Kollmorgen Automation Suite Brochure

Folheto Kollmorgen Automation Suite >

Pacote de programação de automação de máquinas de primeira linha para movimento e controle de alto desempenho em minutos
Motores lineares com direct drive de alta tensão levam o desempenho de máquinas-ferramenta a patamares mais altos

Motores lineares com direct drive de alta tensão levam o desempenho de máquinas-ferramenta a patamares mais altos >

Os motores lineares IC Ironcore DDL e os servodrives AKD proporcionaram 65% mais precisão de posicionamento e 15% mais produtividade para esta retificadora de dupla face.

A Kollmorgen apresenta o novo motor linear direct drive IC Ironcore DDL de alta tensão >

Descubra o novo motor direct drive linear da Kollmorgen, projetado para movimentar cargas pesadas com precisão rápida e para simplificar o projeto da máquina para o mercado global.
A tecnologia de direct drive linear possibilita a produção em larga escala de células solares feitas de minério de cálcio-titânio

A tecnologia de direct drive linear possibilita a produção em larga escala de células solares feitas de minério de cálcio-titânio >

Saiba como um importante fabricante de células solares aumentou significativamente a produtividade e a qualidade usando motores direct drive DDL IL sem ferro e zero cogging.
Incorporando um motor linear com direct drive em sua máquina de alto desempenho

Incorporando um motor linear com direct drive em sua máquina de alto desempenho >

Quando projetistas mecânicos usam servomotores convencionais para acionar fusos de esferas ou fusos de rolos para movimento linear, eles rapidamente se deparam com limites para a velocidade e precisão que podem atingir. Motores lineares com direct…

Motion compacto e eficiente alimenta um robô submersível para inspeção de tanques de armazenamento de combustível em operação >

A Kollmorgen tem ajudado muitas empresas em uma variedade de setores a aumentar o desempenho, a qualidade, a produtividade e a reduzir custos. Leia sobre os sucessos de nossos parceiros aqui.