Salta al contenuto principale

Kollmorgen Direct Drive Technology Increases Accuracy and Productivity of Coating Systems in Battery Cell Production

Poiché i veicoli elettrici promettono un trasporto più pulito e sostenibile, la necessità di batterie agli ioni di litio affidabili è in aumento. I produttori di batterie sono alla ricerca di modi innovativi per massimizzare la qualità e la velocità di produzione.

Il processo di rivestimento dell'elettrodo è fondamentale per il successo, poiché richiede la massima precisione per raggiungere l'obiettivo del rendimento del 99% massimizzando al contempo la produttività. Lo spessore del rivestimento deve rimanere entro una tolleranza di più/meno 1 micron. Scopri come la tecnologia a trasmissione diretta di Kollmorgen sta aiutando i produttori di batterie a cambiare il mondo raggiungendo il livello di perfezione richiesto.

Compila il form

per visualizzare il white paper

-O-

Login/Registrati

per accedere ai contenuti di Kollmorgen

Politica sulla privacy - Inviandoci i tuoi dati personali accetti che vengano gestiti e archiviati elettronicamente. Se non desideri più ricevere la newsletter, potrai annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

CAPTCHA
Questa domanda è un test per verificare che tu sia un visitatore umano e per impedire inserimenti di spam automatici.

Motori lineari ad azionamento diretto

Utilizzando i motori lineari ad azionamento diretto DDL di Kollmorgen, la tua macchina può essere più semplice, più veloce, più precisa e affidabile. Abbina il tuo motore lineare ironless, a basso profilo o ironcore con un servoazionamento AKD o AKD2G per una densità di potenza leader nel settore.
Scopri di più

La tecnologia ad azionamento diretto di Kollmorgen migliora la precisione e la produttività dei rivestimenti per batterie agli ioni di litio

La tecnologia di azionamento diretto migliora la qualità di produzione e la produttività delle batterie agli ioni di litio utilizzate nei veicoli elettrici a batteria e in altri prodotti che stanno cambiando il mondo.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.

Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine >

Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.
stabilimento produttivo con controllo del motion multiasse

Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione >

Quando i sistemi di motion aumentano di scala, mantenere la sincronizzazione diventa sempre più difficile. Scopri come le moderne celle di produzione mantengono precisione, stabilità e produttività anche a velocità più elevate.

Cosmopack: la transizione strategica da sistemi specializzati a soluzioni di packaging flessibili >

Scopri come Cosmopack ha ottimizzato l'integrazione delle linee di confezionamento automatizzate grazie a un'architettura di motion decentralizzata, ottenendo soluzioni di packaging più flessibili.
Kollmorgen Automation Suite Brochure

Kollmorgen Automation Suite Brochure >

La piattaforma di riferimento per la programmazione dell'automazione macchina ad alte prestazioni, con motion e controllo pronti all'uso in pochi minuti.
I motori lineari ad azionamento diretto ad alta tensione elevano le prestazioni delle macchine utensili.

I motori lineari ad azionamento diretto ad alta tensione elevano le prestazioni delle macchine utensili. >

I motori lineari IC Ironcore DDL e i servoazionamenti AKD hanno fornito una crescita del 65% in termini di accuratezza e del 15% in termini di produttività per questa macchina rettificatrice a doppia faccia.

Kollmorgen presenta il nuovo motore lineare ad alta tensione IC Ironcore DDL ad azionamento diretto >

Scopri il nuovo motore lineare ad azionamento diretto di Kollmorgen, ideato per spostare carichi pesanti con precisione rapida e per semplificare la progettazione delle macchine per il mercato globale.
La tecnologia lineare ad azionamento diretto consente la produzione su larga scala di celle solari di calcio-titanio.

La tecnologia lineare ad azionamento diretto consente la produzione su larga scala di celle solari di calcio-titanio. >

Scopri come un importante produttore di celle solari ha aumentato significativamente la produttività e la qualità utilizzando i motori ad azionamento diretto IL Ironless DDL ad alte prestazioni e a zero cogging.
Incorporare un motore lineare ad azionamento diretto nella tua macchina ad alte prestazioni

Incorporare un motore lineare ad azionamento diretto nella tua macchina ad alte prestazioni >

Quando i progettisti meccanici utilizzano i servomotori convenzionali per azionare viti a sfere o viti a rulli per il motion lineare, si scontrano rapidamente con i limiti di velocità e precisione che possono raggiungere. I motori lineari ad…

Un robot immergibile dal motion compatto ed efficiente per l'ispezione in servizio dei serbatoi di stoccaggio del carburante >

Kollmorgen ha aiutato molte aziende di diversi settori a incrementare le prestazioni, la qualità, la produttività e a ridurre i costi. Leggete qui i successi dei nostri partner.