Ana içeriğe atla

Kollmorgen Direct Drive Technology Increases Accuracy and Productivity of Coating Systems in Battery Cell Production

Elektrikli araçlar daha temiz, daha sürdürülebilir ulaşım vaat ettikçe, güvenilir lityum iyon pillere olan ihtiyaç hızla artıyor. Pil üreticileri, üretim kalitesini ve hızını en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi yollar arıyor.

Elektrot kaplama işlemi başarı için çok önemlidir ve verimi en üst düzeye çıkarırken %99 verim hedefini karşılamak için en üst düzeyde hassasiyet gerektirir. Kaplama kalınlığı artı/eksi 1 mikron tolerans içinde kalmalıdır. Kollmorgen doğrudan tahrik teknolojisinin akü üreticilerinin gerekli mükemmellik derecesine ulaşarak dünyayı değiştirmelerine nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

Bu kısa formu doldurarak

ve bu Ürün Bilgisini görüntüleyin

-VEYA-

Oturum Açın/Kaydolun

ve Kollmorgen içeriğine erişim sağlayın

Gizlilik Beyanı - Bize iletişim bilgilerinizi göndererek, kişisel verilerinizin/kullanıcı davranışınızın elektronik olarak saklanabileceğini ve işlenebileceğini kabul ediyorsunuz. E-posta almak istemiyorsanız, istediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

CAPTCHA

Kollmorgen'in Doğrudan Tahrik Teknolojisi Lityum İyon Batarya Kaplayıcıların Hassasiyetini ve Üretkenliğini Artırır

Doğrudan tahrik teknolojisi bataryalı elektrikli araçlarda ve dünyayı dönüştüren diğer ürünlerde kullanılan lityum iyon bataryaların üretim kalitesini ve verimliliği artırır.
Daha fazlası için

Doğrudan Tahrik Teknolojisi Elektrikli Araç Lityum-İyon Pil Üretiminin Hızını ve Kalitesini Artırıyor

Elektrikli araçlar için lityum-iyon pil üretiminde önemli bir aşama, pozitif terminal üst kapağının pil kabuğuna sızdırmazlık kaynağı yapılmasıdır. Lazer kaynağı bu amaç için ideal bir teknolojidir, ancak üretim verimini en üst düzeye çıkarırken kaliteli ve yüksek kaliteli bir kaynak sağlamak için hassas hareket, hız ve ivme kontrolü gerektirir.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Derin deniz motoru teknolojisinin karşı karşıya olduğu zorlu su altı koşullarını temsil eden, derin okyanus sularında yüzen bir tüplü dalgıç.

4.000 Metrede Güvenilir Hareket: IKM ve Kollmorgen Derin Deniz Motoru Tasarımını Geliştiriyor >

IKM ve Kollmorgen'ın aşırı zorlu koşullar altında 4.000 metre derinlikte güvenilir bir şekilde çalışan yeni nesil bir su altı sistemini nasıl birlikte geliştirdiğini keşfedin.
Çok eksenli hareket kontrolüne sahip üretim tesisi

Modern Üretim Hücrelerinde Çok Eksenli Hareket Kontrolünde Uzmanlaşma >

Hareket sistemlerinin ölçeği arttığında senkronizasyon zorlaşır. Modern üretim hücrelerinin yüksek hızlarda hassasiyeti, istikrarı ve verimi nasıl koruduğunu öğrenin.

Cosmopack, özelleştirilmiş ambalaj çözümlerinden esnek ambalaj çözümlerine nasıl geçti? >

Cosmopack'in daha esnek ambalajlama çözümleri için otomatik ambalajlama hattı entegrasyonunu merkezi olmayan hareket mimarisiyle nasıl donattığını öğrenin.
Kollmorgen Automation Suite Brochure

Kollmorgen Automation Suite Brochure >

Dakikalar içinde yüksek performanslı hareket kontrolü için birinci sınıf makine otomasyon programlama paketi
Yüksek Gerilim Direct-Drive'lı Lineer Motorlar, Takım Tezgahı Performansını Yeni Zirvelere Taşıyor

Yüksek Gerilim Direct-Drive'lı Lineer Motorlar, Takım Tezgahı Performansını Yeni Zirvelere Taşıyor >

IC Ironcore DDL lineer motorlar ve AKD servo sürücüler, bu çift yüzlü taşlama makinesinde %65 daha yüksek konumlandırma doğruluğu ve %15 daha fazla üretkenlik sağladı.

Kollmorgen yeni yüksek voltajlı IC Ironcore DDL doğrudan tahrikli lineer motoru tanıttı >

Kollmorgen'in ağır yükleri hızlı hassasiyetle taşımak ve küresel pazar için makine tasarımını basitleştirmek üzere tasarlanmış yeni doğrudan tahrikli lineer motorunu keşfedin.
Doğrudan Tahrikli Lineer Teknoloji Kalsiyum-Titanyum Cevheri Güneş Pillerinin Büyük Ölçekli Üretimini Mümkün Kılıyor

Doğrudan Tahrikli Lineer Teknoloji Kalsiyum-Titanyum Cevheri Güneş Pillerinin Büyük Ölçekli Üretimini Mümkün Kılıyor >

Önde gelen bir güneş hücresi üreticisinin, yüksek performanslı, sıfır vuruntulu IL Demirsiz DDL doğrudan tahrikli motorları kullanarak verimliliğini ve kaliteyi nasıl önemli ölçüde artırdığını öğrenin."
Doğrudan Tahrikli Lineer Motoru Yüksek Performanslı Makinenize Dâhil Etme

Doğrudan Tahrikli Lineer Motoru Yüksek Performanslı Makinenize Dâhil Etme >

Mekanik tasarımcılar lineer hareket için bilyalı vidaları veya makaralı vidaları tahrik etmek amacıyla geleneksel servo motorlar kullandıklarında ulaşabilecekleri hız ve hassasiyet sınırlarıyla çabucak karşılaşırlar. Doğrudan tahrikli lineer…

Kompakt, Verimli Hareket Yakıt Depolama Tanklarının Hizmet İçi Denetimi için Bir Dalgıç Robotu Güçlendiriyor >

Kollmorgen, çeşitli sektörlerdeki birçok şirketin performansı, kaliteyi, verimi artırmasına ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olmuştur. Ortaklarımızın başarılarını buradan okuyabilirsiniz.