Pular para o conteúdo principal
Instalações em locais perigosos

Locais perigosos representam um desafio único para o projeto de motores. Os engenheiros devem cumprir requisitos rigorosos de segurança e regulatórios sem adicionar tamanho, custo ou complexidade desnecessários. Este informe técnico fornece uma abordagem estruturada para a seleção de motores para ambientes UL, ATEX e IECEx.

Saiba como classificar riscos ambientais, adequar os conceitos de proteção às necessidades das aplicações e especificar motores que ofereçam segurança e desempenho em sistemas de automação industrial.

download inciation

Operação em locais de risco: como selecionar motores com certificação ATEX e UL

Servomotores da série AKME

A série AKME é produzida sobre a plataforma AKM e projetada para uso em ambientes de Zona 2 e Zona 22, com certificação global ATEX e IECEx.
Learn More

Série Goldline B/BM e BH/MH

A Série B e M são motores de inércia baixa e média que funcionam com energia em linha de 230 VCA. As Séries BH e MH fornecem recursos e desempenhos semelhantes a 400/480 VCA.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Equipamentos avançados de processamento em aço inoxidável, utilizados em instalações de fabricação farmacêutica ou biofarmacêutica

Servomotores para locais perigosos em aplicações de liofilização >

Descubra por que o mecanismo servo à prova de explosão é fundamental para o controle seguro da escotilha do liofilizador em locais com gases perigosos da Zona 2 e poeira da Zona 22 da indústria farmacêutica.
A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado.

A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado >

A série de servomotores AKME com certificação ATEX possibilita o desenvolvimento de AGVs de serviço pesado em locais perigosos, como instalações químicas, de pintura, de polimento e em outras instalações especializadas.
Qual motor você deve escolher para a sua aplicação em local de risco?

AKME vs. Goldline: qual motor você deve escolher para a sua aplicação em local de risco?  >

A nova Série AKME para locais de risco conta com certificações ATEX e IECEx, tamanho mais compacto do que nunca e versatilidade inédita. Compare o AKME com o EB Goldline.
Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22

Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22 >

Apresentamos os servomotores AKME da Kollmorgen: certificados conforme a ATEX/IECEx e projetados para um desempenho compacto e versátil em ambientes perigosos, onde as opções eram limitadas — até agora.
Estação de tratamento de efluentes com motores submersíveis

Folha de Dados do Motor Submersível Goldline-S >

Obtenha movimento confiável para controle excepcional em aplicações subaquáticas, mesmo em profundidades de até 20.000 pés sob o oceano. Os servomotores submersíveis Goldline-S apresentam tecnologia de compensação de pressão e materiais…
Brochura do Motor à Prova de Explosão

Brochura do Motor à Prova de Explosão >

Encontrar motores que atendam às suas especificações de desempenho — e certificados para uso em locais perigosos em sua região — pode ser um desafio. Descubra a ampla seleção de servomotores à prova de explosão com certificação UL, ATEX e IECEx da…

Como posso saber se o meu motor é à prova de explosão? >

Um motor à prova de explosão é claramente marcado com uma identificação que reconhece sua adequação para um determinado ambiente perigoso.A identificação reconhecerá a classe, a divisão e o grupo de perigo para o qual o motor é adequado.

Por que usar motores à prova de explosão? >

Os motores elétricos geram calor em condições normais de operação e podem gerar uma faísca se a bobina do motor falhar. Temperaturas excessivas da caixa do motor ou uma faísca que não foi adequadamente contida podem causar uma explosão ou provocar um…

Como personalizar um servomotor: padrão vs. personalizado >

Quando e como personalizar um servomotor padrão depende dos benefícios previstos derivados da personalização que devem incluir uma solução ligada à forma, ajuste e função. Saiba mais.