Pular para o conteúdo principal
blog | Como posso saber se o meu motor é à prova de explosão? |
|
Leitura de 2 minutos

Quando uma faísca acende um gás volátil dentro de um motor, um design à prova de explosão contém a combustão interna para evitar uma explosão maior ou incêndio.Um motor à prova de explosão é claramente marcado com uma identificação que reconhece sua adequação para um determinado ambiente perigoso.

Dependendo da agência que certifica o motor, a identificação reconhecerá claramente a classe, divisão e grupo do local perigoso para o qual o motor é adequado. As agências que podem certificar motores para trabalhos perigosos são UL (Estados Unidos), ATEX (União Europeia) e CCC (China).Essas agências separam os ambientes perigosos em Classe - que define os perigos que podem estar presentes no ambiente; Divisão - que identifica a probabilidade de o perigo estar presente em condições normais de operação; e Grupo - que identifica os materiais específicos presentes.

Os critérios da UL reconhecem três classes de perigos: gases, vapores ou líquidos inflamáveis (Classe I), poeiras combustíveis (Classe II) ou fibras inflamáveis (Classe III).A Divisão 1 indica que materiais perigosos estão presentes em condições normais de operação, enquanto a Divisão 2 indica que é provável que os materiais não estejam presentes em condições normais. O Grupo identificará especificamente o material perigoso presente, como os materiais comuns da Classe I de Acetileno (A), Hidrogênio (B), Etileno (C) ou Propano (D).

A União Europeia tem requisitos de certificação semelhantes que agrupam os ambientes em zonas.As zonas 0, 1 e 2 são designadas para gases e vapores, enquanto as zonas 20, 21 e 22 são designadas para poeiras e fibras. O número da zona designa a probabilidade de o material estar presente durante a operação normal com a zona 0 e 20 como muito alta, 1 e 21 como alta e normal e 2 e 22 como baixa.

A partir de outubro de 2020, a China exigiu que os motores que operam em ambientes perigosos tenham a certificação CCC. Para obter a certificação, o produto é testado por uma organização de testes certificada de acordo com os requisitos específicos designados pelo governo chinês.

É importante verificar a identificação do motor para os requisitos específicos, perigos presentes e outras considerações ambientais para determinar o ajuste do motor à prova de explosão. A designação à prova de explosão indica os tipos de riscos que se adequam a esse motor específico. Usar um motor à prova de explosão em um ambiente perigoso que não seja especificamente classificado pode ser perigoso.

Consulte um especialista

Servomotores da série AKME

A série AKME é produzida sobre a plataforma AKM e projetada para uso em ambientes de Zona 2 e Zona 22, com certificação global ATEX e IECEx.
Descubra Mais

Motores à prova de explosão e para locais perigosos

As versões à prova de explosão dos motores foram projetadas para minimizar o risco de explosão e para conter qualquer explosão interna que possa ocorrer, não permitindo que se propague para o ambiente externo.

Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Equipamentos avançados de processamento em aço inoxidável, utilizados em instalações de fabricação farmacêutica ou biofarmacêutica

Servomotores para locais perigosos em aplicações de liofilização >

Descubra por que o mecanismo servo à prova de explosão é fundamental para o controle seguro da escotilha do liofilizador em locais com gases perigosos da Zona 2 e poeira da Zona 22 da indústria farmacêutica.
Instalações em locais perigosos

Operação em locais de risco: como selecionar motores com certificação ATEX e UL >

Um guia completo de conformidade para alinhar os requisitos ATEX e UL ao desempenho, otimizando a seleção de servomotores para ambientes em locais de risco.
A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado.

A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado >

A série de servomotores AKME com certificação ATEX possibilita o desenvolvimento de AGVs de serviço pesado em locais perigosos, como instalações químicas, de pintura, de polimento e em outras instalações especializadas.
Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22

Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22 >

Apresentamos os servomotores AKME da Kollmorgen: certificados conforme a ATEX/IECEx e projetados para um desempenho compacto e versátil em ambientes perigosos, onde as opções eram limitadas — até agora.

Por que usar motores à prova de explosão? >

Os motores elétricos geram calor em condições normais de operação e podem gerar uma faísca se a bobina do motor falhar. Temperaturas excessivas da caixa do motor ou uma faísca que não foi adequadamente contida podem causar uma explosão ou provocar um…