Pular para o conteúdo principal

Motion para cumprir a missão >

Sistema eletro-ópticos/infravermelhos desempenham um papel crucial de defesa, na terra, no ar, no mar e no espaço. Veja como criamos soluções em Motion para ajudá-lo a tornar cada missão de projeto bem-sucedida.

Motores convencionais e sem ranhuras: o que você precisa saber >

Qual é a melhor maneira de alcançar alto torque e operação suave em velocidades relativamente baixas, conforme necessário para aplicações de EO/IR? Leia o nosso blog para descobrir.

Com escovas ou sem escovas: escolhendo o motor certo para a aplicação >

Motores sem escovas dominam o mercado, e com razão.  Aprenda os princípios de desenvolvimento, os benefícios e a melhor aplicabilidade para ambos os tipos de motor em nosso novo blog.

Tudo sobre torque de cogging e ripple de torque: o que você precisa saber  >

Há muita confusão no mercado em relação ao torque de cogging, seus efeitos no ripple de torque e a como alcançar o movimento mais suave para imagens EO/IR. Permita que os especialistas da Kollmorgen esclareçam tudo.

O grande debate – Motores de passo vs. Servomotores >

Qual é a melhor tecnologia de motores para ser utilizada em aplicações de controle de motion? Existem inúmeras tecnologias para a criação de motion, da hidráulica até a pneumática ou a eletromecânica. No mundo do controle preciso de motion, muitos…

NDC Solutions – uma parceria lucrativa >

A indústria de automação está crescendo rapidamente, impulsionada por iniciativas como a Indústria 4.0 e a Made in China 2025, bem como pela recente explosão de compras on-line. Para acompanhar a concorrência e a crescente demanda por veículos…

A Kollmorgen está no Rover Perseverance e em ambientes extremos de todos os lugares >

Da superfície de Marte até as profundezas do oceano, do centro da Terra até o centro do corpo humano, os sistemas de movimento da Kollmorgen encaram os ambientes mais extremos.

Como selecionar um motor de passo >

Existem vários requisitos de desempenho que devem ser considerados ao selecionar um motor de passo para uma aplicação. A ferramenta Otimizador do motor de passo é a maneira mais rápida e confiável de determinar essas necessidades.

Como selecionar um atuador linear Direct-Drive >

Existem várias considerações ao escolher um atuador linear Direct-Drive para uma aplicação específica, como a velocidade, a força, o perfil de movimento, o espaço físico disponível e os fatores ambientais necessários. Isso significa que a solução do…

Como funciona um motor de passo? >

Um motor de passo é um motor síncrono sem escovas de duas fases simples contendo um rotor magnetizado segmentado e um estator consistindo em um número prescrito de bobinas eletromagnéticas. Quando energizadas, essas bobinas criam polos norte e sul…

Como a Kollmorgen utiliza a análise de dados para AGVs? >

O objetivo de um sistema de AGV é o transporte eficiente de mercadorias em um ambiente específico. O sistema de AGV é um grande investimento, portanto é desejável ter um alto grau de utilização, bem como uma alta proporção de entregas por hora para…

Como funciona um servomotor (atuador) linear Direct-Drive? >

Um atuador linear Direct-Drive, usando um servomotor linear de ímã permanente, produz força e velocidade com base na corrente e na tensão fornecidas e gera um movimento linear ao longo do eixo sendo acionado. Um servomotor linear funciona como parte…