Skip to main content

Der Antrieb zur Erfüllung Ihrer Mission >

Elektro-optische/Infrarot-Systeme spielen eine entscheidende Rolle bei der Verteidigung zu Lande, in der Luft, auf See und im Weltraum. Sehen Sie sich an, wie unsere Antriebslösungen Ihnen helfen, jede Mission erfolgreich zu gestalten.

Herkömmliche und nutenlose Motoren: Was Sie darüber wissen müssen >

Was ist die beste Möglichkeit, für EO/IR-Anwendungen ein hohes Drehmoment und eine große Laufruhe bei vergleichsweise niedrigen Drehzahlen zu erzielen? In unserem Blogpost erfahren Sie es.

Bürstenmotor oder bürstenloser Motor: Der richtige Motor für jede Anwendung >

Bürstenlose Motoren dominieren den Markt, und das mit gutem Grund.  In unserem neuen Blogpost erfahren Sie mehr über das Design, die Vorteile und geeignete Anwendungsfälle beider Motortypen.

Rastmoment und Drehmomentwelligkeit in aller Munde: Was Sie wissen müssen  >

Es kursieren viele Halbwahrheiten zum Rastmoment und seiner Auswirkung auf die Drehmomentwelligkeit sowie dazu, wie man die sanfte Bewegungen für EO/IR Bildgebungsanwendungen erreicht. Lassen Sie sich von den Experten der Firma Kollmorgen…

NDC Solutions – eine profitable Partnerschaft >

Die Automatisierungsindustrie wächst schnell und wird dabei von Initiativen wie Industrie 4.0 und Made in China 2025 sowie der steigenden Beliebtheit von Onlineshopping angetrieben. Wer mit der Konkurrenz mithalten und der zunehmenden Nachfrage nach…

Die große Debatte – Schrittmotor vs. Servomotor >

Was ist die beste Motortechnologie für eine Bewegungssteuerungsanwendung? Von Hydraulik über Pneumatik bis hin zu Elektromechanik existieren zahlreiche Technologien, um Bewegungen zu erzeugen. Geht es um präzise Positionierung stehen viele…

Kollmorgen stellt Komponenten des Rovers Perseverance – und wird somit den extremsten Umgebungsbedingungen gerecht >

Die Motionssysteme von Kollmorgen halten den extremsten Umgebungen stand, von der Marsoberfläche bis zu den Tiefen des Ozeans, vom Erdkern bis zum Innersten des menschlichen Körpers.

Wie wähle ich einen Schrittmotor aus >

Bei der Wahl eines Schrittmotors für eine Anwendung müssen mehrere Leistungsanforderungen berücksichtigt werden. Unser Stepper Optimizer ist das schnellste und zuverlässigste Hilfsmittel bei der Bestimmung dieser Anforderungen.

Auswahlkriterien eines Linearmotors oder Linearaktuators. >

Bei der Auswahl eines linearen Servomotors gibt es mehrere anwendungsspezifische Aspekte zu berücksichtigen. Hierunter fallen unter anderem physikalische Größen wie die erforderliche Drehzahl oder die Kraft, sowie das geforderte Bewegungsprofil und…

Wie funktioniert ein Schrittmotor? >

Der Schrittmotor ist ein einfacher zweiphasiger, bürstenloser Synchronmotor, der einen segmentierten, magnetisierten Rotor und einen Stator enthält, der aus einer vorgeschriebenen Anzahl von elektromagnetischen Spulen besteht. Wenn die Spulen erregt…

Wie Kollmorgen Datenanalysen für Fahrerlose Transportsysteme nutzt? >

Ein Fahrerloses Transportsystem (FTS) ermöglicht den effizienten Transport von Waren in einer bestimmten Umgebung. Da der Erwerb eines FTS zuweilen mit großen Investitionen verbunden ist, ist ein guter ROI wichtig. Daher sollte darauf geachtet…

Wie funktioniert ein Servomotor für lineare Direktantriebe? >

Ein Aktuator für lineare Direktantriebe mit einem linearen Permanentmagnet-Servomotor produziert Kraft und Geschwindigkeit basierend auf dem zugeführten Strom und der Spannung und sorgt für lineare Bewegung entlang der angetriebenen Achse. Der…