Pular para o conteúdo principal
blog | O grande debate – Motores de passo vs. Servomotores |
|
Leitura de 2 minutos

Qual é a melhor tecnologia de motores para ser utilizada em aplicações de controle de motion? Existem inúmeras tecnologias para a criação de motion, da hidráulica até a pneumática ou a eletromecânica. No mundo do controle preciso de motion, muitos designers de máquinas têm de escolher entre as tecnologias de motores de passo ou de servomotores para atender suas exigências de desempenho. Tanto os motores de passo quanto os servomotores têm seu lugar no mundo do controle de motion. No entanto, saber quando utilizar cada tecnologia tem gerado um intenso debate.

Vamos dar uma olhada neste debate contínuo entre motores de passo e servomotores...

Engenheiro A: "Eu gosto de usar motores de passo. Eles são simples de usar, fáceis de configurar e são confiáveis. Eu não preciso de esquemas de controles complicados para levar meu sistema do ponto A ao ponto B."

Engenheiro B: "Eu prefiro um servomotor. A capacidade de cobrir uma vasta gama de velocidades e torques é perfeita para minha máquina de vários eixos."

Os engenheiros neste debate vêm de dois setores diferentes e têm sistemas mecânicos amplamente distintos. O Engenheiro A gosta da simplicidade do motor de passo – desde a configuração e operação até a facilidade de colocá-lo em uso. Com base no comentário sobre mover o sistema de um ponto a outro, o Engenheiro A provavelmente escolheu a melhor solução para sua máquina específica. Os motores de passo são uma escolha concisa para aplicações simples ponto a ponto, em que os distúrbios de carga são mínimos. O Engenheiro B prefere a variedade de recursos dos servomotores, o que faz sentido em aplicações que exigem controle preciso e têm diversos eixos de motion coordenado. A alta frequência de acomodação e o controle de precisão dos servomotores de malha fechada possibilitam um motion precisamente coordenado para as máquinas de vários eixos.

Engenheiro B: "Tive uma má experiência com os motores de passo quando precisei usá-los em um eixo com distúrbios variáveis de carga."

Engenheiro A: "Eu tentei usar um servomotor, mas quando ele foi posicionado ele começou a se mover ligeiramente para frente e para trás até parar, o que prejudicou o acabamento do produto."

Quando o Engenheiro B utilizou um motor de passo em um eixo com alguns distúrbios de carga imprevistos, algumas dessas variações fizeram com que o motor perdesse a contagem, o que resultou em erros de posição. Ainda que esse problema possa ser corrigido adicionando feedback ao motor de passo, ele evidencia uma aplicação em que o motor de passo de malha aberta pode não ser a melhor escolha. No caso do Engenheiro A, um servomotor calibrado incorretamente pode ficar "procurando" uma posição. Os tempos de movimento e de acomodação podem variar de aplicação para aplicação, dependendo do tamanho do motor, da disparidade de inércia e do tuning da malha de controle. No caso de uma simples movimentação ponto a ponto com distúrbios mínimos de carga, um motor de passo é provavelmente a melhor opção para parar no ponto designado e permanecer nele, sem ficar procurando.

Para o Engenheiro A, o simples posicionamento ponto a ponto foi melhor atendido por um motor de passo, enquanto que, para o Engenheiro B, a coordenação de vários eixos foi mais adequada com servomotores. Este "debate" examina apenas alguns atributos que podem influenciar a escolha entre servomotores e motores de passo. Para ajudar a determinar qual tecnologia de motor é mais apropriada para cada situação, a Kollmorgen analisa inúmeros atributos de aplicação no artigo técnico "Motor de passo vs. servomotor – Qual devo escolher?"

Consulte um especialista

Servomotores da série AKME

A série AKME é produzida sobre a plataforma AKM e projetada para uso em ambientes de Zona 2 e Zona 22, com certificação global ATEX e IECEx.
Descubra Mais

Servomotores AKMA

O servomotor AKMA foi projetado para ambientes desafiadores, como o processamento de alimentos e bebidas, e oferece desempenho e confiabilidade.
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Impressoras industriais — um exemplo de uso dos servomotores Kollmorgen Essentials em substituição a motores de passo

Quando converter um motor de passo em um servomotor? >

Está em dúvida sobre quando trocar motores de passo por servomotores? Explore os seis sinais, os limites dos motores de passo e como os servomotores acessíveis simplificam a atualização do seu sistema de controle de movimento.
Máquina automática de manipulação instalando componentes em placas de circuito impresso

Como o projeto mecatrônico melhora o desempenho do sistema de movimento >

Descubra como o projeto mecatrônico aprimora o desempenho do sistema de movimento, integrando sistemas servo e de controle para uma implementação mais rápida e movimento integrado.
Kollmorgen HV Essentials

A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials >

A linha Kollmorgen Essentials adiciona um novo controlador de oito eixos e capacidade de acionamento de alta tensão para dimensionar corretamente os sistemas de movimento para aplicações industriais.
Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22

Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22 >

Apresentamos os servomotores AKME da Kollmorgen: certificados conforme a ATEX/IECEx e projetados para um desempenho compacto e versátil em ambientes perigosos, onde as opções eram limitadas — até agora.
Kollmorgen Essentials™: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos

Kollmorgen Essentials: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos >

Descubra como o Kollmorgen Essentials oferece movimento de alta precisão e confiabilidade comprovada. Agora, ainda mais rápido de especificar, mais simples de integrar e mais viável financeiramente para escalonar. A nova linha Kollmorgen Essentials…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Quais são as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA?

Quais são as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA? >

Entenda as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA. Selecionar o tipo certo para a sua aplicação é crítico para obter o desempenho, a eficiência e a longevidade ideais.
Escolha do dispositivo de feedback certo: por que o  Smart Feedback multivoltas se destaca

Escolha do dispositivo de feedback certo: por que o dispositivo de Smart Feedback multivoltas se destaca >

Aprenda as funções básicas dos dispositivos de feedback e como selecionar o dispositivo certo para seu sistema servo.Vamos comparar uma variedade de dispositivos de feedback em termos de desempenho, recursos e preço e avaliar os benefícios dessas…
O novo encoder de alta resolução SFD-M da Kollmorgen oferece feedback absoluto multi-voltas com custo incremental zero

O novo encoder de alta resolução SFD-M da Kollmorgen oferece feedback absoluto multi-voltas com custo incremental zero >

O encoder SFD-M sem bateria da Kollmorgen fornece dados de posicionamento multi-voltas absolutos de 16 bits na inicialização do sistema com custo incremental zero. Elimine sequências de retorno e mantenha a precisão do posicionamento por meio de…