I sistemi elettro-ottici/a infrarossi hanno un ruolo essenziale nella difesa a terra, in aria, in mare e nello spazio. Scopri come progettiamo le soluzioni di motion per aiutarti ad ottenere sempre il massimo successo a livello di design.
Qual è il modo migliore per ottenere coppia elevata e fluidità di funzionamento a velocità relativamente basse, come necessario nelle applicazioni EO/IR. Scoprilo leggendo il nostro blog.
I motori brushless dominano il mercato, e a ragione. Scopri i principi di progettazione, i vantaggi e le migliori applicazioni di entrambi i tipi di motori nel nostro nuovo blog.
C'è molta confusione nel settore relativamente alla coppia di cogging, ai suoi effetti sull'oscillazione di coppia e al modo per conseguire il movimento più fluido per l'imaging EO/IR. Gli esperti Kollmorgen faranno chiarezza.
Qual è la tecnologia migliore per i motori da utilizzare in un'applicazione di motion control? Esistono numerose tecnologie per creare il movimento, ad esempio di tipo idraulico, pneumatico o elettromeccanico. Nel settore del motion control di…
L'industria dell'automazione sta vivendo una rapida crescita, spinta anche da iniziative quali Industria 4.0 e Made in China 2025 e dal recente boom degli acquisti on-line. Per mantenersi al passo con la concorrenza e soddisfare l'aumento della…
Dalla superficie di Marte alle profondità dell'oceano, dal nucleo terrestre al centro del corpo umano: i sistemi di motion di Kollmorgen non si fanno spaventare dagli ambienti più estremi.
Sono molti gli aspetti da considerare quando si deve scegliere un attuatore lineare ad azionamento diretto per un'applicazione specifica, ad esempio velocità o forza necessarie, il profilo di movimento, l'alloggiamento fisico disponibile, fattori…
Sono diversi i requisiti prestazionali di cui tenere conto quando si seleziona un motore passo-passo per un'applicazione. Lo strumento di ottimizzazione per motori passo-passo è il modo più rapido ed affidabile per determinare queste esigenze.
Un motore passo-passo è un semplice motore sincrono brushless bifase contenente un rotore magnetizzato a segmenti e uno statore costituito da un certo numero di bobine elettromagnetiche. Una volta alimentate, le bobine creano poli positivi e negativi…
L'obiettivo di un sistema AGV è il trasporto efficiente di merci in un ambiente specifico. I sistemi AGV rappresentano un investimento notevole, pertanto è auspicabile un livello elevato di utilizzo nonché alti tassi di consegne all'ora per ottenere…
Un attuatore lineare ad azionamento diretto, che utilizza un servomotore lineare a magneti permanenti, produce forza e velocità in base alla corrente e alla tensione fornite e realizza un movimento lineare lungo l'asse azionato. Il servomotore…