Pular para o conteúdo principal
blog | Com escovas ou sem escovas: escolhendo o motor certo para a aplicação |
|
Leitura de 2 minutos

Não há muito debate entre motores com ou sem escovas. Para novas construções e aplicações, os motores sem escovas representam mais de 90% do mercado total. Os motores sem escovas removem o desgaste e o centelhamento associado ao uso de escovas e são geralmente mais eficientes e duráveis. Os sistemas legados muitas vezes podem se beneficiar da substituição de motores com escovas existentes por motores sem escovas, mas em alguns casos, um motor com escova pode ser a escolha preferida quando os componentes eletrônicos de controle precisam permanecer muito simplificados. Vamos analisar os benefícios dos motores sem escovas e, em seguida, explicar por que, em certas situações, os motores com escovas podem ser uma escolha melhor. 

Com escovas e sem escovas: o que há em um nome?  

A principal diferença entre os dois motores está no nome: um tem escovas e outro, não. Os motores DC com escovas têm um núcleo de ferro ranhurado com enrolamentos que estão ligados a um comutador. As escovas transportam a corrente para os enrolamentos. Em motores sem escovas, por outro lado, a comutação eletrônica determina a sequência para energizar os enrolamentos do estator em vez de usar um comutador físico e escovas. Eles possuem uma construção mecânica mais simples, mas possuem microprocessadores e arquiteturas de controle mais complexas, com mais de oito fios necessários para os motores e controles.

Se os motores sem escovas são simples mecanicamente e complexos logicamente, já os motores com escovas são o oposto. Eles têm uma construção mecânica mais complexa devido às barras comutadoras e conjuntos de escovas, mas eles só precisam de dois a quatro fios para o motor e o controle. Isso os torna mais fáceis de controlar através de uma relação linear de torque-velocidade. No entanto, escovas e comutadores nos motores se desgastam, limitando a vida útil do motor, e como eles faíscam quando em uso, os motores com escovas são geralmente inadequados para locais perigosos.  

Ainda assim, os motores com escovas podem ter uma vantagem em aplicações que exigem um grande furo passante, uma vez que este pode ser tão grande quanto 70% do diâmetro externo do motor. O furo passante pode ser usado, por exemplo, como uma rota para fio condutor, como uma área de montagem para outro hardware ou como um caminho ótico.

 

Brush Motor Section illustration

 

Brushless Motor Illustration

Comparação de desempenho 

Na maioria das aplicações, um motor sem escovas tem uma vantagem geral de desempenho em relação ao motor com escovas. Ele possui maior potência, menor fator de forma, maior densidade de torque, velocidades mais altas, controles mais complexos para velocidade e posição mais precisas e dissipa facilmente o calor. Menos atrito interno devido à falta de escovas também contribui para um motor mais eficiente e duradouro.  

Pode parecer, então, que os motores com escovas não têm tanto desempenho para oferecer seus motores homólogos sem escovas, mas eles têm outras vantagens. Devido ao elevado número de ranhuras, os motores com escovas têm um ripple de torque mais baixa do que os motores sem escovas (para mais informações sobre o ripple de torque, consulte o nosso blog Torque de cogging (um tipo de trepidação) e ripple de torque: o que você precisa saber). Eles também têm elevado torque de parada e torque suave e elevado em baixas velocidades.  

Com escovas ou sem escovas: qual usar 

Quando se trata de novas montagens e aplicações onde são necessários alto desempenho e controle complexo, e também em parte do desenvolvimento do sistema, o motor sem escovas é a escolha padrão. No entanto, quando são necessários requisitos de desempenho específicos para uma aplicação, os motores com escovas podem ser mais adequados. Quando emparelhados com controles simples, eles são úteis em certas aplicações:  

  • Sistemas de posicionamento que exigem uma controle constante da carga. O alto torque de parada (operação de "stand-still") fornece isso. 
  • Sistemas de controle de velocidade que podem usar o torque elevado em baixas velocidades (<100 rpm). 
  • Diâmetro do furo passante grande para relação OD. 
  • Aplicações antigas com motores com escovas onde a mudança para motores sem escovas pode não ser viável devido ao custo das atualizações necessárias na arquitetura de controle. 

Quando atualizar para motor sem escovas 

Motores com escovas em um sistema antigo podem ser atualizados para um motor sem escovas, mas exigirá mais do que apenas trocar um motor por outro. Contrastando com os controles de motor simples de um motor com escovas, os motores sem escovas usam meios eletrônicos para determinar a sequência para energizar o estator. Isso exigirá a atualização dos controles eletrônicos para o sistema. O motor é apenas um componente de um sistema, por isso é importante olhar para o sistema como um todo para determinar se ele se beneficiaria de mudar para um motor sem escovas ou permanecer com a arquitetura atual.

 

Large Through-Bore Aspect Ratio Capability illustration

Embora os sistemas modernos e de alto desempenho usem motores sem escovas, os motores com escovas podem fornecer benefícios para sistemas legados ou novos sistemas que exigem um alto torque de parada, alto torque a baixas velocidades ou controles simples. A Kollmorgen tem a expertise em engenharia e produtos, com um amplo portfólio de motores padrão e facilmente modificados, para atender aos sistemas analógicos existentes, desenvolver um novo sistema sem escovas ou atualizar um sistema de um motor com escovas para um sem escovas. 

Consulte um especialista

Motores sem carcaça

Conheça a gama de motores sem carcaça da Kollmorgen, projetados para fácil integração em sua aplicação e para melhorar o desempenho, a eficiência e a confiabilidade das soluções de movimento.
Descubra Mais

Série TBM sem carcaça

Nossa série TBM fornece motores sem carcaça de Direct-Drive projetados para serem incorporados diretamente na estrutura mecânica de seus sistemas, minimizando peso, tamanho e inércia sem sacrificar o desempenho.

Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Mergulhador flutuando nas águas profundas do oceano, ilustrando as condições subaquáticas extremas relevantes da tecnologia de motores para águas profundas

Movimento confiável a 4.000 metros: IKM e Kollmorgen avançam no projeto de motores para águas profundas >

Descubra como a IKM e a Kollmorgen desenvolveram juntas um sistema submarino de última geração que opera com confiabilidade a profundidades de 4.000 metros em condições extremas.
Atuadores de braço robótico para movimento articulado

Otimização de atuadores de braço robótico para movimento articulado >

Por que o desempenho dos atuadores de braços robóticos depende de mais do que apenas da seleção do motor e como otimizar esse desempenho no nível do sistema?
Aplicação do braço robótico

Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica >

A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.
Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos

Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >

A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.
UGV para varredura de minas

Motores sem carcaça para UGVs militares para varredura de minas: potência, tamanho e confiabilidade >

Os motores sem carcaça para veículos terrestres não tripulados (UGVs) de esteira em varredura de minas maximizam a densidade de torque, reduzem o tamanho e garantem um desempenho confiável em ambientes extremos.
Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado

Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado >

É essencial entender a física e as técnicas de otimização dos motores elétricos — incluindo designs com ranhuras, sem ranhuras e sem carcaça — para aumentar o valor e o desempenho. Neste webinar, vamos discutir os efeitos da contagem de polos,…
Quais são as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA?

Quais são as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA? >

Entenda as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA. Selecionar o tipo certo para a sua aplicação é crítico para obter o desempenho, a eficiência e a longevidade ideais.
Como incorporar motores sem carcaça a um projeto ambientalmente resiliente

Como incorporar motores sem carcaça a um projeto ambientalmente resiliente >

Lavagens diárias, submersão em alto mar, alta radiação, alto vácuo, atmosferas perigosas: quando um servomotor com carcaça não pode fornecer a proteção necessária com um formato compacto, considere incorporar um servomotor sem carcaça. Leia este…
Como alcançar a máxima precisão de movimento usando servomotores sem carcaça

Como alcançar a máxima precisão de movimento usando servomotores sem carcaça >

Os motores sem carcaça não são somente para juntas robóticas. Atuadores compactos, gimbals de sistemas de sensores, sistemas de propulsão submersíveis e outras aplicações se beneficiam da precisão de acionamento direto e do design compacto. Saiba…