Em sistemas eletro-ópticos/infravermelhos, estações de rastreio por satélite, sistemas de arma laser, estações remotas de armas, sistemas de rastreio de balística etc., plataformas estabilizadas devem capturar os alvos rapidamente e mantê-los de forma confiável, apesar da movimentação de veículos de superfície, da turbulência de aeronaves e do ambiente hostil do espaço.
No entanto, a mesma plataforma não pode ser usada em todas essas aplicações. Dependendo do local de implementação, a plataforma estabilizada precisará de um motor projetado para atender às rigorosas demandas do ambiente. O motor que alimenta a plataforma terá o seu próprio desempenho ou seus próprios requisitos de construção. Dependendo do ambiente, algumas considerações de projeto incluem:
- alta densidade de torque e torque por volume em velocidades relativamente baixas.
- Construção robusta para desempenho confiável, mesmo nos ambientes mais extremos.
- Motores sem carcaça guiados por computador, projetados para integração direta à plataforma, fornecendo torque e capacidade de resposta extremamente elevados no espaço mais compacto.
Mesmo que o resultado seja o mesmo (capturar e manter os alvos), as preocupações com o ambiente podem ter um grande impacto na seleção, na escolha do projeto e na implementação do motor para uma plataforma estabilizada.
Na terra e no mar

Em um ambiente de campo de batalha altamente dinâmico, os sistemas de orientação, rastreamento e direcionamento exigem a estabilização da plataforma contra choques e vibrações imprevisíveis. Os sistemas navais também devem lidar com diferentes estados marítimos. Cada vez que estes movimentos forçam o sensor ou a arma para fora de seu objetivo, o sucesso da missão e a potencial segurança dos combatentes é colocado em risco.
Em sistemas de monitoramento, rastreamento e segmentação ópticos, algoritmos digitais podem ser aplicados para estabilizar artificialmente as imagens, mas isso tem várias limitações técnicas e demanda muita energia e frequência de acomodação. A melhor abordagem é corrigir os erros por meio de sistemas eletromecânicos, minimizando a necessidade de um processamento adicional de imagens. Estabilizar a plataforma do sensor contra as forças às quais os veículos terrestres estão sujeitos requer motores com densidade de torque extremamente alta.
No ar

Helicópteros, aeronaves de asas fixas e veículos aéreos não tripulados requerem plataformas estabilizadas para navegação, monitoramento e/ou orientação. Estas plataformas devem neutralizar as forças de aceleração, desaceleração e direção da plataforma, bem como os choques imprevisíveis causados pela turbulência atmosférica.
No entanto, se comparados com sistemas baseados na terra e no mar, os sistemas aéreos devem trabalhar dentro de um gasto de energia muito limitado, compartilhado com os sistemas de controle de muitas outras aeronaves. O tamanho geral e o peso da plataforma e de seus componentes de Motion devem também ser reduzidos a um mínimo prático. Estas limitações de tamanho, peso e energia requerem sistemas de motion altamente especializados que são um ajuste perfeito e compacto para a aplicação.
Densidade de torque excepcional e controle suave e responsivo em uma carcaça pequena e leve são necessários para aplicações aéreas. Nessas aplicações, motores de torque otimizados para torque máximo em aplicações compactas, leves e de baixa tensão são ideais.
No espaço

Com forças de aceleração extremas, temperaturas que variam de zero quase absoluto a centenas de graus Celsius e radiação e pressão intensas, as plataformas estabilizadas devem funcionar de forma confiável nos ambientes mais difíceis imagináveis. A desgaseificação de materiais a pressões subatmosféricas também deve ser minimizada.
Mesmo que a plataforma não vá experimentar o choque encontrado em outros ambientes, o enrolamento e materiais do motor vão suportar extremos não encontrados em terra, mar ou ar. Ao escolher um motor para uma plataforma estabilizada no espaço, você precisará levar em consideração o seguinte:
- enrolamento especializado
- sistemas de isolamento
- vias de alimentação
- adesivos
- ligas magnéticas
Para cada missão: Kollmorgen

Com mais de 70 anos de experiência aeroespacial e de defesa comprovada, a Kollmorgen pode ajudar você a projetar e construir plataformas estabilizadas sob as mais extremas condições. Fornecemos suporte na região, aumento rápido da produção e uma cadeia de suprimentos sustentável a longo prazo, para que você possa depender da Kollmorgen para implantação confiável durante a vida útil do seu programa.
Do conceito, protótipo e refinamento até o projeto final, produção e suporte ao ciclo de vida completo, a Kollmorgen é a parceira que você precisa para o mais ambicioso projeto de movimento, a engenharia mais eficiente e a entrega mais confidencial.