Skip to main content
press_release | Einführung des Kollmorgen Essentials™ Systems für leistungsstarke, erschwingliche Präzisionsbewegung für jede industrielle Achse |
|
minute read

RADFORD, VA. - Kollmorgen, ein weltweit führender Anbieter von Antriebs- und Automatisierungslösungen, stellte heute das Kollmorgen Essentials™ motion system vor, eine neue Familie von Servoantriebslösungen, die eine leistungsstarke Bewegungssteuerung für praktisch jede Achse einfacher und kostengünstiger macht. Diese durchdacht vorkonfigurierten Systeme ermöglichen eine einfache Dimensionierung und Auswahl, während mehrere Onboard-Kommunikationsprotokolle eine nahtlose Integration in die gängigsten Steuerungsumgebungen gewährleisten. Mit einer unübertroffenen Einfachheit bei der Installation und Inbetriebnahme gewährleistet Kollmorgen Essentials zuverlässige Leistung in wichtigen industriellen Anwendungen, von der Verpackungs- und Lagerautomatisierung bis hin zum Materialtransport und der Umformung. Dies wird erreicht, indem die Planungszeit und die Gesamtsystemkosten erheblich reduziert werden.

Jedes Kollmorgen Essentials Motion System kombiniert einen optimal abgestimmten Servoantrieb, einen Servomotor mit integriertem absolutem Multiturn-Feedback und ein kombiniertes Strom-/Datenkabel.

Kollmorgen Essentials Produktfamilie

Ein vielseitiger, funktionsoptimierter Servoantrieb

Der Kollmorgen Essentials-Antrieb umfasst mehrere Protokolloptionen, die es dem Benutzer ermöglichen, zum Zeitpunkt der Installation zwischen verschiedenen Kommunikationstypen zu wählen: EtherCAT®, EtherNet/IP™ oder PROFINET®. Die Mehrachsensynchronisationsfunktionen ermöglichen Konstrukteuren eine präzise Steuerung von Mehrachssystemen über CIP Sync™, PROFINET IRT oder EtherCAT. Diese Kommunikations-Flexibilität ermöglicht allen Kunden den Zugang zu Kollmorgens Hochleistungsantrieben in ihren bestehenden Umgebungen, ohne die üblicherweise damit verbundenen höheren Systemkosten. Außerdem vereinfacht es die Bestellvorgänge und die Bestandsverwaltung für Maschinenbauer, die verschiedene Arten von Kommunikationsprotokollen für einen weltweiten Kundenstamm unterstützen. Funktionale Sicherheit wird durch eine integrierte zweikanalige STO-, SIL2/Cat 3 PLd-Funktion gewährleistet.

Diese kompakten, funktionsoptimierten Antriebe lassen sich mit der Express-Setup-Funktion der Kollmorgen WorkBench-Software einfach installieren und in Betrieb nehmen. Das Einrichten, Konfigurieren und Feineinstellen von Antrieben wurde mit dem vereinfachten grafischen Konfigurationstool, das sie während des gesamten Inbetriebnahmeprozesses unterstützt, auch für Ingenieure mit wenig Erfahrung in der Antriebstechnik vereinfacht. Außerdem ist die komplette Suite der WorkBench-Tools für die anspruchsvollere Antriebsprogrammierung und Feinabstimmung enthalten.

Der Kollmorgen Essentials Servoantrieb ist für Versorgungsspannungen von 120-240 oder 240-480 VAC bei 3, 6 oder 12 Ampere erhältlich und liefert eine Dauerleistung von bis zu 4.000 Watt .

Ein leistungsstarker, präziser Servomotor mit fortschrittlichem, integriertem Feedback

Kollmorgen Essentials Servomotoren sind für 120, 240, 400 oder 480 VAC ausgelegt und für die gängigsten Leistungsanforderungen von 200 bis 4.000 Watt konzipiert. Jede Wicklungsvariante liefert eine Nenndrehzahl von 3.000 U/min, wobei die Spitzenleistung bis zu 6.000 U/min beträgt. Eine integrierte 24 VDC-Bremse ist optional erhältlich. Die branchenübliche Montage reduziert den Bedarf an überschüssigem Lagerbestand und verbessert die Flexibilität im Einsatz. Mit einem einfachen, innovativen Wellenpassfeder-Satz kann der Anwender die Wellenkonfiguration an jeden Kupplungstyp anpassen - fertig, ab Lager, für jede Anwendung.

Zusätzlich zu dieser Flexibilität und der außergewöhnlichen Drehmomentdichte, Qualität und Zuverlässigkeit, die Kollmorgen-Kunden gewohnt sind, verfügt jeder Servomotor über unseren innovativen SFD-M Multiturn-Absolutwertgeber. Der SFD-M bietet eine Single-Turn-Auflösung von 24 Bit und eine Multi-Turn-Auflösung von 16 Bit. Durch den Einsatz von Power-Harvesting-Technologie entfällt die Notwendigkeit einer Batteriewartung oder das Risiko eines Batterieausfalls. Die absoluten Positionsdaten bleiben auch dann erhalten, wenn das System ausgeschaltet ist oder ein Stromausfall vorliegt.

Mit dem integrierten SFD-M-Gerät, das eine absolute Multiturn-Rückmeldung an den hochempfindlichen Antrieb liefert, können Kunden eine Positioniergenauigkeit erwarten, die mit der von Hiperface® oder EnDat® vergleichbar ist. Dieses Hochleistungsgerät ist ohne Mehrkosten gegenüber einem gleichwertigen Motor mit Resolverrückführung enthalten.

Einkabeltechnik und optionales Zubehör

Kollmorgen hat Pionierarbeit bei der Entwicklung der Einkabeltechnologie geleistet, die Energie und Daten kombiniert. Diese Innovation wird standardmäßig mit dem Kollmorgen Essentials Motion System angeboten. Diese Technologie ermöglicht eine schnellere Installation; es muss nur ein Kabel verlegt werden und es gibt nur einen Anschluss am Antrieb und am Motor. Außerdem wird die Zuverlässigkeit durch eine hohe Immunität gegen elektromagnetische Störungen und weniger Verbindungsfehler erhöht. Das Kollmorgen Essentials Motion System bietet kombinierte Strom-/Datenkabel in verschiedenen Längen ab Lager, wobei Längen bis zu 25 m verfügbar sind.

Optional sind für das System auch Bremswiderstände, Netzfilter und Ersatzstecker auf der Antriebsseite erhältlich. Das Kollmorgen Essentials Motion System unterstützt DC-Bus-Sharing, das die Energie zwischen den angeschlossenen Antrieben ausgleicht und so zu Energieeinsparungen und einer konstanteren Zwischenkreisspannung für eine bessere Steuerungsleistung beiträgt.

Wesentliche Leistung, Funktionen und Wert in einem Komplettsystem

"Kollmorgen war schon immer führend in Sachen Drehmomentdichte, Ansprechverhalten und Steuerung in kompakten Systemen, die die Flexibilität und die Funktionen für praktisch jede Anwendung bieten", so Chris Cooper, Global Director, Product Management. "Wir freuen uns, all diese Vorteile nun in kompletten, optimierten Systemen anbieten zu können, die es den Konstrukteuren ermöglichen, Kollmorgen-Hochleistungsantriebe über alle Achsen ihrer Maschinen hinweg einfacher und kostengünstiger zu integrieren, mit einfacher Konnektivität zu ihren bestehenden SPS-Umgebungen. Das neue Kollmorgen Essentials Antriebssystem ist ein echter Wendepunkt für unser Unternehmen und die wichtigen Branchen, die wir bedienen."

Wissenswertes über Kollmorgen

Kollmorgen, eine Marke von Regal Rexnord™, verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Antriebstechnik, die sich in den leistungsstärksten und zuverlässigsten Motoren, Antrieben, FTS-Steuerungslösungen und Automatisierungssteuerungsplattformen der Branche bewährt hat. Wir liefern bahnbrechende Lösungen, die außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit vereinen und Maschinenbauern einen unbestreitbaren Marktvorteil verschaffen.

Kontaktieren Sie uns

1G Motion System

Entdecken Sie Antriebstechnik, die wie gemacht ist für Ihre Maschine. Das Kollmorgen 1G Motion System bietet eine breite Palette an Optionen und Funktionen und überzeugt durch seine hohe Zuverlässigkeit.
Erfahren Sie Mehr

Kollmorgen Essentials Motion Systems

Leistungsoptimiert. Wertorientiert. Zuverlässig. Das Kollmorgen Essentials™ Motion System ist nach Anschluss sofort einsatzbereit.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Industriedruckmaschine – ein Anwendungsbeispiel für Kollmorgen Essentials-Servomotoren als Umrüstung von Schrittmotoren

Wann sollte man von einem Schrittmotor auf einen Servomotor wechseln? >

Sie fragen sich, wann Sie von Schrittmotoren zu Servomotoren umstellen sollten? Erfahren Sie mehr über sechs Anzeichen, Schrittmotorengrenzen und darüber, wie kostengünstige Servomotoren die Modernisierung Ihrer Antriebstechnik vereinfachen.
Produktionsstätte mit mehrachsiger Bewegungssteuerung

Beherrschen der mehrachsigen Bewegungssteuerung in modernen Fertigungszellen >

Je größer Bewegungssysteme werden, desto schwieriger wird die Synchronisation. Erfahren Sie, wie moderne Fertigungszellen auch bei hohem Tempo Präzision, Stabilität und Durchsatz gewährleisten.
Kollmorgen Essentials™: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget

Kollmorgen Essentials: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget >

Entdecken Sie, wie Sie mit Kollmorgen Essentials hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit erreichen – jetzt noch schneller, einfacher und kostengünstiger. Die neue Kollmorgen Essentials Linie bietet komplette, vorgefertigte…
Das Einmaleins der Funktionalen Sicherheit

Das Einmaleins der Funktionalen Sicherheit: Was, Warum und Wie >

Selbst in Ländern, in denen keine Normen zur Funktionalen Sicherheit vorgeschrieben sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass unzählige Kunden normgerechte Geräte fordern werden. Ob zum Schutz der Angestellten, der Reputation des Unternehmens oder…
Kollmorgen macht's möglich: Führender Anbieter von automatischen Verpackungslösungen kann korrekt dimensionierte Kartons auf Knopfdruck liefern

Kollmorgen macht's möglich: Führender Anbieter von automatischen Verpackungslösungen kann korrekt dimensionierte Kartons auf Knopfdruck liefern >

Das Know-how von Kollmorgen rund um Antriebskomponenten für Verpackungsmaschinen hat Packsize geholfen, komplexe Herausforderungen zu meistern und bahnbrechende automatische Verpackungslösungen zu entwickeln.

Bandbreite, Verstärkung und Phasenreserve in Servosystemen: Was bedeutet Phasenreserve? >

Phasenreserve ist ein Wert im Frequenzbereich, den man aus dem Bode-Diagramm entnehmen kann und der den Wert der Phasenverschiebung über -180° an dem Punkt angibt, wo der Amplitudenngang den 0dB-Wert kreuzt.

Fünf Tipps für eine optimale Antriebsleistung in der Metallbearbeitung >

Laser-, Wasserstrahl- und Plasmaschneidemaschinen haben eines gemeinsam: Kunden wünschen sich ideale Leistung für die Zukunft. Der Antrieb macht den Unterschied. Mit der Umsetzung der folgenden fünf Tipps zum Antriebsdesign können Sie Ihre Maschine…

Exzentrizität, Flattern und wie ein Servosystem helfen kann >

Die Exzentrizität ist als das Maß definiert, um das eine Walze von der absolut kreisrunden Form abweicht. Im Idealfall sollte die Exzentrizität Null betragen; in der Realität ist dies jedoch nie der Fall. Im Grunde besitzt keine einzige Walze einen…