Salta al contenuto principale
press_release | Presentazione di Essentials ™ Motion System di Kollmorgen per un motion di precisione ad alte prestazioni e a prezzi accessibili per ogni asse industriale |
|
minute read

RADFORD, VA. - Kollmorgen, leader mondiale nelle soluzioni per il motion control e l'automazione, ha presentato oggi il sistema di controllo assi Kollmorgen Essentials™, una nuova gamma di soluzioni servo pensata per semplificare e rendere più accessibile il motion control ad alte prestazioni su qualsiasi asse di movimento. Questi sistemi preconfigurati consentono un dimensionamento e una selezione semplici, mentre i molteplici protocolli di comunicazione a bordo assicurano un'integrazione perfetta negli ambienti di controllo più comuni. Grazie all'impareggiabile facilità di installazione e messa in servizio, Kollmorgen Essentials garantisce prestazioni affidabili in tutte le principali applicazioni industriali, dall'automazione dell'imballaggio e del magazzino alla movimentazione dei materiali e alla formatura. Questo risultato si ottiene riducendo significativamente i tempi di progettazione e i costi complessivi del sistema.

Ciascun sistema di movimento Kollmorgen Essentials include un servo drive perfettamente abbinato, un motore con feedback assoluto multi-giro integrato e un unico cavo per alimentazione e trasmissione dati.

Gamma Kollmorgen Essentials

Un servoazionamento versatile e ottimizzato nelle funzioni

Il convertitore di frequenza Kollmorgen Essentials include diverse opzioni di protocollo, consentendo all'utente di scegliere tra i tipi di bus di campo: EtherCAT®, EtherNet/IP™ o PROFINET® al momento dell'installazione. Le funzionalità di sincronizzazione multiasse consentono ai progettisti di avere un controllo preciso dei sistemi multiasse tramite una scelta di EtherCAT, CIP Sync™ o PROFINET IRT. Questa flessibilità nei protocolli bus di campo consente a tutti i clienti di accedere al motion control ad alte prestazioni di Kollmorgen nei propri ambienti esistenti, senza i costi elevati solitamente associati. Inoltre, semplifica i processi di ordinazione e la gestione delle scorte per i costruttori di macchine che supportano diversi tipi di protocolli di comunicazione per una base di clienti globale. Le funzionalità di sicurezza funzionale sono garantite dallo STO integrato a doppio canale, SIL2/Cat 3 PLd.

Questi convertitori di frequenza compatti e ottimizzati per le funzioni sono facili da installare e configurare con la funzione Express Setup del software Kollmorgen WorkBench. L'impostazione, la configurazione e la messa a punto dei convertitori di frequenza sono state semplificate, anche per i tecnici con poca esperienza nel campo del controllo assi, grazie allo strumento di configurazione grafica semplificata che li supporta durante l'intero processo di messa in servizio. L’intera suite di strumenti WorkBench è inclusa per attività più avanzate di programmazione e ottimizzazione del motion.

Il servoazionamento Kollmorgen Essentials è disponibile per tensioni di alimentazione di 120-240 o 240-480 VCA e fornisce una potenza continua fino a 4.000 watt a 3, 6 o 12 ampere.

Un servomotore potente e preciso con feedback avanzato e integrato

I servomotori Kollmorgen Essentials sono classificati per 120, 240, 400 o 480 VCA e sono progettati per i requisiti di potenza più comuni, da 200 a 4.000 watt. Ogni avvolgimento fornisce una velocità nominale di 3.000 giri/min, con prestazioni di picco che raggiungono i 6.000 giri/min. In opzione è disponibile un freno integrato a 24 VDC. Il montaggio standard del settore riduce la necessità di scorte in eccesso e migliora la flessibilità sul campo. Con un semplice e innovativo kit chiavetta, gli utenti possono adattare la configurazione dell'albero a qualsiasi tipo di accoppiamento, pronto per qualsiasi applicazione.

Oltre a questa flessibilità e all'eccezionale densità di coppia, qualità e affidabilità che i clienti Kollmorgen si aspettano, ogni servomotore è dotato del nostro innovativo encoder assoluto multigiro SFD-M. L'SFD-M offre una risoluzione a giro singolo di 24 bit e una risoluzione a giro multiplo di 16 bit. Grazie alla tecnologia di recupero energetico, non è necessario effettuare la manutenzione della batteria né preoccuparsi di guasti: il sistema conserva le informazioni di posizionamento assoluto anche in caso di spegnimento o interruzione di corrente.

Con il dispositivo SFD-M integrato che fornisce un feedback assoluto multigiro all'azionamento altamente reattivo, i clienti possono aspettarsi prestazioni di posizionamento paragonabili al feedback di Hiperface® o EnDat®. Questo dispositivo ad alte prestazioni è incluso senza costi aggiuntivi rispetto a un motore equivalente con feedback resolver.

Tecnologia a cavo singolo e accessori opzionali

Kollmorgen è stata pioniera nello sviluppo della tecnologia a cavo singolo che combina alimentazione e dati, un'innovazione che viene offerta come caratteristica standard con il sistema di motion Kollmorgen Essentials. Questa tecnologia consente un'installazione più rapida: un solo cavo da posare e un solo collegamento al convertitore di frequenza e al motore. Inoltre, aumenta l'affidabilità grazie alla forte immunità ai disturbi elettromagnetici e alla riduzione degli errori di connettività. Il sistema di movimento Kollmorgen Essentials offre cavi combinati di alimentazione/dati di varie lunghezze in magazzino, con lunghezze fino a 25 m.

Il sistema è disponibile anche con l'opzione di resistenze di rigenerazione, filtri di linea e connettori di ricambio lato drive. Il sistema di controllo assi Kollmorgen Essentials supporta la condivisione del bus CC, che bilancia l'energia tra gli azionamenti collegati, contribuendo al risparmio energetico e a una tensione del circuito intermedio più costante per una migliore prestazione di controllo.

Prestazioni, caratteristiche e valore essenziali, in un unico sistema completo

"Kollmorgen è sempre stato il leader del motion control per densità di coppia, reattività e controllo in sistemi compatti che offrono la flessibilità e le caratteristiche necessarie per soddisfare praticamente qualsiasi applicazione", ha dichiarato Chris Cooper, Global Director, Product Management. "Siamo lieti di offrire tutti questi vantaggi in sistemi completi e ottimizzati che consentono ai progettisti di integrare in modo più semplice e conveniente il controllo assi ad alte prestazioni di Kollmorgen su tutti gli assi delle loro macchine, con una facile connettività agli ambienti PLC esistenti. Il nuovo sistema di motion Kollmorgen Essentials è davvero una svolta per la nostra attività e per i settori essenziali che serviamo"

Informazioni su Kollmorgen

Kollmorgen, un marchio Regal Rexnord™, vanta oltre 100 anni di esperienza nel settore del movimento, comprovata dai motori, dagli azionamenti, dalle soluzioni di controllo AGV e dalle piattaforme di controllo dell'automazione più performanti e affidabili del settore. Forniamo soluzioni innovative che combinano prestazioni, affidabilità e facilità di utilizzo eccezionali, garantendo ai costruttori di macchine un vantaggio sul mercato.

Contattaci

1G Motion System

Scopri il motion creato apposta per la tua macchina. 1G Motion System di Kollmorgen offre una gamma completa di opzioni e funzionalità per progettare senza compromessi.
Scopri di più

Essentials Motion System di Kollmorgen

Prestazioni combinate. Forte valore competitivo. Affidabilità garantita. Essentials™ Motion Systems di Kollmorgen è pronto per essere collegato, alimentato e messo subito in funzione.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Macchina da stampa industriale: come sostituire i motori passo-passo con i servomotori Kollmorgen Essentials

Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? >

Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo-passo e come i servomotori a costi accessibili possono…
stabilimento produttivo con controllo del motion multiasse

Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione >

Quando i sistemi di motion aumentano di scala, mantenere la sincronizzazione diventa sempre più difficile. Scopri come le moderne celle di produzione mantengono precisione, stabilità e produttività anche a velocità più elevate.
Kollmorgen Essentials™: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget

Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >

Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…
Sicurezza funzionale I: il Cosa, il Perché e il Come

Sicurezza funzionale I: il Cosa, il Perché e il Come >

Anche per le aziende situate in paesi che non richiedono standard di sicurezza funzionale, è probabile che un certo numero dei loro clienti chieda apparecchiature conformi. Dalla tutela dei dipendenti e dell’immagine aziendale al miglioramento della…
Kollmorgen aiuta un fornitore di soluzioni nel settore del packaging automation a soddisfare la domanda di imballaggi personalizzati su richiesta.

Kollmorgen aiuta un fornitore di soluzioni nel settore del packaging automation a soddisfare la domanda di imballaggi personalizzati su richiesta. >

L'esperienza di Kollmorgen nei componenti di controllo del motion per i macchinari di confezionamento ha aiutato Packsize ad affrontare sfide impegnative per creare soluzioni innovative di packaging automation.

Larghezza di banda, guadagno e margine di fase nei servosistemi: che cos'è il margine di fase? >

Il margine di fase è una misura nell'ambito della frequenza, presa da un diagramma di Bode, che calcola la quantità di ritardo di fase al di sopra di -180 gradi nel punto sul grafico dell'ampiezza che attraversa 0 dB (guadagno incrociato sulla…
Cinque consigli di motion per prestazioni ottimali di taglio del metallo ad alta definizione

Cinque consigli di motion per prestazioni ottimali di taglio del metallo ad alta definizione >

Le macchine di taglio a getto d'acqua, laser e plasma hanno tutte una cosa in comune: i clienti cercano prestazioni di nuova generazione. Quando i produttori acquistano una macchina nuova o aggiornata, si concentrano sulle capacità che consentiranno…

Eccentricità, oscillazione e in che modo può essere utile un servosistema >

Per definizione, l'eccentricità è la misura di quanto un rullo si discosta dalla circolarità perfetta. In teoria, l'eccentricità dovrebbe essere pari a zero, ma in realtà non lo è mai. In pratica, nessun rullo è perfettamente circolare, perché viene…