Ana içeriğe atla
press_release | Her endüstriyel eksen için yüksek performanslı, uygun fiyatlı ve hassas hareket için Kollmorgen Essentials™ sistemi ile tanışın |
|
minute read

RADFORD, VA. — Hareket kontrolü ve otomasyon çözümlerinde küresel bir lider olan Kollmorgen, bugün neredeyse her hareket ekseni için yüksek performanslı hareket kontrolünü daha kolay ve daha uygun fiyatlı hâle getiren yeni bir servo hareket çözümleri serisi olan Kollmorgen Essentials™ hareket sistemini tanıttı. Bu özenle önceden yapılandırılmış sistemler basit boyutlandırma ve seçime olanak sağlarken, çoklu yerleşik iletişim protokolleriyle en yaygın kontrolör ortamlarına sorunsuz bir entegrasyon sağlar. Eşsiz kurulum ve devreye alma kolaylığı ile Kollmorgen Essentials, paketleme ve depo otomasyonundan malzeme taşıma ve şekillendirmeye kadar önemli endüstriyel uygulamalarda güvenilir bir performans sağlar. Bu durum, mühendislik süresini ve genel sistem maliyetlerini önemli ölçüde azaltırken elde edilir.

Her Kollmorgen Essentials hareket sistemi, optimum şekilde eşleştirilmiş bir servo sürücü, entegre mutlak çok turlu geri beslemeye sahip bir servo motor ve birleşik bir güç / veri kablosunu içerir.

Kollmorgen Essentials Ailesi

Çok yönlü, özellikleri optimize edilmiş bir servo sürücü

Kollmorgen Essentials sürücüsü, kullanıcının kurrulum sırasında fieldbus türleri arasında seçim yapmasına olanak tanıyan çoklu protokol seçenekleri içerir: EtherCAT®, EtherNet/IP™ veya PROFINET®. Çok eksenli senkronizasyon özellikleri, tasarımcıların CIP Sync™, PROFINET IRT veya EtherCAT seçenekleri aracılığıyla çok eksenli sistemlerin hassas kontrolüne sahip olmalarını sağlar. Bu fieldbus esnekliği, tüm müşterilerin mevcut ortamlarında Kollmorgen'in yüksek performanslı hareketine, genel olarak düşünülen yüksek sistem maliyeti olmadan erişmelerini sağlar. Ayrıca, küresel bir müşteri altyapısı olan ve onlar için farklı iletişim protokollerini destekleyen makine üreticileri için sipariş süreçlerini ve envanter yönetimini basitleştirir. Fonksiyonel güvenlik özellikleri entegre çift kanallı STO, SIL2/Cat 3 PLd ile sağlanır.

Bu kompakt, özellikleri optimize edilmiş sürücülerin Kollmorgen WorkBench yazılımındaki Express Setup özelliği ile kurulumu ve devreye alınması kolaydır. Sürücü kurulumu, yapılandırması ve ince ayarı, çok az hareket deneyimi olan mühendisler için bile, onları tüm devreye alma süreci boyunca destekleyen basitleştirilmiş grafik konfigürasyon aracıyla oldukça kolaylaştırılmıştır. Daha uzman hareket programlama ve ayarlama görevleri için WorkBench araçlarının tüm gelişmiş özellikleri de dâhil edilmiştir.

Kollmorgen Essentials servo sürücü 120-240 veya 240-480 VAC besleme gerilimleri için mevcuttur ve 3, 6 veya 12 amperde 4.000 watt'a kadar sürekli güç sağlar.

Gelişmiş, entegre geri beslemeye sahip güçlü, hassas servo motor

Kollmorgen Essentials servo motorlar 120, 240, 400 veya 480 VAC olarak beslenebilir ve 200 ila 4.000 watt arasındaki en yaygın güç gereksinimleri için tasarlanmıştır. En yüksek performans için her bir sargı tipi 3.000 rpm nominal hız sağlar ve 6000 rpm'ye kadar ulaşır. Entegre bir 24 VDC fren opsiyonel olarak mevcuttur. Endüstri standardı montaj, fazla envanter ihtiyacını azaltır ve saha esnekliğini artırır. Basit, yenilikçi bir şaft kama kiti ile kullanıcılar şaft konfigürasyonunu her türlü kaplin tipine uyarlayabilirler - her türlü uygulama için raftan, kullanıma hazır.

Bu esnekliğe ve Kollmorgen müşterilerinin beklediği olağanüstü tork yoğunluğu, kalite ve güvenilirliğe ek olarak, her servo motor yenilikçi SFD-M çok turlu mutlak enkoderimize sahiptir. SFD-M, 24 bitlik tek turlu çözünürlük ve 16 bitlik çok turlu çözünürlük sağlar. Pil ihtiyacını veya arızası riskini ortadan kaldırmak için güç toplama teknolojisini kullanan bu sistem, sistem kapatıldığında veya elektrik kesintisi sırasında bile mutlak konumlandırma bilgilerini korur.

Son derece hızlı tepki veren sürücüye çok turlu mutlak geri bildirim sağlayan entegre SFD-M cihazı ile müşteriler, Hiperface® veya EnDat® geri bildirimi ile karşılaştırılabilir konumlandırma performansı bekleyebilirler. Bu yüksek performanslı cihaz, resolver geri beslemeli eşdeğer bir motora göre sıfır ek maliyetle dahil edilmiştir.

Tek kablo teknolojisi ve isteğe bağlı aksesuarlar

Kollmorgen, Essentials hareket sistemi ile standart bir özellik olarak sunulan güç ve veriyi birleştiren tek kablo teknolojisinin geliştirilmesine öncülük etmiştir. Bu teknoloji daha hızlı kurulum sağlar; tek bir kablo ve tek bir bağlantı sürücü ile motor arasında. Ayrıca elektromanyetik gürültüye karşı oldukça dayanıklı olması ve daha az bağlantı hataları ile güvenilirliği artırır. Kollmorgen Essentials hareket sistemi, stoktan 25 m'ye kadar çeşitli uzunluklarda birleşik güç / veri kabloları sunar.

Sistem ayrıca opsiyonel olarak frenleme dirençleri, hat filtreleri ve yedek sürücü konnektörleri ile birlikte temin edilebilir. Kollmorgen Essentials hareket sistemi, bağlı sürücüler arasında enerjiyi dengeleyerek enerji tasarrufuna ve daha iyi kontrol performansı için daha sabit bir DC bağlantı voltajına katkıda bulunan DC veri yolu paylaşımını destekler.

Tek bir komple sistemde temel performans, özellikler ve değer

Küresel Ürün Direktörü Chris Cooper, "Kollmorgen, hemen hemen her uygulamaya uyacak esneklikte özellikler sunan kompakt sistemlerde tork yoğunluğu, yanıt verme ve kontrol açısından her zaman hareket lideri olmuştur" dedi. "Artık tüm bu avantajları, tasarım mühendislerinin Kollmorgen yüksek performanslı hareketi makinelerinin tüm eksenlerine daha kolay ve uygun maliyetli bir şekilde entegre etmelerine olanak tanıyan eksiksiz, optimize edilmiş sistemlerde sunmaktan ve mevcut PLC ortamlarına kolay bağlantı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Yeni Kollmorgen Essentials hareket sistemi, işimiz ve hizmet verdiğimiz temel sektörler için gerçekten oyunun kurallarını değiştirecek."

Kollmorgen Hakkında

Bir Regal Rexnord™ markası olan Kollmorgen, sektörün en yüksek performanslı, en güvenilir motorlarında, sürücülerinde, AGV kontrol çözümlerinde ve otomasyon kontrol platformlarında kanıtlanmış 100 yılı aşkın hareket deneyimine sahiptir. Makine üreticilerine sıra dışı performans, güvenilirlik ve kulanım kolaylığını bir araya getiren üstün çözümler sunarak, kesin bir pazar avantajı sunuyoruz.

İletişim

1G Hareket Sistemi

Makineniz için tasarlanmış hareketi keşfedin. Kollmorgen 1G Hareket Sistemi, taviz vermeden tasarlamanız için çok çeşitli seçenekler ve özelliklerle birlikte güven sunar.
Daha fazlası için

Kollmorgen Essentials Hareket Sistemleri

Performansa uygun. Değer Odaklı. Güven dâhil. Kollmorgen Essentials™ Hareket Sistemleri, fişe takıp çalıştırmaya ve performans göstermeye hazırdır.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Çok eksenli hareket kontrolüne sahip üretim tesisi

Modern Üretim Hücrelerinde Çok Eksenli Hareket Kontrolünde Uzmanlaşma >

Hareket sistemlerinin ölçeği arttığında senkronizasyon zorlaşır. Modern üretim hücrelerinin yüksek hızlarda hassasiyeti, istikrarı ve verimi nasıl koruduğunu öğrenin.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
İşlevsel Güvenlik 101: Ne, Neden ve Nasıl

İşlevsel Güvenlik 101: Ne, Neden ve Nasıl >

İşlevsel güvenlik standartlarını zorunlu kılmayan ülkelerdeki şirketler için bile, çok sayıda müşterinin bu standartlara uygun ekipman talep etmesi muhtemeldir. Çalışanları ve itibarı korumaktan üretkenliği ve kârlılığı artırmaya kadar, kuruluşları…
Kollmorgen, paketleme otomasyonu çözümleri sağlayıcısının talep üzerine "doğru boyutlu" paketleme ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor

Kollmorgen, paketleme otomasyonu çözümleri sağlayıcısının talep üzerine "doğru boyutlu" paketleme ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor >

Kollmorgen'ın paketleme makinelerine yönelik hareket kontrol bileşenleri konusundaki uzmanlığı, Packsize'ın yenilikçi paketleme otomasyon çözümleri yaratırken karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı oldu.

Servo Sistemlerinde Bant Genişliği, Kazanım ve Faz Payı: Faz Payı Nedir? >

Faz marjı, frekans alanıyla ilgili olarak 0 dB değerini geçen genlik diyagramındaki noktada -180 derece üzerinde faz marjı miktarını hesaplayan Bode diyagramından alınan bir ölçümdür (kazanç geçiş frekansı).
Optimum Metal Kesme Performansı için Beş İpucu

Optimum Metal Kesme Performansı için Beş İpucu >

Plazma, lazer ve su jeti plazma kesim makinelerinin tümünde ortak olan tek şey vardır: Müşteriler yeni nesil performans ararlar. Üreticiler yeni ya da yükseltilmiş bir makine satın aldığında, daha yüksek kaliteli ürünleri daha hızlı, daha güvenilir…

Eksantrikliğin makine performansını nasıl etkileyebildiğini anlamaya çalışalım >

Eksantriklik tanım olarak bir rulonun mükemmel bir daireden ne kadar saptığının bir ölçüsüdür. İdeal olarak, eksantriklik sıfır olmalı, gerçekte ise hiçbir zaman sıfır olmaz. Pratikte ise, hiçbir rulo tam daire değildir, çünkü bu malzeme bazı…