Skip to main content
Anwenderberichte | 2 Minuten Lesezeit

Cosmopack Anwendung

Da die Produktionslinien für Lebensmittel und Getränke immer schneller und vielfältiger werden, wird auch die Umverpackung immer komplexer. Die Geschwindigkeit steigt. Der Raum wird kleiner. Die Reinigung wird entscheidend. Cosmopack baut Maschinen für die Realität von heute. 

Mit mehr als 5.000 weltweit installierten Etikettier-, Förder- und Verpackungssystemen verfügt das Unternehmen über umfassende Erfahrung in Produktionslinien auf der ganzen  Welt. Seit Jahren setzt das Unternehmen für jedes Verpackungsformat auf Spezialmaschinen, von Karton und Folie bis hin zu flachen oder gestanzten Einlagen. Dieses Modell funktionierte zwar, schränkte jedoch die Flexibilität ein und machte die Produktionslinien komplexer. Cosmopack hat sich zum Ziel gesetzt, dies zu ändern und sich als Hersteller von maßgeschneiderten flexiblen Verpackungen zu etablieren.

„Wir sind äußerst zufrieden mit der Zusammenarbeit und dem Produktangebot von Kollmorgen, das sich durch Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und konstante Leistung ausgezeichnet hat. Wir werden das Portfolio von Kollmorgen bei zukünftigen Projekten auf jeden Fall in Betracht ziehen.“

—Eng. Simone Colombarini, CEO

CosmoPack

Aufgabe

Das Ziel war einfach, aber ehrgeizig. Eine einheitliche Architektur, die verschiedene Materialien und Formate verarbeiten kann und gleichzeitig die Integration in automatisierte Verpackungslinien vereinfacht. Diese universelle COMBI-Plattform würde ältere Einzweckmodelle ersetzen, um ein breiteres Spektrum an Kunden und Produkten bedienen zu können. 

Die Maschinen mussten in Produktionslinien für verpackte Lebensmittel und Getränke integriert werden, darunter Anwendungen wie Pflanzenöle, Käseplatten oder in Öl eingelegte Konserven. Diese Umgebungen erfordern saubere Maschinenkanten, eine vereinfachte Verkabelung und einen einfachen Zugang für die Reinigung. Optionale Module ermöglichten zudem die flexible Konfiguration der Maschinen für verschiedene Produktionslinien sowie eine spätere Erweiterung ohne größere Umbauten. Schließlich musste der Schaltschrank verkleinert werden, obwohl nun mehr Achsen und Funktionen untergebracht werden mussten. 

Der Zeitplan stellte eine weitere Herausforderung dar. Cosmopack benötigte eine Antriebsarchitektur, die sich schnell in Betrieb nehmen, zuverlässig integrieren und in verschiedenen Maschinenkonfigurationen wiederverwenden ließ, um die straffen Zeitpläne der Produktionslinien einzuhalten.

Lösung

Die Lösung war eine dezentrale Antriebsarchitektur, die auf den AKD-N-Servoantrieben und der AKD-C-Stromversorgung von Kollmorgen basierte. Indem die Steuerungseinheiten näher an den Motoren der Maschine angebracht und lediglich die Stromversorgung zentralisiert wurde, konnten die Schrankgröße reduziert und die Kabellängen verkürzt werden. Dadurch wurde eine übersichtlichere und besser strukturierte Verkabelung entlang der Maschinen sowie eine reduzierte Anzahl an Bauteilen im Schaltschrank erreicht.

Die Dezentralisierung vereinfachte zudem die Installation und beschleunigte die Inbetriebnahme, da ein Großteil der Antriebskonfiguration direkt an der Maschine und nicht über eine komplexe Schaltschrankverkabelung erfolgte, was Zeit und Kosten einsparte. Die Integration der automatisierten Verpackungslinie verlief schneller und war besser planbar. 

Kollmorgen unterstützte Cosmopack mit Produktschulungen, der Achskonfiguration in CODESYS und der Einrichtung der EtherCAT-Kommunikation. Dank der ingenieurgetriebenen Unterstützung konnte die erste Maschine schneller in die Produktion gehen als bei früheren Projekten.

Ergebnisse

Die Vorteile der dezentralen Antriebsarchitektur von Kollmorgen haben sich bereits nach der ersten COMBI-Installation bewährt. Neben den kompakteren Schränken, den klareren Maschinenkonturen und den schnelleren Anlaufzeiten verkürzte sich auch die Inbetriebnahmezeit erheblich.

Im Betrieb können die Maschinen je nach Format bis zu 30 Achsen koordinieren und bis zu 80 Zyklen pro Minute und Bahn erreichen. Selbst zu Spitzenzeiten, wenn die Maschinen im Dreischichtbetrieb laufen, gewährleistet das System eine hohe Leistung sowie einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb – es werden mehr als 500.000 Pakete ohne ungeplante Ausfallzeiten verarbeitet. 

Die eigentliche Leistung liegt in der Flexibilität und Einheitlichkeit bei allen Verpackungsarten, von Flaschen und Gläsern bis hin zu Schalen und Spezialbehältern. Das flexible Verpackungssystem bewährt sich zuverlässig bei den in Lebensmittel- und Getränkeproduktionslinien häufig vorkommenden schwierigen Formen und ist dabei leicht zu reinigen und zu warten. 

Aufbauend auf diesem Erfolg setzt Cosmopack dieselbe dezentrale Antriebsarchitektur sowohl für eine bestehende Mischmaschine als auch für zukünftige Projektentwürfe ein. Vor allem aber verfügt Cosmopack über eine verlässliche Antriebsplattform und einen zuverlässigen Partner.

CosmoPack – Anwendung und Statistiken

Download PDF

Langlebige Antriebssysteme mit einfacher Reinigung für die Lebensmittelverarbeitungs und -verpackungsindustrie

Wie können Fragen der Verbrauchersicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit der Bereitstellung von leistungsstarken und kostengünstigen Maschinen vereinbart werden? Erfahren Sie mehr über die Konstruktion von einfach reinigbaren und langlebigen Geräten, die die Produktivität bei der Lebensmittelverarbeitung und -verpackung erhöhen. Common practices such as shielding or bagging motors to prevent damage are extremely time-consuming. Direct washdown of equipment that is not properly designed to prevent water ingress can lead to premature failure. Irregular and rough surfaces can harbor pathogens that are difficult to remove. Eliminate all these issues by employing these best practices for the design of a more hygienic and productive machine.
Erfahren Sie Mehr

Kollmorgens Direktantriebstechnologie erhöht die Genauigkeit und Produktivität von Beschichtungsanlagen in der Batteriezellenproduktion

Da Elektrofahrzeuge eine sauberere und nachhaltigere Mobilität versprechen, steigt der Bedarf an zuverlässigen Lithium-Ionen-Batterien rapide an. Batteriehersteller suchen nach innovativen Möglichkeiten, um die Qualität und Geschwindigkeit der Produktion zu maximieren.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Produktionsstätte mit mehrachsiger Bewegungssteuerung

Beherrschen der mehrachsigen Bewegungssteuerung in modernen Fertigungszellen >

Je größer Bewegungssysteme werden, desto schwieriger wird die Synchronisation. Erfahren Sie, wie moderne Fertigungszellen auch bei hohem Tempo Präzision, Stabilität und Durchsatz gewährleisten.
Kollmorgen Automation Suite Brochure

Kollmorgen Automation Suite Broschuere >

Erstklassige Programmierlösung für Hochleistungs-Antriebs- und Steuerungstechnik
Kollmorgen macht's möglich: Führender Anbieter von automatischen Verpackungslösungen kann korrekt dimensionierte Kartons auf Knopfdruck liefern

Kollmorgen macht's möglich: Führender Anbieter von automatischen Verpackungslösungen kann korrekt dimensionierte Kartons auf Knopfdruck liefern >

Das Know-how von Kollmorgen rund um Antriebskomponenten für Verpackungsmaschinen hat Packsize geholfen, komplexe Herausforderungen zu meistern und bahnbrechende automatische Verpackungslösungen zu entwickeln.

Langlebige Antriebssysteme mit einfacher Reinigung für die Lebensmittelverarbeitungs und -verpackungsindustrie >

Wie können Fragen der Verbrauchersicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit der Bereitstellung von leistungsstarken und kostengünstigen Maschinen vereinbart werden? Erfahren Sie mehr über die Konstruktion von einfach reinigbaren…

Fragen Sie die Experten: Antriebssteuerung im Bereich Lebensmittelverpackung  >

Wenden Sie sich bei Fragen zum Thema Antriebstechnik an Kollmorgen und lassen Sie sich von Experten beraten. Im Rahmen unserer Serie „Fragen Sie unsere Experten“ beantworten unsere Antriebsexperten die Fragen unserer Kunden und unterstützen sie mit…

Kollmorgen unterstützt Salvagnini beim Bau energieeffizienter Maschinen für die Blechbearbeitung >

Innovation, Kompetenz und Service. Diese drei Versprechen haben die Salvagnini-Gruppe in den 60 Jahren seit ihrer Gründung zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Blechbearbeitungsmaschinen gemacht. Salvagnini ist der weltweit…
Kollmorgens Direktantriebstechnologie erhöht die Genauigkeit und Produktivität von Beschichtungsanlagen in der Batteriezellenproduktion

Kollmorgens Direktantriebstechnologie erhöht die Genauigkeit und Produktivität von Beschichtungsanlagen in der Batteriezellenproduktion >

Da Elektrofahrzeuge eine sauberere und nachhaltigere Mobilität versprechen, steigt der Bedarf an zuverlässigen Lithium-Ionen-Batterien rapide an. Batteriehersteller suchen nach innovativen Möglichkeiten, um die Qualität und Geschwindigkeit der…
Kollmorgen Automation Suite bringt Tempo in die Metallverarbeitung

Rohre vom Stück geschnitten >

Ohne Späne und extrem gratarm blitzschnell auf Länge: Kollmorgen Automation Suite bringt Tempo in die Metallverarbeitung
Backsteine, die sich sehen lassen können

Backsteine, die sich sehen lassen können >

Anwenderbericht: Motion Control von KOLLMORGEN macht schnelle und präzise Schnitte vom Tonstrang