Skip to main content
blog | Sicherheitsvision für Fahrerlose Transportsysteme (FTS): Null Unfälle |
|
2 Minuten Lesezeit

Automatisierung bedeutet nicht nur Effizienz. Es geht dabei auch um Sicherheit. Wenn Güter in Produktionsstätten und Lagern kontrolliert bewegt werden, entstehen in der Folge wesentlich weniger Verletzungen und weniger Schäden an Waren, Paletten und Regalen. Null Unfälle ist eine erreichbare Vision.

Umsichtiges Fahren

Fahrerlose Fahrzeuge, wie mobile Roboter, Transportwagen und selbstfahrende Gabelstapler, fahren vorsichtig und passen ihre Geschwindigkeit der Situation an. Taucht ein Hindernis auf, wie z. B. ein Handhubwagen, reagieren Sicherheitssensoren am Fahrzeug in 60 Millisekunden (Fahrzeug basierend auf dem Kollmorgen-Automatisierungskit). Die durchschnittliche menschliche Reaktionszeit beträgt 215 Millisekunden (testen Sie Ihre „lahme“ Reaktionszeit bei Human Benchbark – Sie werden erstaunt sein).

Automatisch gesteuerte Fahrzeuge bieten Fabrikleitern die Möglichkeit, Menschenleben im täglichen Betrieb zu schützen, die Qualität zu verbessern, die Produktion zu beschleunigen und Abfälle zu reduzieren. Aber wo ist der Haken? Können sich nur große, finanzstarke Unternehmen fahrerlose Transportsysteme leisten? Auf keinen Fall. Viele Menschen sind von der überschaubaren Anfangsinvestition und der kurzen Amortisationszeit überrascht.

Positive Spirale

In der Regel beträgt die Amortisationszeit für fahrerlose Transportsysteme 1-2 Jahre. Betriebsleiter können sich nicht nur auf viele Jahre mit mehr Gewinn freuen; sie wissen auch, dass ihre Investition die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter besser macht. Wenn Sie wissen, dass Sie weniger gefährlichen Situationen ausgesetzt sind, sind Sie tendenziell Ihrem Arbeitgeber gegenüber aufgeschlossener, investieren mehr Mühe in Ihre Arbeit und sind eher bereit, länger im Unternehmen zu bleiben.

Bei fahrerlosen Fahrzeugen gehen Effizienz und Sicherheit Hand in Hand. Kurzfristig erzielen Sie viele Vorteile – sowohl für Ihre Mitarbeiter als auch für Ihren Gewinn – und langfristig können Sie die ultimative Vision anstreben: Null Unfälle.

Kontaktieren Sie uns

NDC Layout Assistent

Der NDC Layout Assistant ist eine benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie sofortiges Feedback zu Ihrem Layout-Entwurf erhalten, noch bevor Sie eine Simulation im NDC8-System durchführen.
Erfahren Sie Mehr

NDC Flex

NDC Flex ist ein bahnbrechendes System, das die Effizienz fahrerloser Transportfahrzeuge (FTF) mit der Anpassungsfähigkeit autonomer mobiler Roboter (AMR) verbindet. Dieser hybride Ansatz maximiert die Produktivität am Standort und reduziert die mit möglichen Störungen verbundenen Risiken.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer >

Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.
DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein

DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein >

DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit…
Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla

Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla >

Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen…

Stapeln von 3-Tonnen-Paletten mit Soft-Bags: Für FTS von Heli mit der Technologie von Kollmorgen keine Herausforderung >

Jedes Projekt ist anders. Daher ist es wichtig, eine modulare Lösung anbieten zu können, die an die Anforderungen der Kunden angepasst werden kann. Erfahren Sie, wie Heli spezialisierte FTS mit einem großen Aktionsradius entwickelt und mit der…

5G-fähige FTF und AMR: ein Meilenstein für die Intralogistik >

In Fabriken und Lagern kommen intelligente Systeme zum Einsatz, die als fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und autonome mobile Roboter (AMR) bezeichnet werden. Sie verändern die Materialwirtschaft, indem sie selbstständig Aufgaben erledigen und…

Hangcha Intelligent ermöglicht intelligente Keramikproduktion: Transformation der New Pearl Group durch fortschrittliche Fertigung >

In der sich ständig weiterentwickelnden Fertigungsindustrie ist Innovation die Grundlage für Fortschritt. Die New Pearl Group ist ein Pionier in der Keramikbranche und hat durch die Einführung intelligenter Produktionstechniken einen großen Sprung…

Vertiefen Sie Ihre FTS-Kenntnisse mit dem umfassenden Schulungsangebot von Kollmorgen >

Da sich fahrerlose Transportsysteme (FTS) rasant weiterentwickeln, können sich Unternehmen durch kontinuierliche Weiterbildung und Kompetenzentwicklung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.
ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden

ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden >

Könnte Prompt-basierte KI wie ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot die FTF-Branche revolutionieren? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer bei Kollmorgen, hat sich die Vor- und Nachteile dieser Technologie angesehen – und…
Kollmorgen Innovation Day, Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik

Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik >

Bei Kollmorgen dreht sich alles um Innovation. Wir investieren ständig in Kooperationen und Forschungsprojekte, um Wissen und Know-how mit Partnern und Universitäten in aller Welt auszutauschen. Erfahren Sie von einem Experten auf dem Gebiet mehr…