Salta al contenuto principale
blog | La Safety Vision degli AGV (Automated Guided Vehicle): zero incidenti |
|
2 minuti di lettura

L'automazione non è solo questione di efficienza, significa anche sicurezza. Uno spostamento controllato all'interno degli impianti produttivi e dei magazzini contribuisce in modo significativo a ridurre gli infortuni e i danni a merci, pallet e scaffali. La visione “zero incidenti” è a portata di mano.

Spostamenti attenti

I veicoli a guida automatica, come robot mobili, carrelli e carrelli elevatori autoguidati, si muovono con cautela e modificano la velocità in base alla situazione. In presenza di un ostacolo, come l'avvicinarsi di un carrello elevatore con operatore, i sensori di sicurezza del veicolo rispondono entro 60 millisecondi (veicolo provvisto di kit di automazione Kollmorgen). Il tempo medio di reazione umana è 215 millisecondi (mettete alla prova il vostro tempo di reazione alla pagina Human Benchmark e sarete sorpresi nel constatare quanto sia “lento”).

I veicoli a guida automatica offrono alle aziende l'opportunità di salvare vite umane durante le operazioni giornaliere, migliorando la qualità, accelerando la produzione e riducendo gli sprechi. Dove sta l'inghippo? I veicoli a guida automatica sono solo per le grandi aziende con budget importanti? Niente affatto. Per molti è una sorpresa sapere quanto sia minimo l'investimento iniziale e quanto siano brevi i tempi di ritorno dell’investimento.

Circolo virtuoso

Normalmente, il periodo di recupero degli investimenti in un impianto con veicoli a guida automatica è di 1-2 anni. I direttori di stabilimento possono così attendersi tanti anni di profitti, con la sicurezza di sapere che il proprio investimento creerà anche un luogo di lavoro migliore per tutti i lavoratori. Infatti, sapendo di essere esposti a situazioni meno pericolose, si tende ad assumere un atteggiamento più positivo verso il proprio datore di lavoro, a impegnarsi maggiormente nella propria attività e a rimanere più a lungo in azienda.

Con i veicoli a guida automatica, efficienza e sicurezza vanno a braccetto. I vantaggi nel breve periodo sono evidenti, sia per le persone che per le finanze aziendali, e nel lungo termine si può mirare alla visione finale: zero incidenti.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.