Pular para o conteúdo principal

Braços robóticos cirúrgicos em sala de cirurgia.

Quando os cirurgiões realizam cirurgias delicadas e que, geralmente, salvam vidas com a ajuda de um robô cirúrgico, eles esperam liberdade total para manusear instrumentos essenciais em vários ângulos, em incisões muito estreitas e sem restrições.

Para atender a essas expectativas, é necessário projetar juntas de braços robóticos que são axialmente compactas e posicionadas de forma independente e próximas uma das outras. Mas como realizar isso ao mesmo tempo que é necessário entregar o torque, a velocidade e a precisão necessários? Leia este white paper para saber quais são as principais considerações relacionadas ao projeto, incluindo a seleção de redutores e servomotores e como abordar o desafio na questão do tamanho das juntas robóticas.

Preencha este breve formulário

para ver este Informe Técnico

OU...

Faça login/cadastre-se

para obter acesso ao conteúdo da Kollmorgen

Declaração de privacidade. Ao enviar os seus dados de contato, você concorda que os dados pessoais ou de comportamento de usuário podem ser armazenados e processados eletronicamente. Caso não deseje mais receber a newsletter eletrônica, você pode cancelar a assinatura em qualquer momento.

CAPTCHA

Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos

Descubra como um sistema de movimento pronto para usar impulsionou o robô de resolução de cubos mais rápido. Velocidade, precisão e movimento multieixo sincronizado explicados.

Learn More

Segurança funcional 101: o que? por que? e como?

Mesmo para empresas com sede nos países em que não haja exigência de normas de segurança funcional, é provável que vários de seus clientes exijam equipamentos que estejam em conformidade. Desde proteger funcionários e reputações até melhorar a produtividade e os resultados financeiros, uma série de motivações levam as organizações a exigir equipamentos funcionalmente seguros.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

instalações de fabricação com controle de movimento multieixo

Como dominar o controle de movimento multieixo em células de produção modernas >

Quando os sistemas de movimento escalam, a sincronização se torna mais difícil. Saiba como as células de produção modernas mantêm a precisão, a estabilidade e a produtividade em alta velocidade.
Aplicação do braço robótico

Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica >

A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.
Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos

Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >

A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.
Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos

Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos  >

Descubra como um sistema de movimento pronto para usar impulsionou o robô de resolução de cubos mais rápido. Velocidade, precisão e movimento multieixo sincronizado explicados.
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Dominando o movimento: um panorama completo dos pacotes modernos de robótica cirúrgica

Dominando o movimento: um panorama completo dos pacotes modernos de robótica cirúrgica >

Explore o futuro da robótica cirúrgica e aprimore seu entendimento sobre as possibilidades desse campo. Este webinar explora com detalhes os componentes de ponta que impulsionam a precisão e a eficiência nos robôs cirúrgicos avançados da atualidade.
Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível

Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível >

Em dispositivos médicos, sistemas de defesa e várias aplicações industriais, o sistema de movimento não pode falhar em hipótese alguma. Saiba como servomotores com dispositivos de feedback redundantes integrados simplificam o desafio da garantia da…
Segurança funcional 101 WP

Segurança funcional 101: o que? por que? e como?  >

Mesmo para empresas com sede nos países em que não haja exigência de normas de segurança funcional, é provável que vários de seus clientes exijam equipamentos que estejam em conformidade. Desde proteger funcionários e reputações até melhorar a…
Como incorporar motores sem carcaça a um projeto ambientalmente resiliente

Como incorporar motores sem carcaça a um projeto ambientalmente resiliente >

Lavagens diárias, submersão em alto mar, alta radiação, alto vácuo, atmosferas perigosas: quando um servomotor com carcaça não pode fornecer a proteção necessária com um formato compacto, considere incorporar um servomotor sem carcaça. Leia este…