Ana içeriğe atla

Ameliyathanede cerrahi robotik kollar.

Cerrahlar bir cerrahi robot yardımıyla hassas, genellikle hayat kurtaran cerrahi işlemler yaptığında gerekli olan aletleri çeşitli açılarda ve özellikle küçük kesilerde kısıtlama olmaksızın tam bir özgürlükle kullanmayı bekler.

Bu kritik beklentileri karşılamak, eksenel olarak kompakt ve hem bağımsız hem de birbirine yakın konumlandırılmış robotik kol eklemlerinin tasarlanması anlamına gelir. Bir yandan gerekli tork, hız ve hassasiyeti sunarken bir yandan gereksinimleri nasıl karşılarsınız? Dişli kutusu ve servo motor seçimi gibi önemli tasarım hususlarını ve robotik eklemlerde boyut zorluğunu nasıl aşacağınızı öğrenmek için bu makaleyi okuyun.

Bu kısa formu doldurarak

ve bu Ürün Bilgisini görüntüleyin

-VEYA-

Oturum Açın/Kaydolun

ve Kollmorgen içeriğine erişim sağlayın

Gizlilik Beyanı - Bize iletişim bilgilerinizi göndererek, kişisel verilerinizin/kullanıcı davranışınızın elektronik olarak saklanabileceğini ve işlenebileceğini kabul ediyorsunuz. E-posta almak istemiyorsanız, istediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

CAPTCHA

Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor

Hazır bir hareket sisteminin en hızlı yapboz küpü çözen robotu nasıl çalıştırdığını öğrenin. Hız, hassasiyet ve senkronize çok eksenli hareketin açıklaması.

Daha fazlası için

İşlevsel Güvenlik 101: Ne, Neden ve Nasıl

İşlevsel güvenlik standartlarını zorunlu kılmayan ülkelerdeki şirketler için bile, çok sayıda müşterinin bu standartlara uygun ekipman talep etmesi muhtemeldir. Çalışanları ve itibarı korumaktan üretkenliği ve kârlılığı artırmaya kadar, kuruluşları işlevsel açıdan güvenli ekipman talep etmeye yönlendiren çok sayıda motivasyon vardır.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Çok eksenli hareket kontrolüne sahip üretim tesisi

Modern Üretim Hücrelerinde Çok Eksenli Hareket Kontrolünde Uzmanlaşma >

Hareket sistemlerinin ölçeği arttığında senkronizasyon zorlaşır. Modern üretim hücrelerinin yüksek hızlarda hassasiyeti, istikrarı ve verimi nasıl koruduğunu öğrenin.
Robotik kol uygulaması

Yeni Nesil Robotik İnovasyonu İçin Gövdesiz BLDC Motor Entegrasyonu >

RobCo, robot eklemlerinde TBM2G gövdesiz tork motorlarını kullanarak modüler robotik platformunun ölçeğini artırdı ve böylece kompakt bir tasarımda yüksek tork ve hız sağladı.
Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme

Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme >

HEBI Robotics, Kollmorgen TBM2G gövdesiz servo motorlarıyla endüstriyel kontrol ve bakım uygulamaları için kompakt aktüatörlerin tork ve doğruluğunu artırıyor.
Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor

Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor  >

Hazır bir hareket sisteminin en hızlı yapboz küpü çözen robotu nasıl çalıştırdığını öğrenin. Hız, hassasiyet ve senkronize çok eksenli hareketin açıklaması.
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.
Harekette Ustalaşmak: Modern Cerrahi Robot Paketinde Kapsamlı Bir Tur

Harekette Ustalaşmak: Modern Cerrahi Robot Paketinde Kapsamlı Bir Tur >

Cerrahi robotiğin geleceğine adım atın ve nelerin mümkün olduğunu daha iyi keşfedin. Bu web semineri, günümüzün gelişmiş cerrahi robotlarında hassasiyet ve verimliliği artıran son teknoloji bileşenlerin ayrıntılı bir incelemesini sunmaktadır.
Yedek Servo Geri Bildirimi: Arıza Emniyetli Konumlandırma Bir Zorunluluk Olduğunda

Yedek Servo Geri Bildirimi: Arıza Emniyetli Konumlandırma Bir Zorunluluk Olduğunda >

Tıbbi cihazlarda, savunma sistemlerinde ve birçok endüstriyel uygulamada hareket sisteminin arızalanması bir seçenek değildir. Entegre, yedekli geri besleme cihazlarına sahip servo motorların toplam hareket güvenilirliği sağlama zorluğunu nasıl…
İşlevsel Güvenlik 101: Ne, Neden ve Nasıl

İşlevsel Güvenlik 101: Ne, Neden ve Nasıl >

İşlevsel güvenlik standartlarını zorunlu kılmayan ülkelerdeki şirketler için bile, çok sayıda müşterinin bu standartlara uygun ekipman talep etmesi muhtemeldir. Çalışanları ve itibarı korumaktan üretkenliği ve kârlılığı artırmaya kadar, kuruluşları…
Servo Motor Parametreleri ve Servo Sürücü Kullanımı ile Karşılaştırması İçin Bunların Uygun Dönüşümleri

Servo Motor Parametreleri ve Servo Sürücü Kullanımı ile Karşılaştırması İçin Bunların Uygun Dönüşümleri >

Mekanizmanızın beklenen şekilde çalışabilmesi için, yayınlanan servo motor parametrelerini servo sürücü kullanımı için doğru ölçü birimlerine dönüştürmeniz gerekir. Güvenilir bir operasyon sağlamak için gerekli motor parametre dönüşümlerini nasıl…