Ana içeriğe atla
blog | Büyük Tartışma – Step Motorlar mı Servo Motorlar mı? |
|
2 dakikalık okuma

Bir hareket kontrolü uygulamasında en iyi motor teknolojisi nedir? Hareket oluşturmak için hidrolikten pnömatiğe ve elektromekaniğe kadar sayısız teknoloji vardır. Hassas hareket kontrolü dünyasında birçok makine tasarımcısı, kendi performans gereksinimlerini karşılamak için step motor ile servo motor arasında seçim yapmak durumunda kalır. Hareket kontrolü dünyasında hem step motorların hem de servo motorların bir yeri vardır ancak hangisinin ne zaman kullanılacağı konusu büyük bir tartışma yaratmıştır.

Gelin, step motora karşı servo motora ilişkin sürüp giden bir tartışmaya göz atalım…

Mühendis A: "Ben step motorları kullanmayı seviyorum. Kullanımları ve kurulumları kolay, ayrıca güvenilirler. Sistemimi A noktasından B noktasına götürmek için bir sürü süslü kontrol şemasına gerek duymuyorum."

Mühendis B: "Ben servo motorları tercih ediyorum. Geniş bir hız ve tork aralığı sunabilmeleri, çok eksenli makine tasarımım için son derece uyumlu çözümler sağlıyor."

Bu tartışmadaki mühendisler iki farklı sektörden geliyor ve oldukça farklı mekanik sistemler kullanıyorlar. Mühendis A, kurulum ve işletimden, sistemi harekete geçirip çalıştırmaya kadar tüm süreçlerde step motorların sunduğu basitliği seviyor. Noktadan noktaya konumlandırmaya ilişkin yorumuna bakarak Mühendis A'nın kendi özel makinesi için en iyi çözümü seçtiğini söyleyebiliriz. Step motorlar, yük dağılımlarının minimum olduğu basit noktadan noktaya uygulamaları için sağlam bir çözümdür. Mühendis B ise servo motorların kapsamlı yeteneklerini tercih ediyor, çünkü hassas kontrol gerektiren ve birden çok koordineli hareket ekseni barındıran uygulamalarda bu tercih daha mantıklı. Kapalı döngü servo motorların yüksek bant genişliği ve hassas kontrolü, çok eksenli makinelerde sıkı koordineli hareketi mümkün kılıyor.

Mühendis B: "step motorları, değişken yük dağılımlarına sahip bir eksen üzerinde kullanmaya çalıştığımda kötü sonuçlar aldım."

Mühendis A: "Servo motorları kullanmaya çalıştım ama istediğim konuma geldiğinde dururken biraz ileri ve geri kayma yaptı, bu da ürünün tamamlanması açısından sorunlara yol açtı."

Mühendis B, bir dereceye kadar öngörülemez yük dağılımları olan bir eksen üzerinde step motor kullandığında, bu varyasyonlardan bazıları motorun ayarını kaçırmasına ve dolayısıyla konum hatalarına yol açmış. Step motora geri besleme ekleyerek bu sorun giderilebilir ama bu durum, açık döngü bir step motorun en iyi çözüm olmayabileceği bir uygulamanın varlığını ortaya koyuyor. Mühendis A'nın durumunda, yanlış şekilde döndürülen bir servo motor, gerekli konumda "salınım" yapabilir. Hareket ve yerleşme süreleri; motor boyutlarına, atalet uyumsuzluğuna ve servo döngü ayarlamasına bağlı olarak uygulamadan uygulamaya farklılık gösterebilir. Minimum yük dağılımlarının söz konusu olduğu basit bir noktadan noktaya hareket uygulamasında bir step motor muhtemelen, istenen noktada durmak ve salınım olmaksızın o noktada sabitlenmek için en iyi seçenektir.

Mühendis A için basit noktadan noktaya konumlandırmada en iyi çözüm bir step motor kullanmaktır, diğer taraftan Mühendis B'nin çok eksenli koordinasyonu için servo motorlar daha iyi bir çözüm olacaktır. Bu "tartışmada" servo ya da step motor seçiminizi etkileyebilecek niteliklerin yalnızca birkaçı ortaya koyulmuştur. Her bir durumda hangi motor teknolojisinin en iyi çözümü sağladığını belirlemeye yardımcı olması için, Kollmorgen, "Step Motorlara Karşı Servo Motorlar – Hangisi Seçilmeli?"

başlıklı makalede sayısız uygulama niteliğini incelemektedir.

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

AKMA Servo Motorlar

Gıda ve içecek işleme gibi zor ortamlar için tasarlan hafif AKMA servo motorlar performans ve güvenilirlik sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi

Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi >

Kollmorgen Essentials’ın yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirlik sunduğunu keşfedin-artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklendirmesi daha uygun maliyetli.
Türkçe
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.