Salta al contenuto principale
blog | Maggiore comfort e mobilità sicura nella progettazione di un esoscheletro |
|
2 minuti di lettura

Il mercato degli esoscheletri è a un punto di svolta. Con l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle malattie croniche e la grave carenza di manodopera, gli esoscheletri offrono un enorme potenziale. I rapporti di mercato stimano infatti che il mercato degli esoscheletri crescerà a un tasso annuo composto di quasi il 40% da oggi al 2028, quando raggiungerà i 3,7 miliardi di dollari.

Gli ingegneri sono impegnati nello sviluppo di esoscheletri che aiutino a ripristinare i movimenti per le persone con disabilità motorie e persino ad aumentare le prestazioni umane naturali. Ma tutto questo non è privo di sfide. In quanto dispositivi indossabili, gli esoscheletri devono essere comodi, affidabili e sicuri, un compito arduo vista la loro meccanica estremamente complessa.

Quando si progettano esoscheletri bisogna tenere conto di tre criteri principali per la redditività commerciale: temperatura, sicurezza e mobilità.

Mantenere basse le temperature di esercizio

I progettisti sanno bene che il calore generato dai motori può essere un problema nelle applicazioni sensibili alla temperatura. A differenza della progettazione di macchine tradizionali, tuttavia, negli esoscheletri non si hanno a disposizione le consuete opzioni di raffreddamento dei motori (ventole, acqua, isolamento, ecc.) a causa dei vincoli di dimensioni e peso.

Mentre i motori standard funzionano a una temperatura massima dell'avvolgimento di 155 gradi Celsius (più di 300 gradi Fahrenheit), i motori scelti per la progettazione di esoscheletri devono funzionare adeguatamente a temperature molto più basse, senza il vantaggio dei sistemi di raffreddamento sopra menzionati. Purtroppo, nella progettazione di esoscheletri ci si trova spesso di fronte a motori frameless realizzati per applicazioni di robotica industriale, che funzionano a temperature che possono superare i livelli pratici per le attrezzature degli esoscheletri, dato che entreranno in stretto contatto con il corpo dell'utente.

È necessario utilizzare i motori termicamente efficienti che funzionino a temperature di 50-60 °C per ridurre al minimo l'impatto del contatto con il corpo. Queste basse temperature di esercizio degli avvolgimenti, tuttavia, possono compromettere drasticamente le prestazioni dei motori frameless standard. La collaborazione con un partner che non solo offre motori efficienti dal punto di vista termico, ma anche tool di progettazione del motion in grado di simulare le prestazioni del motore a livelli specifici di coppia, velocità e temperatura, è la scelta ideale. Questo consentirà una migliore pianificazione per una serie di esigenze applicative e di requisiti di dimensionamento del motore.

Dimensionamento per sicurezza e mobilità

Uno dei maggiori ostacoli nella progettazione di esoscheletri è il dimensionamento. È necessario tener conto delle differenze di dimensioni tra gli esseri umani, ma anche mantenere i progetti il più possibile sottili, snelli e leggeri per consentire livelli massimi di comfort, sicurezza e mobilità.

Soprattutto nelle applicazioni di riabilitazione medica, bisogna considerare che un utente può avere una funzionalità ridotta o nulla in alcuni arti. In questo caso, un design più leggero è fondamentale per assicurare la sicurezza in caso di cadute o incidenti.

Un design più leggero è importante anche per il comfort, soprattutto se gli OEM sperano di ampliare l'adozione dell'esoscheletro, e per le applicazioni che richiedono un uso più prolungato o regolare dell'esoscheletro. Ad esempio, i lavoratori e i pazienti che utilizzano gli esoscheletri per la riabilitazione o la mobilità non saranno disposti a sopportare un peso eccessivo o una pressione scomoda sul corpo. Oltre al disagio, bisogna tenere conto dei rischi comuni per chi li indossa e ridurli; alcuni esempi:

  • Lesioni o disagi causati dall'attrito/dal contatto diretto fra l'esoscheletro e l'utente
  • Iperestensione articolare e sovraffaticamento
  • Contatto involontario, collisione ed esposizione alle vibrazioni

Infine, un design snello ed elegante è indispensabile per consentire all'utente di muoversi in spazi ristretti e per ridurre il rischio che l'esoscheletro si impigli in oggetti vicini.

Queste rigorose considerazioni su dimensioni e peso richiedono motori frameless compatti ma sufficientemente potenti da soddisfare le esigenze di una determinata applicazione dell'esoscheletro.

Motori progettati per esoscheletri

La maggior parte dei motori frameless ad alte prestazioni è progettata per l'automazione generale o, nel migliore dei casi, per applicazioni di articolazione robotica, e quindi non può soddisfare le esigenze più impegnative degli esoscheletri. I motori TBM2G di Kollmorgen, tuttavia, sono stati realizzati appositamente per questo compito.

Forniscono una coppia costante su tutta la gamma di velocità, il tutto in un pacchetto più compatto. I progettisti potranno godere di prestazioni elevate nell'intervallo di temperatura richiesto, senza dover sovradimensionare il motore. I motori TBM2G sono stati realizzati per integrarsi facilmente con i meccanismi armonici più comunemente utilizzati nei giunti dell'esoscheletro, con sensori Hall integrati opzionali che non aumentano la lunghezza del motore.

Infine, i motori TBM2G sono disponibili in sette diametri da 50 mm a 115 mm e in tre lunghezze di stack da 8 mm a 26 mm, in modo che gli OEM di esoscheletri possano adattarsi più facilmente per soddisfare le diverse dimensioni umane e i requisiti applicativi.

Scegliere il partner ideale

Quando si tratta di progettare un esoscheletro, la scelta del partner ideale è importante quanto i componenti stessi del progetto. Con il rapido sviluppo del mercato degli esoscheletri, Kollmorgen può supportarvi in questo settore.

Kollmorgen è il leader globale nella progettazione e produzione di motori frameless e brushless, con selezione di motori, guida tecnica e assistenza per supportare qualsiasi applicazione di esoscheletro.

Contattaci per discutere le tue esigenze e i tuoi obiettivi con un esperto di esoscheletri di Kollmorgen.

Consulta un esperto

Motori Frameless

Scoprite la gamma di motori frameless di Kollmorgen, progettati per una facile integrazione nelle vostre applicazioni, migliorando le prestazioni, l'efficienza e le soluzioni di motion affidabili.
Scopri di più

Serie frameless TBM2G

Questi motori frameless di nuova generazione erogano un'elevata densità di coppia in un pacchetto elettromagnetico estremamente compatto e leggero, con dimensioni standard per ingranaggi armonici e progettazione scalabile per permetterti di stare sempre al passo con le esigenze di produzione a livello globale.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.

Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine >

Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili

Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili >

Questa sessione esplora come le tecnologie innovative di Kollmorgen e l’ampio portafoglio di soluzioni per il controllo del motion di Regal Rexnord possano aiutare gli ingegneri a soddisfare le rigorose esigenze della robotica da campo.
Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile

Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile >

Con la diffusione sempre più ampia della robotica umanoide in settori come logistica, produzione, sanità e sicurezza pubblica, aumenta anche la domanda di soluzioni di motion control precise, efficienti e scalabili. Gli ingegneri devono affrontare…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.