Salta al contenuto principale
blog | Veicoli a guida automatica: in Volvo era già una realtà nel 1973 |
|
2 minuti di lettura

Veicoli a guida automatica: in Volvo era già una realtà nel 1973

I veicoli a guida autonoma rappresentano un forte trend nel settore automotive. Volvo è all’avanguardia in questo tipo di sviluppo e sta preparando un progetto pilota con 100 automobili che viaggeranno nel traffico reale tra il 2017 e il 2020. Molte persone non sanno che Volvo è da tempo un pioniere nel settore dei veicoli a guida automatica. Non sulla strada, bensì nei suoi stabilimenti di produzione. Torniamo indietro nel tempo, al 1973, per vedere come ha avuto inizio tutto questo.

Un nuovo modo di pensare

Lo stabilimento Volvo Kalmar ha rappresentato una vera propria rivoluzione. Invece di trasportare le carrozzerie lungo le tradizionali catene di montaggio, Volvo ha utilizzato gli AGV (veicoli a guida automatica) per spostare le carrozzerie delle auto da una postazione all’altra. I lavoratori hanno beneficiato di migliore ergonomia e hanno potuto lavorare a diversi tipi di mansioni. Mansioni lavorative più piacevoli, meno rischi di infortuni, più sicurezza e maggiore flessibilità. Se si aspettavano dei componenti, ad esempio, era possibile “parcheggiare” la carrozzeria dell’auto e continuare a lavorare a qualcos’altro.

Maggiore interesse

Nello stabilimento Volvo Kalmar erano presenti 186 AGV; questa tecnologia è stata subito implementata in altre strutture produttive (Eskilstuna, Hallsberg, Olofström, Skövde e Umeå). Anche la casa automobilistica tedesca Audi ha introdotto gli AGV nel suo stabilimento di produzione di Ingolstadt all’inizio degli anni ‘80. La crisi finanziaria dell’inizio degli anni ‘90 ha costretto Volvo a chiudere lo stabilimento di Kalmar nel 1994 dopo una produzione complessiva di 482.739 auto. Anche se il livello di efficienza era elevato, lo stabilimento era troppo piccolo per sopravvivere.

Gli AGV sono ancora molto comuni nel settore automotive e il futuro è promettente, specialmente perché è ormai inarrestabile la tendenza verso una produzione in cui tutti i sistemi e le macchine sono connessi digitalmente.

Diventa un pioniere

Questa tendenza della produzione digitale viene spesso indicata come la quarta rivoluzione industriale. L’introduzione degli AGV è spesso un buon primo passo di questa tendenza, dal momento che migliora l’efficienza con un investimento ridotto. Abbiamo contribuito ad aiutare Volvo e Audi a diventare pionieri nella produzione automobilistica e siamo felici di aiutare anche te a diventare un pioniere nel tuo settore. Gli AGV possono essere utilizzati in molte applicazioni e i nostri articoli sull’Industria 4.0 (‘Industria4.0: come possono gli AGV contribuire al successo?’ e ‘AGV nel nuovo panorama industriale’) potranno darti nuove idee.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.