Salta al contenuto principale
blog | Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata |
|
2 minuti di lettura

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di produzione intelligenti. Grazie alla collaborazione con il sistema di navigazione all'avanguardia di Kollmorgen e all'integrazione dei veicoli guidati automatizzati (AGV) omnidirezionali da 3 tonnellate di Hangcha Intelligent, New Pearl Group, in collaborazione con Hangcha Intelligent, ha rivoluzionato la propria linea di produzione per soddisfare le esigenze del mondo moderno.

La produzione di ceramica è un processo intricato che richiede precisione, durata ed efficienza. Tuttavia, l'ambiente di produzione presenta numerose sfide. Il settore della ceramica è caratterizzato da temperature elevate e ambienti polverosi, che pongono una serie di sfide uniche ai processi produttivi. Inoltre, i prodotti ceramici sono spesso delicati e pesanti e richiedono manipolazione e trasporto attenti per garantire l'integrità e la sicurezza del prodotto.

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata

L'integrazione degli AGV omnidirezionali da 3 tonnellate di Hangcha Intelligent, equipaggiati con il sistema di navigazione avanzato di Kollmorgen, si è rivelata una svolta per New Pearl Group nella produzione di ceramica. Questi AGV sono progettati per resistere alle difficili condizioni della produzione di ceramica, assicurando un funzionamento perfetto anche in ambienti ad alta temperatura e polverosi. La loro struttura robusta e l'elevata capacità di carico li rendono ideali per la movimentazione di prodotti ceramici fragili ma pesanti.

Uno dei vantaggi più evidenti di questa integrazione è la realizzazione di cicli di produzione continui di 24 ore. La combinazione degli AGV di Hangcha Intelligent e del sistema di navigazione di Kollmorgen ha permesso alle linee di produzione di New Pearl Group di operare 24 ore su 24. Questo non solo soddisfa le esigenze di un mercato competitivo, ma aumenta anche la produttività complessiva.

Un vantaggio fondamentale dell'impiego degli AGV è la loro capacità di ridurre il ricorso alla manodopera manuale, aumentando di conseguenza l'efficienza operativa. Automatizzando il trasporto e la movimentazione dei materiali, New Pearl Group ha snellito i processi e ridotto il rischio di errori umani. Gli AGV si muovono con efficienza nel difficile ambiente di produzione, trasportando carichi pesanti e prodotti ceramici fragili con precisione e attenzione.

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata

Inoltre, l'utilizzo di carrelli elevatori AGV ha ridotto in modo significativo l'incidenza delle perdite di carico. Gli oggetti fragili in ceramica vengono trasportati in modo sicuro e senza comprometterne l'integrità. Questo ha avuto un effetto a cascata sulla gestione del magazzino. Gli AGV hanno raggiunto un notevole tasso di utilizzo degli scaffali del 100%, ottimizzando la capacità di stoccaggio all'interno dell'officina di produzione. In questo modo non solo si riducono gli sprechi, ma si migliora anche l'utilizzo complessivo delle risorse.

In conclusione, l'adozione di tecniche di produzione intelligenti da parte di New Pearl Group, in collaborazione con Kollmorgen e Hangcha Intelligent, ha inaugurato una nuova era per la produzione di ceramica. Le sfide poste dal difficile ambiente di produzione e dai prodotti delicati sono state affrontate con soluzioni ingegnose. L'integrazione di AGV e di sistemi software avanzati, gestiti da Hangcha Intelligent, non solo ha aumentato l'efficienza produttiva, ma ha anche rafforzato la sicurezza e l'integrità dei prodotti. Il viaggio di New Pearl Group in collaborazione con Hangcha Intelligent è una testimonianza illuminante del potere di trasformazione dell'innovazione nella produzione. Con l'evoluzione del settore, questi approcci innovativi sono destinati a rimodellare i paradigmi tradizionali e ad aprire la strada a un futuro più intelligente ed efficiente.

Per ulteriori informazioni, visita questo link.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.