Salta al contenuto principale
blog | Quale fornitore di AGV è quello giusto per te? |
|
2 minuti di lettura

Quale fornitore di AGV è quello giusto per te?

Come in qualsiasi relazione, prima di scoprire qualcosa può essere necessario del tempo. Un buon primo passo è quello di analizzare il mercato. Questo articolo dà delle informazioni su tutto ciò che possono fare per te i partner della rete Kollmorgen, la più grande del settore dei veicoli a guida automatica (AGV).

Una rete di esperti

Il primo sistema di AGV, un trattore per traino modificato per un rimorchio di un magazzino di generi alimentari, è stato introdotto nel 1953. Ai nostri giorni esiste un’ampia varietà di AGV, quali robot mobili, carrelli e argani mobili, e questo rende più complesso che mai trovare il giusto fornitore di AGV per le tue esigenze di produzione e magazzinaggio.

Un buon punto per iniziare la ricerca è l’elenco di fornitori di AGV di Kollmorgen. L’elenco cresce dai primi anni ‘80, quando l’azienda (chiamata allora NDC) decise di concentrarsi totalmente sullo sviluppo di una generica piattaforma di controlli per AGV. La piattaforma NDC Solutions consiste di tecnologia di navigazione, di hardware e software e viene venduta a produttori di AGV di tutto il mondo, il che rende l’elenco un’importante fonte d’informazioni e d’ispirazione. La piattaforma viene costantemente sviluppata, grazie anche all’ultima aggiunta, la navigazione naturale, rimuovendo l’esigenza di riflettori e di indicatori.

Le dichiarazioni dei fornitori

L’elenco di fornitori di AGV consiste di circa 50 nomi di aziende di tutto il mondo: EMEA, APAC e Americhe. La scelta del fornitore dipende da molti fattori. Possiamo aiutarti a trovare un fornitore adatto alle tue esigenze e aiutarti a preparare le domande prima di un incontro.

Clicca sui link dell’elenco di fornitori e vedrai che molti di loro offrono un pacchetto completo, in cui AGV e relative tecnologie creano un ambiente di lavoro efficiente e sicuro. Esempi di offerte sono “Sistemi chiavi in mano per la flessibilità di trasporto, magazzinaggio e rimozione” (E&K Automation), “Sistemi logistici automatici” (China Shipbuilding), “Specialisti in progettazione, installazione e supporto di AGV (Transbotics), “Risparmia tempo e denaro e riduci i danni del trasporto” (Jungheinrich) e “Potenzia la tua produttività” (Toyota Material Handling).

Chiedi referenze

Vi sono possibilità che qualcun altro abbia avuto una sfida di produzione e magazzinaggio come la tua. Forse anche nel tuo tipo di settore. Includere riferimenti in una richiesta di proposta è sempre una buona idea. Meglio ancora: chiedi alternative. C’è un modo migliore di risolvere questo problema di quello che hai prospettato? In un settore innovativo e a rapida crescita come quello degli AGV, quasi tutto è possibile. Noi ti aiutiamo a trovare il partner giusto. Non dimenticare di abbonarti alla newsletter per scoprire le ultime novità in fatto di automazione di veicoli per la movimentazione di materiali e di merci.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.