Salta al contenuto principale
blog | Checklist per preparare un incontro con i fornitori di AGV |
|
2 minuti di lettura

Checklist per preparare un incontro con i fornitori di AGV

La tecnologia è entusiasmante. Il ritorno sull’investimento è allettante. Ma prima di contattare potenziali fornitori di sistemi di veicoli a guida autonoma (AGV), serve un elenco di quello che è necessario o che si vuole. La nostra guida a seguire suggerisce quali aree tenere presente.

Esigenze di trasporto

  • Dispositivi per la movimentazione dei materiali usati oggi (ad es. carrelli manuali, nastri trasportatori)
  • Orario di lavoro
  • Numero di trasporti (medio/di punta) l’ora
  • Tipo di carico: Quello che si movimenta (ad es. pallet, bidoni, gabbie, bobine), distanze, pesi

Integrazione del sistema

  • Elenco di sistemi in uso (ad es. ERP, WMS)
  • Ambiente server e WLAN
  • Esigenze di messa in esercizio (ad es.: non deve intralciare la produzione)

Base del progetto

  • Descrizione del luogo di impiego previsto degli AGV (tipo di applicazione)
  • Mappa e condizioni del sito (ad es.: interno/esterno, deposito frigorifero)
  • Recapiti del referente della tua azienda e componenti del team
  • Informazioni sull’azienda, in particolare sul tipo di attività

Performance del progetto

  • Scadenze
  • Previsione di ritorno sull’investimento (ROI)
  • Richiesta di un elenco di referenze

Definizione dei dettagli

Più precisi sono i dati comunicati ai tuoi potenziali fornitori AGV, meglio è. Possiamo aiutarti con i dettagli o darti un secondo parere sulla tua richiesta di proposta. È sufficiente che tu ci contatti. Nel prossimo articolo, ti forniremo alcune informazioni su come trovare il giusto fornitore di AGV per la tua azienda. È meglio scegliere qualcuno vicino o uno specialista che potrebbe essere dall’altra parte del mondo? Abbonati alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato sulle nostre news.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.