Salta al contenuto principale
blog | Motion per missili: dalla rapida innovazione alla rapida produzione |
|
2 minuti di lettura

Le sfide per la sicurezza a livello nazionale e globale sono in aumento, il che contribuisce all'esigenza di accelerare la produzione di missili e lo sviluppo di nuovi modelli. Si prevede che il mercato mondiale dei razzi e dei missili si espanderà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 6% nei prossimi anni. La necessità di nuovi sistemi avanzati è particolarmente sentita: per il mercato dei missili ipersonici, ad esempio, ci si attende un CAGR del 7,4%.1

I nuovi programmi missilistici prevedono spesso cicli di progettazione pluriennali, così molti fornitori sono alla ricerca di partner che possano aiutarli a ridurre drasticamente i tempi di sviluppo.

I motori frameless per l'attuazione precisa di alette di controllo, dei sistemi di puntamento e altri sottosistemi critici per il motion devono essere progettati per fornire la coppia e la velocità ottimali per ciascuna applicazione; adattarsi a un involucro di installazione estremamente ristretto, poter essere installati in involucri di dimensioni molto ridotte ed essere in grado di operare con assoluta affidabilità nonostante gli impatti, le vibrazioni e le temperature che possono presentarsi durante il volo.

In che modo puoi soddisfare queste esigenze di motion contenendo i tempi di progettazione, sviluppo e produzione? Grazie ai molti decenni di esperienza con clienti del settore aerospaziale e della difesa, Kollmorgen ha ciò che serve per aiutarti a lanciare un programma missilistico di prima classe secondo le tue tempistiche, o addirittura con una rapidità che non avresti ritenuto possibile.

Accelerazione del processo di progettazione

Ci sono tre modi in cui possiamo aiutarti ad arrivare a un prototipo di successo e ad accelerare l'immissione sul mercato attraverso una partnership collaborativa tra i nostri ingegneri e i tuoi.

1. Abbreviando il processo mediante strumenti di analisi e ottimizzazione del motion

Per gli attuatori direzionali dei missili, il punto di partenza consiste nel determinare le caratteristiche di volo desiderate nell'ambiente di funzionamento tipico. Avendo note le specifiche di coppia e velocità desiderate, gli ingegneri esperti di motion possono determinare la topologia di base dello statore e del rotore elettromagnetico del motore.

Una volta definita la topologia, i nostri strumenti di analisi e ottimizzazione consentono di valutare rapidamente il concetto senza dover ordinare materiale, attendere le consegne e costruire prototipi iterativi. I nostri strumenti avanzati ti aiutano ad arrivare al design ideale, nella forma di un prototipo definitivo funzionante, molto più rapidamente di quanto avverrebbe se non fossero disponibili.

2. Abbreviando il processo grazie al design modulare

I missili richiedono spesso diverse iterazioni nel corso del processo di progettazione. Grazie al design modulare dei sistemi di controllo degli attuatori (CAS), invece, si ha la possibilità di ottimizzare un particolare motore o gruppo di controllo elettromagnetico in modo da soddisfare gli specifici requisiti di dimensioni e design di un missile. Possiamo collaborare con te per portare i prototipi sul campo in modo da velocizzare il collaudo, accelerando notevolmente la fase di progettazione ingegneristica, produzione e sviluppo (EMD) del tuo progetto.

3. Abbreviando il processo di collaudo

Completate le fasi di prototipazione ed EMD, le società del settore della difesa in genere attendono di avere un contratto prima di andare oltre; la stipula di un contratto, tuttavia, può essere subordinata ai tempi necessari per collaudare il progetto e garantire che sia pronto per essere implementato sul campo. Le prove di resistenza a urti, vibrazioni, nebbia salina, umidità, shock termico e altre condizioni ambientali vengono condotte da un laboratorio certificato UL.

​Kollmorgen consegna motori pronti a superare queste prove e aiuta ad assicurare che i test siano condotti in maniera tempestiva. Forniamo la certezza che la tua soluzione di motion funzionerà in modo affidabile negli ambienti necessari, riducendo al minimo qualsiasi rischio di ritardi di produzione dovuti a ripetizioni di progettazione e nuovi test evitabili.

Perché scegliere Kollmorgen?

Kollmorgen è in grado di modellare la tua applicazione di motion in base alle tue esigenze specifiche e di sottoporla a un controllo approfondito ed efficace prima di passare alla fase di produzione con i relativi costi ingenti. Una volta che il progetto è pronto per la prototipazione, in genere possiamo fornire ciò di cui hai bisogno in tempi brevi, in linea con il tuo programma di sviluppo. Infatti, con il nostro ampio portafoglio di prodotti e le nostre capacità di modifica, quello che normalmente sarebbe considerato un prototipo personalizzato è spesso una delle nostre offerte standard.

Ecco quattro vantaggi che puoi ottenere collaborando con Kollmorgen.

1. Offriamo capacità tecniche avanzate

Kollmorgen progetta prodotti di motion per soddisfare i requisiti prestazionali della tua applicazione e i requisiti di producibilità della tua azienda. Ottimizziamo i nostri modelli per far fronte a entrambe queste esigenze addirittura prima che il processo di produzione abbia inizio.

Ad esempio, utilizzando gli strumenti di analisi e ottimizzazione più avanzati del settore, conduciamo analisi agli elementi finiti del progetto elettromagnetico, meccanico e termodinamico del motore proposto per prevederne le capacità prestazionali.

Per applicazioni specifiche, disponiamo di diverse varianti di progettazione che possiamo implementare, come l'ottimizzazione dei motori per punti di carico più efficienti, tensioni bus inferiori, velocità più elevate, ottimizzare il bilancio di potenza e molto altro ancora. Tutte queste variazioni di progettazione vengono modellate prima di procedere alla costruzione, riducendo i costi e accelerando il processo di progettazione.

I nostri avanzati strumenti di progettazione computerizzati ci danno la possibilità unica di applicare ciò che abbiamo appreso dalla costruzione degli innumerevoli motori realizzati in passato. Inseriamo i dati sulle prestazioni nei nostri modelli virtuali, eseguiamo test di validazione virtuale, quindi elaboriamo le variazioni necessarie per raggiungere un elevato livello di sicurezza che il modello preveda accuratamente come si comporteranno i tuoi motori nelle applicazioni reali.

2. Forniamo una vasta gamma di topologie di motori standard e modificati

Kollmorgen lavora praticamente con tutte le topologie di rotori e statori impiegate nel settore aerospaziale e della difesa. Inoltre, è in grado di personalizzare il design elettromagnetico a seconda dei requisiti dell'applicazione.

Ad esempio, i motori possono essere modificati per ottenere un'altissima densità di coppia. Possiamo offrire variazioni nelle leghe dei magneti e nelle caratteristiche degli avvolgimenti per ottimizzare le prestazioni del sistema in base ai requisiti applicativi e alle condizioni ambientali. Possiamo anche modificare le laminazioni dei motori, dai materiali specifici utilizzati agli spessori di laminazione e altri dettagli, come la forma dei punti sui denti dei singoli elementi di laminazione.

E questo è solo l'inizio. Scegliendo Kollmorgen, scegli un partner che potrà sempre soddisfare i requisiti più esigenti di qualunque applicazione di motion avanzata.

3. Siamo integrati verticalmente in tutte le nostre linee di produzione

Kollmorgen è integrata verticalmente, con la capacità di automatizzare e adattare continuamente i processi specializzati cruciali per la nostra attività. Oltre a sviluppare motori e altri prodotti di motion, sviluppiamo anche le nostre linee di produzione, strumenti e attrezzature. Ciò significa che non dobbiamo dipendere fortemente da altri fornitori durante le varie fasi di realizzazione delle soluzioni richieste dai nostri clienti.

Allo stesso modo, non dobbiamo dipendere totalmente dai fornitori esterni per le integrazioni alla produzione. Se ad esempio abbiamo bisogno di un'apparecchiatura unica e complessa per un processo di produzione specializzato, la nostra esperienza ci consente di progettarla e costruirla autonomamente, riducendo così i tempi di consegna e offrendo ai clienti del settore aerospaziale e della difesa un potenziale vantaggio in termini di costi.

4. Abbiamo un record stellare di successi nel settore aerospaziale e della difesa

Kollmorgen ha più di 70 anni di esperienza nella progettazione, nella produzione e nella fornitura di prodotti di motion per le applicazioni del settore aerospaziale e della difesa.

Da anni, Kollmorgen definisce gli standard di qualità, affidabilità, velocità di produzione e assistenza, senza contare i decenni di esperienza nei programmi missilistici. Siamo conosciuti nel settore A&D per la nostra capacità di gestire il motion nel modo giusto: dal concetto iniziale, attraverso una produzione di alta qualità nel nostro stabilimento di produzione certificato AS9100, fino alle implementazioni di successo in tutto il mondo.

Punta al successo del tuo programma missilistico! Contattaci per consultare un esperto di missili di Kollmorgen. Insieme possiamo accorciare di molto il ciclo di sviluppo e soddisfare la crescente domanda globale di una nuova generazione di tecnologie di difesa all'avanguardia.

1. “Rocket and Missile Market,” MarketsandMarkets, settembre 2023.

Consulta un esperto

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Satellite spaziale

Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione >

Passa dai prototipi terrestri al successo della missione grazie a una guida pratica per valutare motori qualificati per lo spazio e progettare sistemi di controllo del motion per veicoli spaziali.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri

Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri >

Quando si progettano i sistemi di motion per veicoli militari terrestri di grandi dimensioni, è fondamentale distinguere tra tecnologia e topologia. La topologia rappresenta l’architettura ad alto livello del sistema, ovvero il modo in cui i…
Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione

Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione >

Scopri cosa considerare nella progettazione dei veicoli da combattimento corazzati di nuova generazione: dalle architetture di motion elettromeccanico alle prestazioni mission-critical.
Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth

Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth >

Scopri come selezionare la topologia di motion più adatta alla tua piattaforma terrestre e portare il tuo progetto dall'idea iniziale al successo sul campo grazie all’esperienza di Kollmorgen.
Potenzia lo sviluppo dei sistemi di difesa con un design del motion avanzato

Potenzia lo sviluppo dei sistemi di difesa con un design del motion avanzato (Turchia) >

Ottimizzare l’ingombro e garantire un funzionamento affidabile del tuo sistema di difesa è fondamentale. Quando pensi al tuo progetto, Kollmorgen e i suoi brand partner del gruppo Regal Rexnord sono al tuo fianco per costruire il successo, con…
Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato

Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato >

Questo webinar tratterà gli elementi critici del motion control necessari per uno sviluppo missilistico efficace e come questi elementi possano lavorare insieme in modo sinergico — dai motori di ogni dimensione a viti a sfera, resolver, freni,…
Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile

Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile >

Nei dispositivi medici, nei sistemi di difesa e in molte applicazioni industriali, il guasto del sistema di motion non è un'opzione. Scopri come i servomotori con dispositivi di feedback integrati e ridondanti semplificano la sfida di assicurare la…

Motion per i missili: Ottimizzazione delle prestazioni  >

I sistemi missilistici continuano a evolversi per soddisfare esigenze specifiche: dai missili tattici guidati alle armi strategiche a più lungo raggio, ognuna delle quali è progettata per essere lanciata da una particolare piattaforma per raggiungere…