Salta al contenuto principale
blog | Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità |
|
2 minuti di lettura

UGV per bonifica mine

La progettazione di veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati di piccole dimensioni per la bonifica delle mine rappresenta una sfida ingegneristica unica. Questi robot devono essere abbastanza compatti da muoversi su terreni irregolari, sufficientemente potenti da gestire apparecchiature di rilevamento pesanti e altamente affidabili anche in condizioni ambientali estreme.

Perché scegliere motori frameless per gli UGV destinati alla bonifica di mine?

I motori frameless sono ideali per la robotica nel settore difesa e sicurezza perché consentono l'integrazione diretta nella struttura meccanica, riducendo il peso e permettendo ai progettisti di contenere l'ingombro complessivo dell'UGV. Nei veicoli cingolati, i motori frameless possono essere integrati direttamente nei sistemi di trazione o nei gruppi attuatori, permettendo un design a profilo ribassato che riduce l'esposizione ai pericoli e massimizza la manovrabilità.

Tre considerazioni chiave per la progettazione:

1. Densità di coppia vs dimensioni

Gli UGV cingolati richiedono coppie elevate per superare terreni impervi e ostacoli, mantenendo al contempo un controllo preciso durante le operazioni di bonifica. I motori frameless seguono la regola D²L: la coppia cresce proporzionalmente al quadrato del diametro e in modo lineare con la lunghezza.

Nei veicoli compatti, aumentare il diametro è spesso preferibile rispetto all'allungamento del motore, poiché motori più lunghi complicano l'integrazione in telai a profilo ridotto. Tuttavia, diametri maggiori possono ridurre lo spazio disponibile per sensori ed elettronica, creando un compromesso progettuale tra la coppia erogabile e l'ingombro complessivo.

Suggerimento di progettazione: scegliere motori frameless ottimizzati per fornire la coppia richiesta con lunghezze assiali contenute. Design compatti semplificano l'integrazione senza compromettere le prestazioni.

2. Velocità vs coppia

Gli UGV per la bonifica delle mine necessitano di velocità controllate per garantire scansioni accurate, ma anche di picchi di coppia per affrontare pendenze o trainare attrezzature ausiliarie. L'uso di riduttori armonici o planetari può aiutare a bilanciare questi requisiti, ma rapporti di riduzione elevati riducono la velocità.

Motori frameless in grado di mantenere la coppia anche ad alti regimi sono fondamentali per evitare sovradimensionamenti e aumento inutile del peso. Questo è particolarmente importante considerando che tali sistemi operano generalmente con bus CC a bassa tensione, tipicamente 48 Vcc.

Suggerimento di progettazione: selezionare motori con tecnologie di avvolgimento avanzate, capaci di sostenere la coppia su un ampio intervallo di velocità, riducendo la necessità di soluzioni sovradimensionate.

3. Temperatura vs affidabilità

Il funzionamento in climi caldi o sotto carico continuo può portare la temperatura degli avvolgimenti oltre i limiti di sicurezza. Il calore eccessivo degrada lubrificanti, sensori ed elettronica, componenti critici per l'affidabilità nelle operazioni di bonifica. Motori ottimizzati per una ridotta crescita termica e dotati di sensori termici integrati aiutano a prevenire guasti e a prolungare la vita utile del sistema.

Suggerimento di progettazione: scegliere motori frameless progettati per mantenere le prestazioni su un ampio intervallo di temperature degli avvolgimenti, garantendo la durabilità a lungo termine di riduttori ed elettronica.

Fattori ambientali e di sicurezza

I robot per la bonifica delle mine operano spesso in presenza di polvere, umidità, urti e vibrazioni. I motori frameless permettono al progettista di implementare il livello di protezione e sigillatura più adatto alle esigenze della missione.

Caratteristiche consigliate dei motori per UGV destinati alla bonifica di mine

  • Lunghezza assiale compatta con elevata densità di coppia
  • Ampio intervallo di velocità con riduzione minima della coppia
  • Sensori termici e Hall integrati per il feedback
  • Materiali e progettazione adatti ad ambienti difficili
  • Compatibilità con sistemi di riduzione standard disponibili sul mercato

La scelta giusta per il tuo UGV

I motori frameless non sono solo componenti: sono ciò che garantisce agilità, autonomia e sicurezza agli UGV impiegati nella bonifica di mine. Concentrandosi su densità di coppia, gestione termica e resistenza agli agenti esterni, i progettisti possono creare robot affidabili anche nelle condizioni più impegnative, senza sacrificare compattezza o efficienza.

Le serie TBM, TBM2G e KBM di Kollmorgen dimostrano come sia possibile unire elevata coppia e design compatto in soluzioni facilmente integrabili. Se stai progettando UGV cingolati per la bonifica di mine o altre applicazioni terrestri, affidati a noi per ottenere le prestazioni mission-critical di cui hai bisogno. I nostri esperti di motion control sono a tua completa disposizione per aiutarti a trovare il giusto equilibrio tra potenza, dimensioni, peso e affidabilità.

Consulta un esperto

Motori Frameless

Scoprite la gamma di motori frameless di Kollmorgen, progettati per una facile integrazione nelle vostre applicazioni, migliorando le prestazioni, l'efficienza e le soluzioni di motion affidabili.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.

Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine >

Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.
Satellite spaziale

Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione >

Passa dai prototipi terrestri al successo della missione grazie a una guida pratica per valutare motori qualificati per lo spazio e progettare sistemi di controllo del motion per veicoli spaziali.
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri

Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri >

Quando si progettano i sistemi di motion per veicoli militari terrestri di grandi dimensioni, è fondamentale distinguere tra tecnologia e topologia. La topologia rappresenta l’architettura ad alto livello del sistema, ovvero il modo in cui i…
Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione

Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione >

Scopri cosa considerare nella progettazione dei veicoli da combattimento corazzati di nuova generazione: dalle architetture di motion elettromeccanico alle prestazioni mission-critical.
Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth

Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth >

Scopri come selezionare la topologia di motion più adatta alla tua piattaforma terrestre e portare il tuo progetto dall'idea iniziale al successo sul campo grazie all’esperienza di Kollmorgen.
Potenzia lo sviluppo dei sistemi di difesa con un design del motion avanzato

Potenzia lo sviluppo dei sistemi di difesa con un design del motion avanzato (Turchia) >

Ottimizzare l’ingombro e garantire un funzionamento affidabile del tuo sistema di difesa è fondamentale. Quando pensi al tuo progetto, Kollmorgen e i suoi brand partner del gruppo Regal Rexnord sono al tuo fianco per costruire il successo, con…