Salta al contenuto principale
Satellite spaziale

La progettazione di un sistema di motion destinato allo spazio è profondamente diversa da quella delle applicazioni terrestri. I componenti devono essere progettati per resistere alle radiazioni, a gradienti termici estremi e ai fenomeni di degassamento, in assenza di pressione atmosferica e raffreddamento convettivo. Questo documento illustra un approccio consolidato alla progettazione di motori qualificati per applicazioni spaziali, accompagnandoti dalle prime fasi di definizione dei requisiti di coppia e gestione termica fino all'impiego in orbita.

Scopri come accelerare il percorso verso lo spazio e garantire il successo della missione progettando sistemi di motion robusti e affidabili, sviluppati specificamente per affrontare le condizioni estreme dell'ambiente spaziale.

download inciation

Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione

Motori per lo spazio

Il motion è un elemento critico nelle applicazioni spaziali, con i motori al centro del progetto. Raggiungi precisione e affidabilità con i motori Kollmorgen progettati per applicazioni spaziali. I nostri motori frameless sono ideali per applicazioni spaziali perché offrono prestazioni affidabili, progettate per gli ambienti più estremi e impegnativi.
Scopri di più

Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth

Scopri come selezionare la topologia di motion più adatta alla tua piattaforma terrestre e portare il tuo progetto dall'idea iniziale al successo sul campo grazie all’esperienza di Kollmorgen.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Tecnologie motion per accelerare l’innovazione nel settore dell'’aerospazio e della difesa >

La tecnologia motion rappresenta il livello esecutivo che traduce AI e software in capacità fisiche pronte per l’impiego operativo. Scopri come la tecnologia motion accelera l’innovazione su larga scala nel settore aerospaziale e della difesa.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri

Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri >

Quando si progettano i sistemi di motion per veicoli militari terrestri di grandi dimensioni, è fondamentale distinguere tra tecnologia e topologia. La topologia rappresenta l’architettura ad alto livello del sistema, ovvero il modo in cui i…
Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione

Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione >

Scopri cosa considerare nella progettazione dei veicoli da combattimento corazzati di nuova generazione: dalle architetture di motion elettromeccanico alle prestazioni mission-critical.
Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth

Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth >

Scopri come selezionare la topologia di motion più adatta alla tua piattaforma terrestre e portare il tuo progetto dall'idea iniziale al successo sul campo grazie all’esperienza di Kollmorgen.
Potenzia lo sviluppo dei sistemi di difesa con un design del motion avanzato

Potenzia lo sviluppo dei sistemi di difesa con un design del motion avanzato (Turchia) >

Ottimizzare l’ingombro e garantire un funzionamento affidabile del tuo sistema di difesa è fondamentale. Quando pensi al tuo progetto, Kollmorgen e i suoi brand partner del gruppo Regal Rexnord sono al tuo fianco per costruire il successo, con…
Soluzioni di motion avanzate per missioni spaziali di ultima generazione

Soluzioni di motion avanzate per missioni spaziali di ultima generazione >

L’esplorazione spaziale sta vivendo una nuova rinascita, con migliaia di nuovi satelliti in fase di progettazione. I sistemi di motion in grado di soddisfare sia le esigenze estreme dello spazio sia le dinamiche del mercato saranno fondamentali per…
Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato

Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato >

Questo webinar tratterà gli elementi critici del motion control necessari per uno sviluppo missilistico efficace e come questi elementi possano lavorare insieme in modo sinergico — dai motori di ogni dimensione a viti a sfera, resolver, freni,…
Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile

Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile >

Nei dispositivi medici, nei sistemi di difesa e in molte applicazioni industriali, il guasto del sistema di motion non è un'opzione. Scopri come i servomotori con dispositivi di feedback integrati e ridondanti semplificano la sfida di assicurare la…