Salta al contenuto principale
Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth

I veicoli da combattimento terrestri di ultima generazione richiedono massima precisione, rapidità e affidabilità operativa. Per soddisfare queste esigenze è necessaria una decisione progettuale fondamentale: la scelta della topologia del sistema di motion. In questo white paper esaminiamo le principali configurazioni topologiche e i fattori critici da considerare nella progettazione di torrette e grandi sistemi di azionamento azimutale destinati a piattaforme terrestri avanzate.

Scopri come Kollmorgen supporta i costruttori (OEM) nel trasformare l’architettura del sistema di movimentazione in un vantaggio competitivo, grazie a soluzioni scalabili, prestazioni comprovate sul campo e oltre 70 anni di esperienza nei settori aerospaziale e della difesa.

download inciation

Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth

Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione

Passa dai prototipi terrestri al successo della missione grazie a una guida pratica per valutare motori qualificati per lo spazio e progettare sistemi di controllo del motion per veicoli spaziali.

Scopri di più

Veicoli militari terrestri

Scopri le nostre soluzioni di motion robuste e precise per torrette, sensori, portelloni e molto altro ancora. Kollmorgen garantisce un’integrazione rapida e affidabile per veicoli terrestri pronti al combattimento.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Satellite spaziale

Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione >

Passa dai prototipi terrestri al successo della missione grazie a una guida pratica per valutare motori qualificati per lo spazio e progettare sistemi di controllo del motion per veicoli spaziali.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri

Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri >

Quando si progettano i sistemi di motion per veicoli militari terrestri di grandi dimensioni, è fondamentale distinguere tra tecnologia e topologia. La topologia rappresenta l’architettura ad alto livello del sistema, ovvero il modo in cui i…
Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione

Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione >

Scopri cosa considerare nella progettazione dei veicoli da combattimento corazzati di nuova generazione: dalle architetture di motion elettromeccanico alle prestazioni mission-critical.
Potenzia lo sviluppo dei sistemi di difesa con un design del motion avanzato

Potenzia lo sviluppo dei sistemi di difesa con un design del motion avanzato (Turchia) >

Ottimizzare l’ingombro e garantire un funzionamento affidabile del tuo sistema di difesa è fondamentale. Quando pensi al tuo progetto, Kollmorgen e i suoi brand partner del gruppo Regal Rexnord sono al tuo fianco per costruire il successo, con…
Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato

Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato >

Questo webinar tratterà gli elementi critici del motion control necessari per uno sviluppo missilistico efficace e come questi elementi possano lavorare insieme in modo sinergico — dai motori di ogni dimensione a viti a sfera, resolver, freni,…
Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile

Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile >

Nei dispositivi medici, nei sistemi di difesa e in molte applicazioni industriali, il guasto del sistema di motion non è un'opzione. Scopri come i servomotori con dispositivi di feedback integrati e ridondanti semplificano la sfida di assicurare la…

Motion per i missili: Ottimizzazione delle prestazioni  >

I sistemi missilistici continuano a evolversi per soddisfare esigenze specifiche: dai missili tattici guidati alle armi strategiche a più lungo raggio, ognuna delle quali è progettata per essere lanciata da una particolare piattaforma per raggiungere…

Motion per missili: dalla rapida innovazione alla rapida produzione  >

Con il rapido aumento della domanda di missili nei mercati di tutto il mondo e la ricerca di capacità ancora più innovative, gli ingegneri devono poter accedere in tempi brevi a sistemi di motion altamente specializzati, prodotti in quantità…