Skip to main content
Anwenderberichte | 2 Minuten Lesezeit

30 % HÖHERE PERFORMANCE: DOPPELTE INNOVATION BEI PAPIERBEUTELMASCHINE

Doppelte Innovation bei Papierbeutelmaschine

Automatisches System bietet um 30% höhere Performance bei der Produktion und bei der Umrüstung

Nort Image
Die Anforderungen an die Flexibilität von Papierbeutelmaschinen sind in der Türkei höher als in Europa. Während von einem Produkt in Europa durchschnittlich mindestens 500 kg hergestellt werden, sind es in der Türkei nur 200 kg.

Der bekannte Hersteller von Papierbeutel-, Laminier- und Flexodruckmaschinen Nort Makina hat eine neue Papierbeutel-Produktionsmaschine entwickelt, die die Produktionsgeschwindigkeit um 30 Prozent steigert und eine automatische Umrüstung durchführt. Die mithilfe von Standard- und speziellen Technologien entwickelte Maschine verfügt über 8 Drehachsen und kann je nach den Vorgaben des Kunden mit bis zu 30 Drehachsen versehen werden. Alle elektronischen Systeme und die Software dieser Maschine, die einen deutlich höheren Durchsatz als vergleichbare Produkte auf dem Markt bietet, wurden von Kollmorgen Elsim entwickelt.

Der Gebrauch von Plastiktüten ist weiterhin rückläufig und stattdessen werden zunehmend Papierbeutel verwendet. Papierbeutelmaschinen haben eine sehr komplexe Struktur, sodass bei bestehenden Maschinen die Umrüstung für Produktwechsel viel Zeit in Anspruch nimmt. Um dieses Problem zu lösen, hat Nort Makina in Zusammenarbeit mit den für ihre Konstruktionserfahrung und ihr Know-how geschätzten Experten von Kollmorgen eine neue Papierbeutel-Produktionsmaschine entwickelt. Diese innovative Maschine kann Papierbeutel in vielfältigen Größen und Ausführungen herstellen und wechselt daher mehrmals am Tag zwischen verschiedenen Produktionsprozessen. Die Umrüstungzeit bei derartiger Maschinen für die Herstellung verschiedener Produktgrößen ist sehr hoch, sodass die Ingenieure des Unternehmens nach neuen Möglichkeiten zur Lösung dieser Herausforderung suchten. Vor diesem Hintergrund führten sie eine umfassende Entwicklungsstudie durch, um Lösungen zur Verkürzung von Umrüstzeiten zu finden.

Eine weitere bedeutende Innovation ist die um ca. 30 % höhere Produktionsgeschwindigkeit der Maschine. Während ähnliche Maschinen auf dem Markt abhängig von der Größe des Produkts 600 bis 700 Papierbeutel pro Minute erzeugen, erreicht die neue Nort Maschine einen Output von 900 bis 1000 Beuteln pro Minute. Im Verlauf der Entwicklung der Technologie wurden sowohl standardisierte als auch spezielle Tests durchgeführt. Zekeriya Gungor, Produktionsleiter von Nort Makina, sagt: „In der Fertigungsbranche sagt man allgemein, dass das Produkt sich die Maschine auswählt und nicht die Maschine sich das Produkt. Ein Test, den Sie mit einem Produkt durchführen, ergibt möglicherweise andere Ergebnisse als mit einem fast identischen Produkt. Die flexible Einsetzbarkeit der neuen Maschine unterstreicht ihre hohe Qualität.“ Dann kommt der zweite Mehrwert, an dem alle Tests weitere positive Ergebnisse ergaben. Während von einem Produkt in Europa in der Regel mindestens eine halbe Tonne hergestellt wird, sind es zum Beispiel in der Türkei möglicherweise nur 200 kg, da der Hersteller der lokalen Nachfrage entsprechen muss. Wenn man den täglichen Produktionsausstoß der Maschine mit einer Tonne ansetzt und davon ausgeht, dass an einem Tag vier verschiedene Produkte hergestellt werden, sind im Durchschnitt vier Umrüstungen pro Tag erforderlich. Bei einer Umrüstzeit von jeweils 30 Minuten entfallen pro Tag ca. zwei Stunden auf die Umrüstung. Das ist eine Menge Zeit.

Eine überragende Automatisierungslösung
Nort Image
Die Kollmorgen Automation Suite™ vereint eine hoch integrierte und intuitive Software-Entwicklungsumgebung, branchenführende Antriebskomponenten und hervorragenden technischen Support in einem Paket, mit dem Unternehmen einzigartige Maschinen entwickeln und ihre Rentabilität steigern können. Die fortschrittliche programmierbare Automationssteuerung im AKD PDMM bietet Rechnerleistung im mittleren Leistungssegment und gewährleistet höchste Prozessorleistung mit Intel CeleronProzessortechnologie. Unsere Hochleistungs-PDMM bietet Rechnerleistung im oberen Performance-Segment mit Prozessortechnologie bis hin zur Intel Core 2 Duo-Serie und ist wahlweise mit integriertem 10"- oder 15"-Display erhältlich.

AKD® Advanced Kollmorgen Drives und Cartridge DDR Direct Drives
Die AKD® Servoverstärker von Kollmorgen lassen sich dank der Ethernet-basierten Kommunikation schnell und einfach in jede Applikation integrieren. Sie ermöglichen eine Plug-and-Play-Inbetriebnahme und bieten sofortige und barrierefreie Schnittstellen zu allen Teilen der Maschine. In Kombination mit den branchenführenden Servokomponenten liefern Ihnen die AKD Servoverstärker branchenführende Leistung, Kommunikationsoptionen und Leistungsklassen. Und selbstverständlich werden alle unsere Produkte mit umweltverträglichen Verfahren hergestellt.

Nort Image
Der exklusive Cartridge DDR® Motor vereint die Leistungsvorteile gehäuseloser Direktantriebsmotoren mit der einfachen Montage von Gehäusemotoren. Er bietet eine einzigartige lagerlose Konstruktion und wird über ein werkseitig justiertes, hochauflösendes Rückführsystem direkt mit der Last gekoppelt. Der Rotor ruht dabei auf den Lagern der Maschine. Die meisten Modelle lassen sich innerhalb von fünf Minuten installieren.

Um die Umrüstzeiten zu verkürzen, führten die Ingenieure von Nort gemeinsam mit Elsim Kollmorgen eine automationsgestützte Studie durch. Als Ergebnis dieser Studie gelang es ihnen, in Verbindung mit Innovationen in der Produktionslinie und Anpassungen der Software automatische Messungen zu implementieren, um die Umrüstung zu automatisieren. Im Hinblick auf die Zusammenarbeit von Nort Makina mit Elsim Kollmorgen erläutert Gamze Yildiz, der Key Account Manager von Kollmorgen Elsim, dass Nort Makina sich bei dieser Anwendung insbesondere wegen des Vertrauens in die Konstruktionserfahrung und das Know-how des Unternehmens für Kollmorgen entschieden hat.

Alle Produkte am richtigen Platz Nort Image
Für eine erfolgreiche Maschinenproduktion benötigt man das richtige Produkt am richtigen Platz. Das gilt insbesondere für die Servosysteme, und hier kommt die Technologie von Kollmorgen ins Spiel. Alle elektronischen Systeme und die Software der fortschrittlichen Maschine werden von Kollmorgen entwickelt, und bei dem Projekt kommen die folgenden Kollmorgen-Produkte zum Einsatz:

 

 

  • der AKD PDMM Motion Controller (herausragend schneller Industrie-PC)
  • der AKD Servoverstärker
  • der CDDR Direktantrieb (der Direktantrieb bietet eine außergewöhnliche Performance
  • der AKM Servomotor (ein extrem robuster Servomotor mit hohem Drehmoment in kompakter Bauform)

Nort Image
Extrem robuster Servomotor mit hohem Drehmoment Die Kollmorgen AKM™ Synchron-Servomotoren bieten Anwendern unübertroffene Auswahlmöglichkeiten und Flexibilität. Mit unbegrenzten Anschlussvarianten und erprobten Standardkomponenten können wir mehr als 500.000 unterschiedliche Produkte anbieten – die Auswahl des richtigen Motors für spezielle Anwendungsbedürfnisse war noch nie so einfach.

Schlussfolgerung: Großes Kundeninteresse bereits vor der Einführung
Die von Nort entwickelte neue Maschine zieht bereits vor der Markteinführung die Aufmerksamkeit auf sich. „Obwohl wir die Maschine noch nicht eingeführt haben, erregt sie bereits reichlich Aufmerksamkeit, und zwar insbesondere von Bestandskunden“, so Zekeriya Gungor, Produktionsleiter von Nort. Er fügt hinzu: „Wir stellen Papierbeutel-, Laminier- und Flexodruckmaschinen her. Wir liefern neben unseren Hauptproduktgruppen maßgeschneiderte Lösungen, führen Fallstudien durch und bieten umfassende Beratungsleistungen. Damit können wir allen Anforderungen unserer Kunden entsprechen. Kollmorgen stand uns während des gesamten hochkomplexen Entwicklungs- und Fertigungsprozesses als kompetenter und zuverlässiger Partner zur Seite. Wir haben uns für Elsim Kollmorgen wegen ihrer positiven Beiträge während des Entwicklungs- und Konstruktionsprozesses sowie der hohen Qualität ihrer Produkte entschieden. Ein guter Service ist ebenso wichtig wie gute Produkte.“

 

Gamze Yildiz
Autor: Gamze Yildiz
Key Account Managerin von Kollmorgen Elsim

 

 

Über Kollmorgen
Kollmorgen ist ein führender Anbieter von integrierten Automations- und Antriebssystemen sowie entsprechenden Komponenten für Maschinenbauer auf der ganzen Welt. Mit über 70 Jahren Motion-Control-Design- und Anwendungserfahrung und fundierten Kenntnissen beim Aufbau von Standard- und Sonderlösungen liefert Kollmorgen immer wieder Lösungen, die sich hinsichtlich Performance, Qualität, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung auszeichnen. Kunden können dadurch einen unwiderlegbaren Marktvorteil realisieren.
www.kollmorgen.com/deu

Download PDF

1G Motion System

Entdecken Sie Antriebstechnik, die wie gemacht ist für Ihre Maschine. Das Kollmorgen 1G Motion System bietet eine breite Palette an Optionen und Funktionen und überzeugt durch seine hohe Zuverlässigkeit.
Erfahren Sie Mehr

AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels

Die Probleme beim Abgleich des Kommutierungswinkels zwischen Servomotoren und Servoantrieben, insbesondere wenn Motor und Antrieb von verschiedenen Herstellern stammen, können durchaus eine Herausforderung darstellen. Durch das Verständnis der typischen Designherausforderungen können Probleme bei der Motorphasenfolge leichter gelöst werden.

Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Produktionsstätte mit mehrachsiger Bewegungssteuerung

Beherrschen der mehrachsigen Bewegungssteuerung in modernen Fertigungszellen >

Je größer Bewegungssysteme werden, desto schwieriger wird die Synchronisation. Erfahren Sie, wie moderne Fertigungszellen auch bei hohem Tempo Präzision, Stabilität und Durchsatz gewährleisten.

Wie Cosmopack von Spezialverpackungen zu flexiblen Verpackungslösungen wechselte >

Erfahren Sie, wie Cosmopack die Integration automatisierter Verpackungslinien durch eine dezentrale Bewegungsarchitektur optimiert hat, um flexiblere Verpackungslösungen zu ermöglichen.
Kollmorgen Automation Suite Brochure

Kollmorgen Automation Suite Broschuere >

Erstklassige Programmierlösung für Hochleistungs-Antriebs- und Steuerungstechnik
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…
AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels

AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels >

Die Probleme beim Abgleich des Kommutierungswinkels zwischen Servomotoren und Servoantrieben, insbesondere wenn Motor und Antrieb von verschiedenen Herstellern stammen, können durchaus eine Herausforderung darstellen. Durch das Verständnis der…
Redundantes Servofeedback: Wenn eine ausfallsichere Positionierung ein Muss ist

Redundantes Servofeedback: Wenn eine ausfallsichere Positionierung ein Muss ist >

Bei medizinischen Geräten, Verteidigungssystemen und vielen industriellen Anwendungen ist ein Ausfall des Antriebssystems keine Option. Erfahren Sie, wie Servomotoren mit integrierten, redundanten Feedbacksystemen eine umfassende Zuverlässigkeit der…

Erste Schritte bei der Dimensionierung und Auswahl von Servomotoren: Gründe für eine Systemlösung >

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.

Prothesen und Exoskelette der nächsten Generation in kürzester Zeit entwickeln >

Bei der Gründung von Humotech im Jahr 2015 stand folgende Überlegung im Mittelpunkt: Es ist bekannt, dass es ineffizient ist, einen Prototyp nach dem anderen herzustellen. Gibt es also eine Möglichkeit, Prothesen, Orthesen, Exoskelette und andere…

Kollmorgen und Stereotaxis sorgen für mehr Präzision und Sicherheit bei chirurgischen Robotern >

Stereotaxis treibt den Wandel in der chirurgischen Robotertechnologie voran. In einem Bereich, der von wenigen etablierten Anbietern beherrscht wird, gilt Stereotaxis als Pionier. Das Unternehmen geht auf die Bedürfnisse von Krankenhäusern und…