Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

VELOCITÀ AUMENTATA DEL 30%: DOPPIA INNOVAZIONE IN UNA MACCHINA PER LA PRODUZIONE DI SACCHETTI DI CARTA

Doppia innovazione in una macchina per la produzione di sacchetti di cart

Il sistema automatico offre un aumento pari al 30% nella velocità di produzione e nel cambio degli stampi

Nort Image
C’è una leggera differenza nella flessibilità operativa delle macchine per la fabbricazione di sacchetti di carta prodotte in Turchia rispetto a quelle prodotte in Europa. Se in Europa si fabbricano 500 kg di prodotto, in Turchia la quantità scende a 200 kg.

Noto produttore di macchine per la fabbricazione di sacchetti di carta, accoppiatrici e macchine per la stampa flessografica, Nort Makina ha progettato e sviluppato una nuova macchina per la produzione di sacchetti di carta che assicura una velocità di produzione aumentata del 30%, automatizzando il processo di cambio dello stampo. Sviluppata sulla base di tecnologia standard e specializzata, la macchina ha un minimo di 8 assi rotazionali, ed è in grado di impegnare ben 30 assi rotazionali, a seconda delle specifiche del cliente. Tutti i sistemi elettronici e i software integrati in questa macchina, che vanta una produzione maggiore rispetto alla concorrenza sul mercato, sono stati sviluppati da Kollmorgen in Turchia.

Il consumo di sacchetti di plastica è in continua diminuzione perché vengono sostituiti dai sacchetti di carta. Le macchine per la produzione di sacchetti di carta presentano una struttura piuttosto complessa e, considerate le condizioni attuali, il cambio degli stampi richiede un tempo considerevole, in caso di variazioni nella produzione. Per risolvere tali problemi, Nort Makina ha sviluppato una nuova macchina per la produzione di sacchetti di carta in collaborazione con Kollmorgen, rinomata per il suo know-how e il servizio progettazione. La macchina progettata di recente è in grado di fornire diverse dimensioni e caratteristiche, cambiando processi più volte al giorno. Il cambio degli stampi per la produzione di prodotti differenti richiede molto tempo nei macchinari attualmente in uso e i tecnici dell’azienda stanno valutando nuove soluzioni per affrontare questo problema. Pertanto hanno condotto uno studio approfondito di ricerca e sviluppo per cercare di ridurre i tempi di fermo nell’ambito della fabbricazione di prodotti diversi.

Un’altra innovazione importante è l’aumento del 30% circa nella velocità di produzione della macchina. Mentre le macchine analoghe presenti sul mercato producono 600-700 sacchetti di carta al minuto, in modo variabile a seconda delle dimensioni del prodotto, la nuova macchina ha aumentato la produzione fino a 900-1000 sacchetti al minuto. Nella fase di sviluppo di questa tecnologia sono stati condotti test standard e specializzati. Zekeriya Gungor, responsabile della produzione di Nort Makina, afferma: “Nel settore dell'industria manifatturiera si usa dire che ‘la macchina sceglie i prodotti’. Il test condotto con un prodotto può non corrispondere a quello condotto con un prodotto analogo. Questo è indice della qualità della macchina”. Riferisce infine che tutti i loro test hanno registrato risultati positivi. Se in Europa si fabbricano 500 kg di prodotto, in Turchia la quantità scende a 200 kg perché è quella la tendenza della domanda che il produttore deve soddisfare. Se consideriamo una capacità di produzione giornaliera di una macchina pari a 1 tonnellata e supponiamo che in un giorno vengano prodotti 4 articoli differenti, sono necessari in media 4 cambi di stampo. Se il tempo necessario per il cambio dello stampo è di 30 minuti, ciò significa che questa operazione richiede ogni giorno circa 2 ore. Si tratta di un tempo eccessivo.

Una straordinaria soluzione di automazione
Nort Image
Kollmorgen Automation Suite™, una straordinaria soluzione per l’automazione, combina un ambiente di programmazione software euristico e integrato di alto livello con componenti di motion di prima qualità e straordinari servizi di joint engineering per permettere la costruzione di una macchina altamente differenziata e profitti maggiori per l’azienda. Grazie a prestazioni informatiche di livello intermedio, il controller di automazione programmabile AKD PDMM fornisce massime prestazioni del processore con la tecnologia Intel Celeron. Il PDMM ad alte prestazioni, che comprende opzioni di schermo integrato da 10” o 15”, offre prestazioni informatiche eccellenti grazie alla tecnologia di processore che integra la serie di microchip Intel Core 2 Duo.

Azionamenti AKD® by Kollmorgen
Con una serie completa di servoazionamenti basati sul protocollo Ethernet che possono essere facilmente integrati in tutti i tipi di applicazioni, la serie AKD® di Kollmorgen offre un sistema di avvio plug-and-play per un accesso immediato e continuo a qualsiasi componente della macchina. Insieme a servocomponenti di ottima qualità, i drive AKD garantiscono le prestazioni, le opzioni di comunicazione e i livelli di potenza migliori del settore, con una produzione a basso impatto ambientale. Nort ImageCombinando i vantaggi in termini di continuità delle prestazioni con la facilità di installazione del motore nelle macchine, l’esclusivo motore Cartridge DDR® presenta una configurazione unica senza cuscinetti, direttamente fissata al carico utilizzando un dispositivo di retroazione ad alta risoluzione integrato allineato in fabbrica, nonché cuscinetti per sostenere il rotore. La maggior parte dei modelli può essere assemblata in meno di cinque minuti.

Per diminuire i tempi di cambio dello stampo, i tecnici Nort hanno condotto uno studio con l’ausilio di sistemi automatici in collaborazione con Kollmorgen. In seguito a questi studi, grazie alle innovazioni sulla linea di produzione e alle modifiche del reparto software, è stato possibile adattare la macchina per l’impiego di misurazioni automatiche e per il cambio degli stampi. Valutando la collaborazione tra Nort Makina e Kollmorgen, il responsabile vendite di Kollmorgen, Gamze Yildiz, afferma che Nort Makina ha deciso di realizzare questa applicazione con Kollmorgen per la loro capacità di progettazione e il loro know-how.

Tutti i prodotti Kollmorgen al posto giusto Nort Image
Il segreto di una produzione di successo è l’impiego del prodotto giusto al posto giusto. A questo proposito i “servosistemi” rivestono un ruolo di particolare importanza. Ed è qui che interviene la tecnologia Kollmorgen. Tutti i sistemi elettronici e i software di questo macchinario avanzato sono sviluppati da Kollmorgen, che ha fornito i seguenti prodotti per il progetto

 

 

Nort Image
Servomotore extra-resistente a coppia elevata. I servomotori sincroni AKM™ di Kollmorgen offrono agli utilizzatori una scelta e una flessibilità senza precedenti, con possibilità illimitate di progettazione per oltre 500.000 prodotti e pratiche standard. Grazie a questo prodotto scegliere il motore idoneo ottimizzato per un’applicazione speciale non è mai stato così semplice.

Conclusioni: un grande interesse ancor prima del lancio
Questa nuova macchina sviluppata da Nort sta già suscitando molta curiosità da parte degli attuali clienti dell’azienda sebbene debba ancora essere lanciata sul mercato. Il responsabile della produzione di Nort, Zekeriya Gungor, afferma: “Sebbene la macchina non sia ancora sul mercato, abbiamo già registrato un grande interesse, specialmente da parte dei nostri clienti attuali”. Inoltre ha aggiunto: “Produciamo macchine per la fabbricazione di sacchetti di carta, accoppiatrici e macchine per la stampa flessografica. Oltre ai nostri principali gruppi di prodotto, l’azienda sviluppa progetti personalizzati, conduce case study e fornisce servizi di consulenza. Siamo in grado di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta nel migliore dei modi. Kollmorgen è un partner importante, che ci ha sostenuto nel corso dell’intero e complesso processo di progettazione e produzione. Abbiamo scelto Kollmorgen per i contributi positivi forniti nei processi di ricerca, sviluppo e progettazione, nonché per la qualità dei loro prodotti. Una buona assistenza tecnica è importante quanto un buon prodotto”.

 

Gamze Yildiz
Autore: Gamze Yildiz
Key Account Manager Kollmorgen Elsim

 

 

 

Scarica larticolo come pdf

 

INFORMAZIONI SU KOLLMORGEN
KOLLMORGEN è un’azienda leader nella distribuzione di sistemi e componenti di automazione per il settore dei costruttori di macchine in tutto il mondo con oltre 70 anni di esperienza nel campo della progettazione, dell’automazione e delle applicazioni. Grazie a una competenza ineguagliata nel campo dell’automazione, a una qualità eccellente e a una consolidata esperienza nella combinazione di prodotti standard e personalizzati, Kollmorgen fornisce soluzioni innovative senza paragoni per prestazioni, affidabilità e facilità d’uso, offrendo ai propri clienti un indiscutibile vantaggio competitivo. Per maggiori informazioni visitare il sito www.kollmorgen.com/it / [email protected]  

Scarica come PDF

1G Motion System

Scopri il motion creato apposta per la tua macchina. 1G Motion System di Kollmorgen offre una gamma completa di opzioni e funzionalità per progettare senza compromessi.
Scopri di più

Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori

I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare a risolvere i problemi legati alla fasatura del motore.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

stabilimento produttivo con controllo del motion multiasse

Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione >

Quando i sistemi di motion aumentano di scala, mantenere la sincronizzazione diventa sempre più difficile. Scopri come le moderne celle di produzione mantengono precisione, stabilità e produttività anche a velocità più elevate.

Cosmopack: la transizione strategica da sistemi specializzati a soluzioni di packaging flessibili >

Scopri come Cosmopack ha ottimizzato l'integrazione delle linee di confezionamento automatizzate grazie a un'architettura di motion decentralizzata, ottenendo soluzioni di packaging più flessibili.
Kollmorgen Automation Suite Brochure

Kollmorgen Automation Suite Brochure >

La piattaforma di riferimento per la programmazione dell'automazione macchina ad alte prestazioni, con motion e controllo pronti all'uso in pochi minuti.
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori

Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori >

I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare…
Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile

Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile >

Nei dispositivi medici, nei sistemi di difesa e in molte applicazioni industriali, il guasto del sistema di motion non è un'opzione. Scopri come i servomotori con dispositivi di feedback integrati e ridondanti semplificano la sfida di assicurare la…

Guida introduttiva al dimensionamento e alla selezione di sistemi servo >

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.

Veloce sviluppo di protesi ed esoscheletri di nuova generazione >

Humotech è stata fondata nel 2015 guidata da una semplice domanda: invece di costruire prototipi su prototipi, cosa accadrebbe se gli ingegneri potessero valutare la progettazione di protesi, ortesi, esoscheletri e altri concetti di macchine…

Kollmorgen e Stereotaxis migliorano la precisione e la sicurezza dei robot chirurgici >

L'esperienza e i prodotti avanzati per il motion di Kollmorgen contribuiscono a salvare e migliorare vite. Scopri come il nuovo robot chirurgico Genesis incorpora servomotori AKM ad alta densità di coppia con encoder specializzati e integrati per…