Skip to main content
blog | Was Sie beim Betrieb eines Motors in einem Vakuum beachten müssen |
|
2 Minuten Lesezeit

Vacuum Chamber Frage: Ich muss einen Servomotor in einem Vakuum betreiben, was muss ich beachten?

Antwort: Kurz und knapp? Die Ausgasung. Vielleicht meinen Sie, dass die richtige Auslegung des Motors* eine schwierige Aufgabe ist. Das ist sie immer, doch wenn Sie die weiteren Prozessanforderungen nicht erfüllen können, bringt Ihnen die Auslegung auch nicht viel.

Die wichtigste Anforderung bei der Auswahl eines Motors für den Einsatz im Vakuum ist die Ausgasung, das heißt die Vermeidung von Materialien, die den Prozess und/oder die Lebensdauer des Motors beinträchtigen.

Die Prozessanforderungen geben den Rahmen vor: Vakuumstufe, Spezifikationen und Beschränkungen für die Ausgasung sowie die Erwartungen für die Anwendung (Prozess und Motorlebensdauer.)

Beispiel für Ausgasung: In einer Strahlungsumgebung hält eine ausgasungsarme Teflon-Isolierung für Anschlussdrähte nicht so lange wie Isolierungen aus anderen Materialien. In diesem Fall ist eine Tefzel-Isolierung möglicherweise das bessere Material für die Anwendung. (Das ist nicht zwingend der Fall, vergleichen Sie die Materialdaten mit denen von anderen Produkten.)

Oder vielleicht haben Sie ein ausgasungsarmes Lagerfett, das gut für eine Strahlenumgebung ist, sich jedoch nicht für einen typischen Halbleiter-Fertigungsprozess eignet.

Die Anforderungen der NASA-Klasse A bieten einen hervorragenden Ausgangspunkt für die Abstimmung zwischen dem OEM, dem Kunden und dem Motorhersteller. Dieser Standard kann den Rahmen für punktuelle Änderungen für die spezifische Anwendung liefern.

Der Standard der NASA lautet: { < 1,0 % TML (total mass loss / Gesamtmasseverlust), < 0,1 % CVCM (collected volatile condensable materials / kondensierte Ausgasprodukte)}

Sie müssen auch alle anderen Materialien und ihre potenziellen Auswirkungen auf die Anwendung in der Umgebung berücksichtigen, ob aus organischen oder anorganischen Quellen: Lacke, Klebstoffe, Beschichtungen, Harze und Lösungsmittel.

...Und vergessen Sie nicht den Kleber unter dem Typenschild!

* Oh, und noch ein kurzes Wort zur Motorauslegung: Was die richtige Motorauslegung angeht, haben Berechnungen der Anforderungen des erforderlichen Effektivmoments für den normalen Motorbetrieb in Standardatmosphären (wie in einer Fertigungsstätte) ergeben, dass ein Motor mit einer 2,6- bis 3-fach höheren Kapazität als beim Betrieb im Vakuum benötigt wird. Man könnte dies mit der unterschiedlichen Strombelastbarkeit von Kupfer in einer normalen Atmosphäre und in einem Vakuum vergleichen.

Kontaktieren Sie uns

Servomotoren der AKME-Baureihe

Die AKME-Baureihe basiert auf der AKM-Plattform und ist für den Einsatz in Umgebungen der Zone 2 und Zone 22 mit globaler ATEX- und IECEx-Zertifizierung ausgelegt.
Erfahren Sie Mehr

AKMA-Servomotoren

Der leichte AKMA-Servomotor ist für raue Umgebungen wie die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung konzipiert und zeichnet sich durch Leistung und Zuverlässigkeit aus.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Industriedruckmaschine – ein Anwendungsbeispiel für Kollmorgen Essentials-Servomotoren als Umrüstung von Schrittmotoren

Wann sollte man von einem Schrittmotor auf einen Servomotor wechseln? >

Sie fragen sich, wann Sie von Schrittmotoren zu Servomotoren umstellen sollten? Erfahren Sie mehr über sechs Anzeichen, Schrittmotorengrenzen und darüber, wie kostengünstige Servomotoren die Modernisierung Ihrer Antriebstechnik vereinfachen.
Bestückungsautomat zum Aufbringen von Bauteilen auf Leiterplatten

Wie Mechatronikdesign die Leistung von Bewegungssystemen verbessert >

Entdecken Sie, wie die Mechatronik-Konstruktion die Leistung von Bewegungssystemen durch die Integration von Servosystemen und Steuerungen steigert – für eine schnellere Inbetriebnahme und integrierte Bewegungssteuerung.
Effizientere Maschinen entwickeln

Effizientere Maschinen entwickeln: Wie Maschinenbauer Komplexität reduzieren und gleichzeitig Leistung und Flexibilität steigern >

Steigende Maschinenkomplexität, lange Inbetriebnahmezeiten und wachsender Engineering-Aufwand stellen viele OEMs vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Druck, leistungsstarke und flexible Maschinen schneller auf den Markt zu bringen.
Deutsch
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen stellt neue Steuerung und Hochspannungsfähigkeit im Essentials™-Portfolio vor >

Kollmorgen Essentials erweitert sein Angebot um eine neue 8-Achsen-Steuerung und Hochspannungsantriebe, um den Bau maßgeschneiderter Antriebssysteme für industrielle Anwendungen zu ermöglichen.
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Deutsch
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget

Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget >

Entdecken Sie Kollmorgen Essentials für hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit. Die neue Komplettserie ermöglicht es Maschinenbauern, Projekte schneller zu spezifizieren, einfacher zu integrieren und kostengünstiger zu skalieren.…
Deutsch
Kollmorgen Essentials™: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget

Kollmorgen Essentials: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget >

Entdecken Sie, wie Sie mit Kollmorgen Essentials hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit erreichen – jetzt noch schneller, einfacher und kostengünstiger. Die neue Kollmorgen Essentials Linie bietet komplette, vorgefertigte…
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…