Salta al contenuto principale
blog | Aspetti da considerare quando si utilizza un motore in condizioni di vuoto |
|
2 minuti di lettura

Vacuum Chamber Domanda: Ho necessità di utilizzare un servomotore in condizioni di vuoto, quali sono gli aspetti da tenere in considerazione?

Risposta: In una sola parola... Degassamento. Si potrebbe pensare che il giusto dimensionamento* del motore sia un aspetto importante; si tratta certamente di un aspetto da non sottovalutare, ma se non è possibile conformarsi agli altri requisiti di processo, non ha senso tentare di dimensionare il motore.

Il problema principale per qualunque tipo di motore che deve funzionare in condizioni di vuoto per un processo specifico sono i requisiti di degassamento, o meglio, evitare i materiali che influenzerebbero il processo realizzato e/o il ciclo di vita del motore.

Il punto principale è comprendere i requisiti di processo: le specifiche e le limitazioni per il degassamento e il livello di vuoto, oltre alle aspettative nei confronti dell’applicazione (processo e durata della vita del motore).

Esempio di degassamento: L’isolamento del cavo principale in teflon possiede basse proprietà di degassamento, ma se viene usato in un ambiente soggetto a radiazioni non sopravviverà, così come altri materiali. In questo caso, l’isolamento Tefzel può essere un materiale migliore per l’applicazione. (Tuttavia, potrebbe non essere il migliore: occorre leggere le informazioni sul materiale e confrontarlo con altri prodotti).

O si può avere del grasso da cuscinetti con ridotte proprietà degassanti, ottimo in un ambiente soggetto a radiazioni, ma non compatibile per un classico processo di produzione con semi-conduttore.

Utilizzare i requisiti classe A NASA è un’ottima base per la comunicazione tra OEM, consumatore e produttore del motore.Questo standard può definire una fase per le variazioni identiche, ad eccezione di alcuni elementi, per applicazioni individuali.

Lo standard NASA è: { < 1.0% TML (perdita di massa totale), < 0.1% CVCM (materiali condensabili volatili raccolti)}

Sarà anche necessario prendere in considerazione tutti gli altri materiali e il loro potenziale effetto sull’applicazione nell’ambiente, che sia di origine organica o meno: vernici, adesivi, rivestimenti, resine e solventi.

… e non dimentichiamo la colla che fissa la targhetta!

* Solo un accenno al dimensionamento del motore: per quanto riguarda il corretto dimensionamento del motore, i requisiti per la coppia RMS calcolata per l’applicazione con normale funzionamento del motore in atmosfera standard (come in uno stabilimento produttivo) indicano la necessità di un motore con capacità 2,6-3 volte superiore al valore di coppia RMS calcolato per il funzionamento sotto vuoto. Lo si potrebbe confrontare con la differenza di trasporto di corrente del rame in atmosfera normale con la capacità di trasporto di corrente del rame nelle applicazioni sottovuoto.

Consulta un esperto

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

Servomotori AKMA

Il servomotore AKMA, pur essendo leggero, è progettato per ambienti difficili come il settore food & beverage e offre prestazioni e affidabilità elevate.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Macchina da stampa industriale: come sostituire i motori passo-passo con i servomotori Kollmorgen Essentials

Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? >

Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo-passo e come i servomotori a costi accessibili possono…
Macchina automatica Pick-and-Place per l'installazione di componenti su una scheda elettronica

Come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control >

Scopri come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control grazie all'integrazione di servosistemi e controllo, riducendo i tempi di messa in servizio e ottimizzando le prestazioni dell'intero sistema.

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.
Italiano
HV Essentials di Kollmorgen

Kollmorgen amplia il portafoglio Essentials con un nuovo controller e nuove capacità ad alta tensione >

Kollmorgen Essentials introduce un nuovo controller a otto assi e la capacità di azionamento ad alta tensione, per dimensionare correttamente i sistemi di motion destinati ad applicazioni industriali.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Italiano
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22 >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Kollmorgen Essentials™: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget

Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >

Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Quali sono le differenze tra servomotori CC, BLDC e CA?

Quali sono le differenze tra servomotori CC, BLDC e CA? >

Comprendi le differenze tra servomotori CC, servomotori BLDC e servomotori CA. Scegliere il tipo giusto per la tua applicazione è fondamentale per ottenere livelli ottimali di prestazioni, efficienza e longevità.